你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
.风能是工程师关注的前沿领域,他们想要建造用于获取可再生能源的新型设备,以减轻我们对传统电能来源的依赖,减少污染物排放量。
NewWind, 坐落于法国,正在巴黎和其他城市,以及欧洲城市安装一种叫做‘WindTree’的树形风力涡轮机以帮助应对全球日益增长的能源需求和对干净能源的渴望。
这些独特的树形风力机由钢制树干和树枝组成,横跨 10x8 米的范围,树枝周围分布着 63 个“树叶”。这些树叶称为 Aeroleaf,它们会在微风中安静地绕轴旋转,峰值效率下年发电量约为 2400 千瓦时。这些树形风力机静音、美观,如同雕塑一般,必然会赢得大众的喜爱,尤其是与具有巨型风力机和强烈噪音的众多风电场相比。显然,树形风力机的发电数据与后者相比差别悬殊,但是其用途是在目前没有风电的地区实现风能发电,并且摒弃了工业外观或丑陋外形。
供应电力
根据 NewWind 公司提供的信息,他们声称一台 WindTree 风力机可以满足 15 盏 50 瓦路灯的电力需求,满足欧洲一个普通家庭 83% 的典型年耗电量(不包括取暖电力)。其他的数据包括单台 WindTree 可以为 100 平方英尺的低功率办公室供电,可以过滤 1,766 立方英尺的水池一年时间,或者可供一辆电动车每年行驶 10,168 英里(我认为这是相当准确的数字)。较之燃油发电厂,这些数字相当于使用 164 加仑的燃油才能产生同样的电力,Co2 排放量每年减少 3.2 吨之多。
追求自然的微妙当然是设计中首要考虑的因素,此外还要注重精巧性,这样才能捕捉那些只能吹动树叶的微风。令人称奇的是 WindTree 风力机本身的设计灵感,它源于公司创始人 Jérôme Michaud-Larivière 在巴黎公园中“看到树叶在没有一丝风的情况下抖动”。
树形风力机适合工业领域、工厂建筑周围或者城市中心内部或周围,可以利用流经建筑和街道的微弱气流。这些树形风力机的发电成本目前是 2.3-2.4 万英镑,显然无法与您在乡村看到的传统风力机相提并论,但在 7.8mph 的平均风速下,按照当前成本一年之内具有盈利潜力。WindTree 可在风速低至 4.5 mph 的条件下发电,因为 Aeroleaf 采用了低摩擦运行设计,风力机使用寿命估计为 25 年左右,投资回报前景乐观。
改进设计
NewWind 计划对其 WindTree 及“树叶”的设计和其他潜在用途不断进行开发和研究。例如,Aeroleaf 不需要安装在 WindTree 上便能运行,它们可以轻松地成群放置在建筑物上,其效果如同一面发电“生命墙”,因为 Aeroleaf 树叶独立旋转。研究工作目前正在进行中,旨在改进风力机外观,降低生产成本,以及增强耐用性。Jérôme 已经在设想使用木质树干替代钢制树干,并用天然纤维建造树叶叶片。
Jérôme Michaud-Larivière 及其设计.
更新!
WindTree 会取得成功么?有可能,在本文撰写之时,据说 NewWind 公司执行了法定清算,但是仍然有希望成功,因为公司正在寻求买家,所以有可能成功!令人感兴趣的方面在于,这种发电设备是否是“绿色”生产,其生命周期和发电潜力能否弥补其不足,从而确定它对环境的影响。如果 WindTree 的生产对环境无害,并且发电能力足够或更好,那么它将是发电“武器库”的重要补充,有助于我们的世界变得更加清洁和节能,前提是 WindTree 找到买家!可以说目前还没有尘埃落定。