Hey! Sie scheinen aus United States zu kommen, möchten Sie auf die Englisch Webseite wechseln?
Switch to Englisch site
Skip to main content

Automatische Design-Backups

by DesignSpark

Für dieses Tutorial braucht man::

DesignSpark PCB DSPCB V11+

Die Sicherung Ihrer gesamten Designarbeiten ist unbedingt notwendig, wird jedoch oft übersehen oder vergessen, bis es zu spät ist!

Engineer bietet automatische Backups, die nach der Konfiguration automatisch im Hintergrund ausgeführt werden.

Engineer führt automatische Backups aus.

Engineer bietet einen zusätzlichen Schutz für Ihre Designs, mit dem Sie auch zu einer früheren Designphase zurückkehren können, wenn Sie mit der aktuellen Version nicht zufrieden sind.

Zusätzlich zur ‚Sicherheitskopie‘ wie in Explorer und Creator verfügt Engineer über die konfigurierbare Option „Design Backup“ (Design-Backup).

Welche Konfigurationsoptionen gibt es?

  • Backup copies (Backup-Kopien):

    Die Anzahl der Kopien kann zwischen 1 und 10 ausgewählt werden.

  • Backup frequency (Backup-Häufigkeit):

    Wenn Sie an Ihrem Design arbeiten, wird in einem festgelegten Arbeitsintervall oder bei entsprechender Einstellung jedes Mal, wenn Sie auf „Save“ (Speichern) klicken, ein Backup gespeichert.

  • Saved destination folder (Zielspeicherordner):

    Dieser kann vom Benutzer ausgewählt werden und sich im aktuellen Projekt mit den anderen Designdateien, in einem Unterordner des Projekts oder an einem beliebigen Ort auf einem zugeordneten Laufwerk befinden, was zusätzliche Sicherheit bietet.

  • Recovery method (Wiederherstellungsmethode):

    Zu diesem Zweck steht im Menü „File“ (Datei) die Option „Open from Backup...“ (Aus Backup öffnen) zur Verfügung.

  • Backup naming convention (Backup-Namenskonvention):

    Nehmen wir ein Beispiel: Wenn Sie an einem PCB-Design namens „Amplifier.pcb“ arbeiten, wird bei der Erstellung einer Backup-Datei die Datei „Amplifier_BAK1.pcb“ gespeichert. Anschließend wird die geöffnete Datei „Amplifier.pcb“ wie üblich gespeichert. Mit dieser Datei setzen Sie Ihr Design fort.

    Während der Backup-Erstellung wird die Datei „Amplifier_BAK1.pcb“ in „Amplifier_BAK2.pcb“ umbenannt, und wie oben werden „Amplifier_BAK1.pcb“ und dann „Amplifier.pcb“ gespeichert.

Dies wird bis zu dem von Ihnen in den Voreinstellungen festgelegten Grenzwert wiederholt.

Wie richte ich das ein?

Wählen Sie in der Menüleiste „Settings“ (Einstellungen) > „Preferences“ (Voreinstellungen) und auf der Registerkarte „General“ (Allgemein) die Option „Design Backups“ (Design-Backups). Legen Sie die Anzahl der erforderlichen Backups und den Speicherort fest.

check Design Backups from General tab in preferences

Als Nächstes müssen Sie die „Work time“ (Arbeitszeit) und „Idle time“ (Leerlaufzeit) festlegen, um zu bestimmen, wann die Backups ausgeführt werden. Das hängt von Ihrer Arbeitsweise ab.

work time

Unter „Help“ (Hilfe) werden die Einstellungen wie folgt beschrieben:

Work time (Arbeitszeit): Zum Speichern von Design-Backups, zwischen denen ein angemessener Arbeitsaufwand liegt (unabhängig davon, wie oft Sie auf „Save“ (Speichern) klicken), können Sie einstellen, wie viel ‚Arbeit‘ (Aktionen, die Rückgängig-Schritte aufzeichnen) verrichtet wird, bevor ein Design-Backup während des Speicherns erstellt wird (Standardwert ist 600 Sekunden oder 10 Minuten). Außerdem können Sie festlegen, wie lange es dauert, bis das Design nach der Bearbeitung als ‚inaktiv‘ eingestuft wird. Die Arbeitszeit wird dann nicht weiter erhöht, bis die nächste Bearbeitungsaktion erfolgt (Standardwert ist 30 Sekunden).

Setting Work Time to zero will disable the work time counter and Design Backups will always be saved every time you Save.

Wenn Sie häufig speichern, ist die erste Option besser geeignet, da sie sicherstellt, dass nicht zu viele Backup-Dateien in kurzen Abständen erstellt werden.

Wenn Sie weniger häufig und bei bestimmten Designschritten speichern, ist die zweite Option, nur zu diesem Zeitpunkt eine Sicherung zu erstellen, möglicherweise besser.

Fazit:

Dies ist eine großartige Funktion, die den Verlust von Designarbeiten minimiert, sollte ein Design-/Dateiproblem auftreten.

Sie können jedoch auch ein eigenes Design-Backup an wichtigen Punkten erstellen, indem Sie eine Kopie des Projektdesign-Ordners für den längerfristigen Bedarf anlegen, falls Sie eine Variante Ihres Designs erstellen möchten.

RS DesignSpark is the go-to platform for professional design engineers, providing application and product content and design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software.
DesignSpark Logo

Gefällt Ihnen DesignSpark?

Erstellen Sie ein Konto, um leistungsstarke PCB- und 3D-Maschinenbau-Designsoftware freizuschalten, in unseren Foren zusammenzuarbeiten und über eine Million kostenlose 3D-Modelle, Schaltpläne und Footprints herunterzuladen.
Ein Konto erstellen

Sie sind bereits DesignSpark-Mitglied? Anmelden

Kommentare