自动设计备份
本教程需要:
DesignSpark PCB DSPCB V11+备份您的所有设计工作是非常有必要的,然而,它经常被忽视或忘记,当意识到它的重要性时,往往为时已晚了!
Engineer 提供自动备份,配置好后,它就在后台自动运行。
Engineer 有自动备份。
Engineer 全程守护您的设计,如果您对当前的版本不满意,您可以恢复到先前的一个设计版本。
除了像 Explorer 和 Creator 那样拥有“安全副本”外,Engineer 还有一个可配置的“设计备份”选项。
有哪些可用的配置选项?
备份副本:
您可以选择备份 1 到 10 份副本。
备份频率:
当编辑您的设计时,软件会以设定的工作时间间隔保存一个备份,或者如果设置得当,每次按“保存”时也会保存一个备份。
保存的目标文件夹:
这是用户可以选择的,您可以选择与当前项目中的其他设计文件保存在一起,或保存在项目中的一个子文件夹中,或保存在安全性更高的任何映射驱动器上的任何位置。
恢复方法:
为此,“文件”菜单上提供了“从备份打开...”。
备份的命名规则:
让我们举个例子,如果您正在做一个 PCB 设计“Amplifier.pcb”,当生成备份文件时,软件会保存一个“Amplifier_BAK1.pcb”文件,然后打开的“Amplifier.pcb”会被正常保存,后者始终是您的工作文件。
在生成备份时,文件“Amplifier_BAK1.pcb”被重命名为“Amplifier_BAK2.pcb”,如上所述,“Amplifier_BAK1.pcb”被保存,然后“Amplifier.pcb”被保存。
重命名会反复发生,直到达到您在偏好中设定的最高备份数。
我如何设置备份数?
从菜单栏选择“设置 - 偏好”,在“常规”选项卡上勾选“设计备份”,设置所需的备份数和位置。
接下来您需要设置“工作时间”和“空闲时间”,以决定何时进行备份,这取决于您是如何工作的。
“帮助”描述了如下设置:
工作时间 - 为了使您能够以合理的工作量为间隔保存设计备份(而不管您点击保存的频率如何),您可以定义以下设置:要达到多少编辑“工作量”(撤销操作次数)才会在保存时创建一个设计备份(默认为 600 秒或 10 分钟),以及设计编辑操作停止多久后才会被视为“空闲”,这样在下一个编辑操作发生之前对工作时间的计数就不会递增(默认为 30 秒)。
将工作时间设置为零将禁用工作时间计数器,每次保存时都会保存设计备份。
如果您经常保存,那么第一个选项更适合您,因为它确保您不会得到太多的间隔很短的备份文件。
如果您倾向于不那么频繁地并且只在特定的设计步骤中保存备份,那么后一个选项,即只在特定时刻创建备份,可能更适合您。
结论。
这是一个很棒的功能,因为如果不幸出现设计/文件问题,这将最大限度地减少设计工作的损失。
然而,您也可以通过复制项目设计文件夹来在关键点手动创建设计备份,以备您在将来为您的设计创建一个变体。
评论