Skip to main content
shopping_basket 购物车 0
登录

通过 Arduino MKR 系列进一步打开您的通信渠道

Ten22
0

我们很高兴获悉 Arduino 发布了专为 Arduino 创客设计的新开发板系列(谁会不兴奋呢?)。这些出色的开发板适用于通信领域,从物联网和 SigFox GSM,这些优异的开发板和扩展板构成 MKR 系列的一部分,现在可向 RS Components 购买!

下文为所出售产品的简要说明。

Arduino MKR GSM 1400 通信板 (171-1860)

Y1711860-01_58ee5e18ce0fe6a7355b4e09bd946d444fd6a817.jpg

Arduino MKR GSM 1400 通信板兼具 Arduino Zero 的功能性和全球 GSM 连通性。对于没有丰富的网络经验,但是又想快速轻松地创建低功率 GSM 项目的创客、业余爱好者或专业工程师,MKR FOX 1400 正是完美的解决方案。MKR GSM 1400 能够使用锂聚合物电池或通过额定值为 5V 的外置电源为板供电,当然亦能使用 Arduino 软件平台轻松进行代码开发和编程。

MKR GSM 1400 的一些功能为:

  • 全球 GSM 连通性
  • SAMD21 Cortex-MO+ 32 位低功率 ARM MCU
  • 丰富的输入/输出接口组
  • 256KB 闪存
  • 32KB SRAM
  • 天线功率 2dB
  • 1 x UART、SPI 和 I2C

 

Arduino MKR FOX 1200 开发板 (169-7590)

Y1697590-01_869edf535a9adf683cc8860d8fdc10b514f66458.jpg

MKR FOX 1200 是一款功能强大且用户友好的开发板,兼具 Arduino Zero 的功能性与 SigFox 连通性。对于或许没有丰富的网络经验,但是又想快速创建低功率物联网项目的创客、业余爱好者或专业工程师,MKR FOX 1200 正是完美的解决方案。MKR FOX 非常适合基于电池供电的小尺寸物联网项目,还包括 2 年的 SigFox 订阅,可以访问 Spot'it 地理定位服务。

MKR FOX 1200 的一些功能为:

  • SigFox 连通性(2 年免费订阅)
  • 通过两节 1.5v AA 或 AAA 电池或外置 5V 电源供电
  • 通过 Arduino IDE 实现轻松编码

 

Arduino MKR 物联网开发板包 (169-7592)

Y1697592-02_e1661f6c7a14eeb950d053a0075555f36391980b.jpg

正在查找物联网开发套件?Arduino MKR 物联网开发板包是一个全方位套件,包含创建 5 个教育性物联网项目的所有必要元件。Arduino MKR 物联网开发板包基于 MKR1000 板,与在线教程相结合,助您轻松掌握创建物联网网络的基础知识。

MKR 物联网开发板套件的一些元件为:

  • Arduino MKR1000 板
  • 1400 点试验电路板
  • 直流伺服电机
  • 6 个光电晶体管
  • 3 个 10K 欧姆电位计
  • 10 个按钮
  • 温度传感器
  • 倾斜传感器
  • 34 个 LED

其他更多...

 

Arduino MKR1000 WiFi 板 (169-7583)

Y1697583-01_0ac3fce45bf4fc37c0aab6792614bab715afc07a.jpg

功能强大的 Arduino MKR1000 板兼具 Arduino Zero 的功能性和 Arduino WiFi 扩展板功能,也许正是您在寻找的解决方案。它易于理解和使用,非常适合没有丰富物联网联网经验,但是又想轻松设计物联网项目的创客、业余爱好者或专业人员。MKR1000 内置锂聚合物充电电路,可以通过电池或外部 5V 电源供电运行,并且可以在这两种电源之间自动切换。Arduino MKR1000 的 WiFi 功能性基于 Atmel ATSAMW25 SoC,后者属于 Atmel 无线设备的智能连接系列。

MKR1000 的一些功能为:

  • 单个 1x1 Stream 印刷电路板天线
  • SAMD21 Cortex-MO+ 32 位低功率 ARM MCU
  • WINC1500 低功率 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n WiFi
  • 锂聚合物电池,单电池 3.7V,700 mAh
  • 256KB 闪存
  • 32KB SRAM

 

MKR2UNO 适配器板 (169-7585)

Y1697585-01_8901f4127e4877c2b312c3132044d5fca4d7c92a.jpg

如果您想快速轻松地将任意 UNO 扩展板连接到 Arduino MKR1000,这款便利小巧的适配器是您的不二之选。MKR2UNO 适配器可轻松将基于 Arduino UNO 形状规格的项目升级至功能更强大的 MKR1000 格式,即插即用!

MKR2UNO 的一些功能为:

  • 工作电压 3.3V
  • 3 个模拟输入引脚
  • 1 个模拟输出引脚
  • 14 个数字输入/输出引脚

 

MKR ZERO 板 (169-7584)

Y1697584-01_8fdd7f90f9d51f90396ebe79038e0f7bbdc93493.jpg

MKR ZERO 板具有 Arduino Zero 的强大功能,但是形状更加小巧,并且配备带专用 SPI 接口的板载 SD 连接器,您无须使用额外硬件便可调节想要播放的音乐文件的音量。

Arduino 还提供 2 个音乐库供您探索:

Arduino 音效库

I2S

MKR ZERO 的一些功能为:

  • 通过微型 USB 轻松连接 PC
  • 锂聚合物单电池,3.7V,700mAh
  • 22 个数字输入/输出引脚
  • 7 个模拟输入引脚
  • 1 个模拟输出引脚
  • 256KB 闪存
  • 32KB SRAM
  • 32.768 kHz (RTC),48 MHz 时钟频率

 

Arduino MKR 继电器原型扩展板 (169-7588)

Y1697588-01_7195d07beed66945877ec13bf2d1dee2cc989aef.jpg

如果您需要通过 MKR 板为继电器发出指令,那么 MKR 继电器原型扩展板正是完美的解决方案。继电器原型扩展板拥有两个板载继电器、两个端子块、两个叠加式排针,以及一个小型原型设计区域,方便您向项目中添加更多元件。

MKR 继电器的一些功能为:

  • 工作电压 3.3V
  • 2 个带 NO、COM 和 NC 接口的继电器
  • 8 路和 6 路螺钉端子块
  • 最大工作电压 125 VAC,60 VDC
  • 最大工作电流 1A
  • 最大切换容量 62.50 VA,30W

 

用于 MKR 板的 Arduino MKR SD 原型扩展板 (169-7589)

Y1697589-01_4b4ec752793649e7bb9fc5533c5f17838bec9da2.jpg

您可能需要向 MKR1000 板添加数字存储媒体,Arduino MKR SD 原型扩展板正好派上用场!这款便利小巧的扩展板使您能够快速轻松地将 SD 卡连接到 MKR 板。存储来自传感器、网络、物联网或者您项目所涉及的任意其他对象的数据。此外还提供一个小原型设计区域,方便您向项目中添加额外的元件。

 

Arduino MKR Proto 原型设计扩展板  (169-7586)

Y1697586-01_2a7152ac1a062d2668d0544cacd9dc0d631eef48.jpg

MKR Proto 原型设计扩展板专为 MKR 板而设计,使用随附的排针便可轻松插入 MKR 板。双重分路接头以及标准 2.54mm 格网上的通孔阵列为您的原型设计项目提供足够的空间。

更多 Arduino 文章:

基于 Arduino 的学习套件

7 个基于 Arduino 的王牌项目

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Still Number 3 in the XP table - Booooom!

Recommended Articles

DesignSpark Electrical Logolinkedin