嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

Google Coral USB Accelerator搭配树莓派4运行Embedded Teachable Machine – 上篇

作者

张嘉钧

难度

普通

材料表

树莓派4、Google Coral USB Accelerator

Google Coral USB Accelerator

在我们分享的小项目中常常使用到树莓派来做AI的应用,但是树莓派终究没有个人计算机的效能强,所以我们常常需要使用额外的方式来加速它。常见的可能是软件加速,使用 Tflite、Onnx 等轻量化的模型、结构来减低硬件的负担,除此之外硬件也需要加速,我们以往最常使用的就是Intel Movidius以及Google Coral USB Accelerator,这两个产品都是可以透过USB端口连接到树莓派上协助AI加速,而我们今天就是要使用Coral USB Accelerator帮助我们树莓派运行AI。

11_Movidius_Coral2_b4a2e5f803e9c35aa3852c40ee1245a52910fd9e.png

我们总共提供了两个小范例让大家进行实作,第一个是透过之前一直在推的Teachable Machine网站来自己训练神经网络模型并且下载到树莓派进行Inference;第二个则是Teachable Machine搭配Coral推出的互动项目叫做Embedded Teachable Machine,透过迁移式学习的原理只需要使用少量data即可完成训练( 实测大概拍3~4张就可以完成 )。

Teachable Machine 介绍与使用

我们在RS文章中也曾撰写过

使用Google Teachable Machine 来实现树莓派4的影像分类推论

https://www.rs-online.com/designspark/google-teachable-machine-raspberry-pi-4-cn

但我们今天要着重在树莓派4 透过Coral加速Inference的部分,详细操作可以参考上面连结,这边将只会简单带过,在主要的差别只在于导出模型的部分。

前往Teachable Machine的网站,点选Get Started:

01_TM_GetStarted2_67e71390f80717715f7c333ac21d401ae2a10cac.png

选择 Image Project:

02_NewProject1_dbdf8e4448495ec1546558651efceab5448b6cbc.png

进入之后将原本Class1、Class2的卷标改成想辨识的卷标,可以选择用Webcam拍照或是Upload照片的方式搜集数据:

03_ImageClassification1_fc815b65c8ff59aacbe3c8813e3a84f1b0ac44f9.png

我使用摄影机拍照的方式,而我的范例是有无口罩,按下「Hold to Record」即可开始拍照:

04_CollectData1_ab5f404ad1ee29625bc66af32bf9b49df47caed9.png

搜集完照片之后就可以进行训练了,将Advanced打开可以修改一些超参数,修改好就可以按下 Train Model按钮了:

05_Train1_a025b22be2942bd7f38fcbd2759cb5149eb57e24.png

接着可以稍微验收一下正确率:

06_Inference1_38a7b80b7caba8c5dc6bde5290405c25650be3af.png

接着可以点击Export Model进行汇出,这次我们选择的是Tensorflow Lite并且勾选EdgeTPU,按下Download Model之后,它会在云端进行转换最后下载完记得将压缩文件放到树莓派当中:

07_Export1_481efc9ba6fbdfd16f0fc054bfe3e56d05c19891.png

可以看到压缩文件的名称应该与我相符「converted_edgetpu.zip」,解压缩之后会获得两个档案,「model_edgetpu.tflite」、「labels.txt」,与以往导出tflite的模型不仅仅是名称上有不同结构也不同了。

08_File1_13a79b0a8ce1d94e9c847c6ad184b1fb5a8d994d.png

如果要使用coral加速需要透过他们提供的方式将Tensorflow模型转换成EdgeTPU可用的模型,从下面的流程图就可以看到,我们训练完模型之后会进行导出的动作来取出最后的模型 (Frozen Gragh),接着使用Tensorflow Lite转换器进行转换变成Tensorflow Lite,再使用EdgeTPU编译程序进行编译成可兼容EdgeTPU的模型,最后才能使用Coral加速。

09_TF2Coral1_8bae16e37545452923e96f59b1f9c31be90b810a.png

圖片取自Google coral原廠網站

是否相当的复杂?额且Tflite to EdgeTPU这段还只支持Linux的操作系统,所以如果选择要体验我一定会用Teachable Machine来运行,因为它在汇出的时候可以帮助我们完成上述繁琐的步骤。

回到正题,我们可以将刚刚解压缩的档案放到树莓派当中了,要写程序之前我们需要先进行安装edgetpu,详细的方式可以参考官网已经整理好给Debain用的流程。

先加入套件来源到系统当中:

echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-get update

接着就可以进行安装了:

sudo apt-get install libedgetpu1-std
sudo apt-get install python3-pycoral
sudo apt-get install libedgetpu1-max

接着我们看到回到网页上使用它提供的范例程序,直接新增档案、复制贴上、稍微修改就可以用了!这边我新增了一个程序叫tm2_edgetpu.py并且将刚刚的数据都放进edgetpu_model文件夹当中;另外的程序是为了测试fps。

10_tree1_5b5f9bf6565f682198e5327717f19b72a81dce4a.png

一开始先导入相关套件以及撰写常用副函式,loadLabels是负责读取标签文件并且输出对应的字典:

from edgetpu.classification.engine import ClassificationEngine
from PIL import Image
import cv2
import re
import os
# the TFLite converted to be used with edgetpu
modelPath = 'test/model_edgetpu.tflite'
# The path to labels.txt that was downloaded with your model
labelPath = 'test/labels.txt'
# This function parses the labels.txt and puts it in a python dictionary
def loadLabels(labelPath):
    p = re.compile(r'\s*(\d+)(.+)')
    with open(labelPath, 'r', encoding='utf-8') as labelFile:
        lines = (p.match(line).groups() for line in labelFile.readlines())
        return {int(num): text.strip() for num, text in lines}

classifyImage则是进行辨识,

11_Movidius_Coral3_b4a2e5f803e9c35aa3852c40ee1245a52910fd9e.png

edgetpu已经帮我们包装的很好了,有提供classification、detection两种引擎,详细的信息可以上他们的官方文件查看,在这里我们只需要呼叫它提供的图片分类引擎即可进行辨识:

# This function takes in a PIL Image from any source or path you choose
def classifyImage(image_path, engine):
    # Load and format your image for use with TM2 model
    # image is reformated to a square to match training
    # image = Image.open(image_path)
    image = image_path
    image.resize((224, 224))
    # Classify and ouptut inference
    classifications = engine.classify_with_image(image)
    return classifications

接着在main的部分整个个流程就是,宣告edgetpu的引擎、取得卷标的字典、宣告摄影机、将每一张的图片转换成模型可以输入的格式 (PIL格式、苏放大小、翻转)、丢进TPU引擎取得结果、将结果放置在影像上并且显示出来,接着计算FPS并且侦测是否按下q会离开循环。

def main():
    # Load your model onto your Coral Edgetpu
    engine = ClassificationEngine(modelPath)
    labels = loadLabels(labelPath)
    # 取得 CPU的频率,为了取得最准确的fps,最后要除以cpu的频率才正确
    freq = cv2.getTickFrequency()
    # 用于储存FPS的变量
    frame_rate_calc = 0
    # 取得摄影机对象
    cap = cv2.VideoCapture(0)
    # 如果摄影机开启
    while cap.isOpened():
        # 先储存一开始的时间
        t1 = cv2.getTickCount()
        # 取得画面,如果没有画面就跳出while
        ret, frame = cap.read()
        if not ret:
            break
        # 转成 PIL 格式,通常神经网络模型都是吃 PIL 格式
        cv2_im = frame.copy()
        pil_im = Image.fromarray(cv2_im)
        # 缩放到模型输入大小,并且水平反转与训练时相同
        pil_im.resize((224, 224))
        pil_im.transpose(Image.FLIP_LEFT_RIGHT)
        # 进行辨识,最后获得结果
        results = classifyImage(pil_im, engine)[0]
        # 遇显示在影像上的内容
        print_res = f'FPS: {frame_rate_calc:.2f} , Lable: {labels[results[0]]}'
        # 将 FPS 画在影像上并显示
        cv2.putText(frame, print_res, (30,50),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,1,(255,255,0),2,cv2.LINE_AA)
        cv2.imshow('frame', frame)
        # 计算 FPS (framerate)
        t2 = cv2.getTickCount()
        time1 = (t2-t1)/freq
        frame_rate_calc= 1/time1
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
            break
    cap.release()
    cv2.destroyAllWindows()
if __name__ == '__main__':
    main()

运行的结果如下,基本上FPS如果在30以上人眼就会觉得顺畅了:

12_Coral1_64dc7934f353564efa76520e7128024ff7bf9b91.png

同时,我们也与tflite的版本进行对比,可以看到有没有加Coral的差距式显著的,FPS平均会降到15左右,可以明显感受到延迟:

13_TFlite1_df2df66f71cee64765f414459e089535e2176404.png

结语

使用Teachable Machine来练习Coral是不是相当的容易呢?程序代码的地方也是相当的简单,只需要汇入edgetpu的函式库就可以轻松搞定。让我们中场休息一下,下一篇我们再使用另一个交互式的小项目来练习!

相关文章

用 Google Coral USB Accelerator 搭配 Raspberry Pi 实作 Teachable Machine

Embedded Teachable Machine

KNN

CAVEDU Education is devoted into robotics education and maker movement since 2008, and is intensively active in teaching fundamental knowledge and skills. We had published many books for readers in all ages, topics including Deep Learning, edge computing, App Inventor, IoT and robotics. Please check CAVEDU's website for more information: http://www.cavedu.com, http://www.appinventor.tw
DesignSpark Electrical Logolinkedin