Skip to main content
shopping_basket 购物车 0
登录

DesignSpark PCB布线提示和技巧

Ten22
0

您正忙于使用DesignSpark PCB的免费版本创建设计,但您不记得如何处理布线?来自DSPCB Zendesk页面的新鲜内容提供了一些提示和技巧,可以帮助您摆脱困境。

我如何计设我PCB的线路?

您的设计可以手动或自动。这是将焊垫点对点连接转换为物理铜“轨道”的过程。

自动布线

自动布线选项用于将网图转换为电路。在密集的设计中,它可以为您节省数小时或数天的工作时间。自动布线器通常可以令无布线设计在数分钟内布线。

您可以在许多模式下使用自动布线器;在设计中的All NetsBrowsed Nets上、Browsed Net Classes、在selected netscomponents上。

使用自动布线器

从“Auto Route Nets >”下的“Tools”菜单中,选择“ All Nets”。

保持默认设置:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只需点击对话框底部的Route按钮即可启动布线器。

结果很快显示出来:

 

 

 

 

点击OK关闭报告对话框并查看路线。

 

手动布线

DesignSpark PCB有一套强大的手动布线工具来帮助这个过程。这些工具允许您交换图层,在图层交换时自动添加过孔并编辑轨迹厚度。

开始手动布线

要开始添加线路,双击connection,这是开始布线的最快方法,其他方法也行。

或者,您可以单击左窗格菜单中的图标:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单击鼠标一次,这将放置第一个电路段。这会暂时“锁定”在这个布线过程中。它可以稍后移动或编辑。

 

 

 

 

 

 

现在我们将添加一个线路层的更改。

 

 

 

 

按键盘上的'L'键并显示线路层对话框。在正常路由中需要从一侧改变到另一侧的层时,只需要一个简单的'L'和<Enter>即可。 <Enter>按钮与点击对话框上的OK相同。及时你将能够在不看对话框的情况下改变图层。

 

 

 

 

 

 

已经自动添加了一个通孔,线路层现在位于底部。这将显示在DesignSpark窗口底部的状态栏上。

当在目标板上时,点击一次以完成该连接的线路编辑。请注意,曲目颜色现在再次变为红色,显示它位于顶层。

添加轨道后,可以随后通过拾取和拖动线路或双击线路进行修改。

阅读DS PCB Zendesk上的原始文章

 

我怎样才能改变布线模式?

在布线期间,可以通过访问 routing mode菜单来更改模式。从快捷菜单中选择Segment Mode>,然后从五种可用选项(自由,正交,直角,斜角和菲尔特)中选择模式。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如果使用Mitre模式进行路由,效果则会如下所示:

 

 

 

 

 

 

在Zendesk上查看

 

我怎样才能让我的PCB取消布线?

您有时可能会要求取消全部或部分设计。取消布线是删除线路的过程,只留下剩余的连接。

Tools”菜单中提供了“Unroute Nets >”选项,提供三种选项来控制所需的取消布线数量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

您可以选择all nets取消布线,选择您想要解除线路的网线或取消布线以前选择的网线。在需要选择多个网线,您需要按住Ctrl键的同时单击要选择的网线。

在Zendesk上查看

 

我如何取消设计上的路线?

在工具菜单中选择Unroute Nets> All Nets选项来取消整个设计的布线,删除所有已经连线的电路。三个Unroute选项可用于控制所需取消布线的数量 - All NetsBrowseSelected Nets

不要忘记,一旦取消布线,您可以使用<Ctrl-Z>来恢复以前的布线。

在Zendesk上查看

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Still Number 3 in the XP table - Booooom!

Recommended Articles

DesignSpark Electrical Logolinkedin