嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

如何選擇正確的智能家居通信協議 (繁體)

在上一部份,我談到了物聯網和智能電錶發展之間的關係。如果你有興趣,你可以點擊這裡先閱讀那篇文章。在這裡,我會談論更多關於一些最合適智能家居的家庭區域網絡(HAN)的通信協議。在另一個博客,簡單地介紹了不同的現有通信協議。它談論了不同通信協議的規範、範圍和功能。

越來越多的智能設備出現,在智能電錶技術發展成熟後,像洗衣機、門鎖裝置、吹風機將被連接到您的智能電錶進行數據交換。在現場區域網絡(FAN)中,我們可以使用900MHz的射頻(RF)連接智能電錶和集中器建立網狀網絡。

我們家的網絡呢?

title

最近物聯網(IoT)技術的進步,使新一代的智能家居設備能夠與更成熟的網絡一同發展。然而,在這些智能家居系統中的網絡技術仍然還遠遠未夠成熟。能量消耗和網絡的穩定性是該系統的關鍵標準。

Wi-Fi

title

毫無疑問,無線網絡是目前最流行的家局無線技術,能夠連接你的筆記本電腦,你的手機和平板電腦到互聯網。因此,對於相同的理論,這可能是對我們的智能家居的最佳解決方案。但是,是真的嗎?

Wi-Fi連接需要大量消耗從而進行數據傳輸或操作。它會比較快耗盡電池,而且它的範圍亦並不是最好的。你應該從你的手機或筆記本電腦遇到類似的經歷 - 電池電量很快耗盡,很弱的無線網絡令你不能看YouTube視頻等。消耗功率這個問題對於家庭設備很重要,尤其是一些安全設備,如防盜器傳感器或門鎖。電池必須能夠使用至少好幾年,直到下次維修或更換。你可能會說,我們可以連接家庭設備到主電源,因此它可以持續多年。這是可行的,但安裝插座或電纜的成本都會比其它通訊技術高。

另一個要關注的是安全性。一個Wi-Fi網絡連接到互聯網,很容易受到黑客攻擊。您透過Wi-Fi瀏覽互聯網,當您訪問不同的網站的時候,黑客會很容易地入侵我們的設備。

能夠滿足低功耗要求的一些通信協議

  • 藍牙
  • ZigBee
  • Z-波

title

它的功耗非常低,但它傳送的範圍非常短。在我們使用藍牙的情況下,智能家居設備必須非常接近彼此,但這是不大可能的,因為會非常不便。此外,使用藍牙的話設備亦不會有效地彼此自動連接。

ZigBee & Z-

它倆有點像藍牙,一樣有著低功耗的特別。而且它們的範圍是比無線網絡連接的時間要遠得多,因為它們能形成網狀網絡,可以做到節點至節點的連接。

title

ZigBee每一個連接大概是10m左右,但信號可以跳很多次。所以它可以在單一網絡上支援超過65,000件設備,相對於Z-波,它只可以支援255件。 ZigBee的唯一真正的限制是,沒有單一智能裝置可以與其他裝置距離超過10m。

title

ZigBee的較高頻率可以提供更快的數據傳輸速率,但信號強度會更快的下降。 ZigBee的確可以在大約900MHz中運行但不是每一個地方都開放出來。使用900MHz的另一個好處是,它不會受到您的手機、Wi-Fi或藍牙影響,所有這些通訊頻譜都是在2.4GHz中的一部分。所以,有另一種說法,Z-波可能是一個更好的選擇。

Vincenty 还没写个人简介...