你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
中国的制造业成本在大幅提高,产业链升级亟待解决。随着智能制造的提出,智慧工厂的建设是首当其冲的问题。建设智慧工厂,实现生产自动化以及智能化管理,必须有相应的工厂用通信网络,本篇文章介绍在布局工业以太网的时候要考虑哪些因素。
网络布局
工厂的以太网布局同智能楼宇不一样,采用的是工厂/机器的以太网拓扑布局。工业以太网的布局要考虑它的可扩展性和灵活性,会常有生产线的调整。工业以太网的布局会采用星型、环型、树型等不同的布局方式。工业以太网通常具备局部处理和集中处理控制的两种方式,工业以太网的交换机在集成方式上要做相应的考虑。
通信协议
在设计好以太网的布局框架后,就物理上连接好了各种设备,如何实现这些设备之间的通讯,需要选择一个工业用的通讯协议。IEEE02.3以太网标准定义了接线方式、读写规则和以太网架构的结构。具体的通讯协议曾在之前的文章中做过介绍,比如Ethernet IP、FF HSE、PROFI NET等。PROFI NET是由西门子提出的以太网架构,特点是在其用户层是基于组件的,而依靠工程设计模型实现了组件的连接,从而系统中便可接入多个供应商的设备。在下面的介绍中以PROFI NET通信协议为例。
处理能力
如何合理配置网关,使得整个以太网具有较强的处理能力。这个处理能力是指快速精准的将数据传输到它需要去的地方去。最主要的因素就是网络处理能力,它是描述网络单位时间内的数据传输量,影响它的主要因素是减少通信堆栈中循环周期的次数。ROFI NET通信协议就具有极大的优势,它比一个标准的以太网TCP/UDP的循环周期次数要少十几倍。
网络配置
网络配置通常是通过编程实现处理器与服务器之间互相连接方式。这种网络配置方式需要大量的调试,并且可能出现数据丢失、延迟的现象。而使用PROFI NET这类通讯协议可以直接通过一种对象呼应的设备之间内部通信方法进行配置,方便简洁。