你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
由于认知计算的快速发展,电子装置变得兴人一样聪明,甚至在它上面存储数据,从大气中获取信息,并获得人的五感官。听觉,视觉和触觉已经发展得超出人体的能力,那嗅觉呢?在人类中,外界气味分子接触到嗅感受器,引发一系列的酶级联反应,实现传导,电子信号被发送到由该受体的脑段。同样的目的,但不同的方法。在智能手机,它是经电路处理和发送。
来自美国和日本的研究人员共同开发的材料 - 涂层碳纳米管 - 可以作为一个易于携带的有毒气体传感器(2016)合作。该材料的公告(一月至2016)后,从NIMS和麻省理工学院的研究人员在7月宣布该材料可与绝缘聚合物进行包衣。
使用传感器,制造商希望设计得轻量,低成本的RFID标签被用于人身安全。这样的标签或徽章可以通过焊料戴在战场上快速检测化学武器的存在 - 比如神经毒气或窒息性毒剂 - 工作于容易发生泄漏危险化学品地方的人。有些人可能会问,为什么我们需要依靠气体检测设备,而不是真正的鼻子上。答案很简单。气体检测仪具有性能稳定可以“嗅” 到小颗粒,人的鼻子的灵敏度则受各种疾病的影响。
它是如何运作的?
该传感器是装载有碳纳米管而且是高度导电的,但外层被绝缘聚合物包裹着。当传感器暴露于某些有毒气体,聚合物分解的一部分,则该纳米管成为显著导电。
除了军事,我相信未来一定有更多的应用。
卫生监控,智能包装
化学气体传感器已成为监测生物工业过程的必要的工具。这个过程通常在食品和生物技术产业中发生。如果水果不够新鲜,这意味着食品保持太长时间。微生物会生产各种芳化合物和挥发性的次级代谢产物。在监测各地食品包围空气中,它可以帮助保持食物,和当有任何异常发出警示。
其实这个技术已经广泛应用于不同的工业入面。那么进一步的趋势?正如我上面提到的,来自日本和美国的研究人员已经开发一种便携式气体传感器,希望能被这些手持设备采用。这一原则,该气体检测器能应用在食品的包装过程中。除了精确的包装信息(到期日),它也可以减少餐厨垃圾。 Swager :“人们不断地扔出来的东西大概还可食用的,”他是在杂志上应用化学一篇论文描述新的传感器的资深作者。地球正面临着资源短缺,减少现在需要采取行动的浪费。气体传感器发出的数据可以显示食物的成熟。此外,公司可以只要添加很少或根本没有成本到最终的销售价格去生产智能标签。
公共安全,气体泄漏
当你在Google搜寻"气体泄漏"的时候,你可以见到世界各地大概每小时就有一宗泄漏意外。它表明,在具有气体泄漏的可能性是相当高的。他们中有些人被消防员治愈,但其中有些是没有,因此酿成一个又一个可怕的悲剧。记住2014年高雄瓦斯爆炸?三十二人死亡,321人受伤。目击者报告气体和白烟的味道出来,然而,燃气管道没有马上切断。在这种情况下,气体探测器将能够防止悲剧发生。
在过去,这些气体探测器通常都是大型和重型。如果广泛采用特别是气体配管系统将会十分昂贵。陪随气体检测器的产生,这是唯一的像与准确的读数RFID标签的尺寸。因为新气体检测器的读数准确,而且它的体积只是和平常的RFID标签无异。成本将是大大削减,它是采用管道系统在不同的位置更为可行。
除了公共气体管道系统,个人安全外,也可以成为手持有毒气体检测保护。大概那些人总是在那很容易与气体泄漏遇到了一个地方工作。例如,气售后服务技师与工程师的气体。当由传感器检测到的一些有毒的气体,警告将立即警报。用作提醒职工进行一些紧急预防措施,或去一个安全的空间。
虽然到现时的技术还未能够从电子世界中释放气味到真实世界,但能够从分辨粒子的组合解释气味的种类。已经为Google气味的目标踏出一大步了。