嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

Pytorch深度学习框架X NVIDIA JetsonNano应用-生成手写数字

作者

嘉钧

难度

理论困难,实作普通

材料表

  1. NVIDIA Jestson Nano Developer Kit
  2. 64 GB SD卡
  3. 电源供应器
  4. 无线网卡(可以用网络线代替)

遇到生成的问题一定是要找现在最流行的GAN,那今天我们除了要让大家了解GAN是什么之外,我们也要来挑战Jetson Nano的极限,上次已经用Nano跑猫狗分类发现对于它来说已经相当的艰辛了,这次要给它更艰难的任务,我们要让计算机学习如何生成手写数字的图片!

1-results3_f38c4ada813fb107371dfbc4061c1f43198c796e.png

GAN 基本观念

GAN 是生成对抗网络 (generative adversarial network, GAN) 是一个相当有名的神经网络模型也是一个人见人怕的模型,原因是因为它非常的难训练、耗费的时间也很久,它常常被用于深度学习中的生成任务,不管是图像还是声音都可以。

Deep Fake

2-Deep_Fake1_75dfa64a6c39aa21366b9dcb2e473207c914a435.jpg

Image Source : https://aiacademy.tw/what-is-deepfake/

CycleGAN

3-CycleGAN1_199eb33d5c59bf2d81e908b251dfda4b88ef33a8.png

Image Source : https://github.com/junyanz/CycleGAN

核心观念可以这样想象,GAN就像「收藏家」与「画假画的人」,G是画假画的,D是收藏家;一开始画假画的人技术还不成熟,所以一眼就被收藏家发现问题,所以G就回去苦练画功慢慢开始能骗过D,这时候D被告知买的都是假画所以他也开始进步越来越能发现假画的瑕疵,就这样反复的交手成长,等到最后互相僵持不下的时候就达到我们的目的了 - 获得一个很会画假画的G,或者称为很会生成图片的G。

4-GAN1_cd30afd5f8818b05061146c43ad4159b62594ec1.png

在GAN当中,我们可以输入一组 噪声 (Noise) 或称 潜在空间 (Latent Space),然后生成器 (Generator) 会将那组噪声转换成图片,再经由鉴别器 (Discriminator) 分辨是否是真实的图片,鉴别器将会输出0或1,其中 0 是 fake,1 是 real 。

DCGAN 架构介绍

一般的GAN都是 FC ( linear ),需要将图片reshape成一维做训练,以 mnist 来看的话就是 1*28*28 变成 1*784,而今天我们要介绍的是DCGAN,是利用卷积的方式来建构生成器与鉴别器,它跟一般的CNN有些许不同,作者有列出几个要改变的点:

  1. 取消所有pooling层。G使用转置卷积(transposed convolutional layer)进行上取样而D用加入stride的卷积代替pooling。
  2. 在 D 和 G 中均使用 batch normalization。
  3. 去掉 FC 层,使网络变为 全卷积网络 (Conv2D)。
  4. G使用 ReLU 作为激励函数,最后一层须使用 tanh。
  5. D使用 LeakyReLU 作为激励函数。

等等实作程序的时候可以再回来观察是不是都符合需求了,那基础观念的部分先带到这我们直接开始写code吧!

准备数据集

今天我们要尝试生成手写数字,最常使用的就是MNIST,由于它太常用了可以直接在torch中就下载到,在torchvision.datasets里面,由于它已经是数据集了所以可以先宣告transform套入,接着就可以打包进DataLoader里面进行批次训练

5-Dataloader1_05b6db4c297fdf95a0eb6bd07734ef2dd3423e3c.png

可以注意到图片已经是灰阶图并且大小为 ( 1, 28, 28)

6-Dataloader_result1_24e8c62461d53df67ba7c6918afa5e409f4ff8af.png

建构鉴别器

鉴别器的架构就是CNN只差要取消全连阶层的部分,所以要想办法将28*28的图片卷积成 1*1输出

最后因为输出的label是介于 [ 0 , 1 ] 所以最后要透过Sigmoid来收敛。这边直接使用官方提供的架构可以发现跟以往不同的地方是利用nn.Sequential将所有层在initial的时候就连接起来,你会发现更以前相比简洁很多;此外我还使用了torchsummary的函式库可视化网络架构:

7-%E9%91%91%E5%88%A5%E5%99%A81_2964b0b57155726dfec851fd08fabda2377da6f3.png

使用torchsummary之前需要先安装套件

!pip3 install torchsummary

然后记得要先导入

from torchsummary import summary

8-%E9%91%91%E5%88%A5%E5%99%A8summary1_b028d225d7126188b14f276ef4d6dcdbeb237554.png

建构生成器

生成器一样要全用卷积的方式,但是正如前面所说我们要将一组噪声转换成一张图片,用一般的卷积方式只会越来越小,所以我们必须使用反卷积  ( ConvTranspose2d ),可以想象就是把卷积反过来操作就好,大小一样要自己算记得最后输出应该跟输入图片一样大,公式如下:

9-ConvTranpose2d1_523a3b8b885840ba33a650025dd0d79472be2c52.png

建置生成器的架构与CNN颠倒,Kernel的数量要从大到小,然后我们不使用MaxPooling改用ConvTranspose,每层都要有BatchNorm并且除了最后一层的激励函数是Tanh之外其他都是ReLU。

10-%E7%94%9F%E6%88%90%E5%99%A81_fdf063fd59c21e76ca954cda14f94cee321ccf4d.png

我们一样使用 torchsummary 来可视化网络架构:

11-%E7%94%9F%E6%88%90%E5%99%A8summary1_1b915db417193ab12d4c744d0446ce79c8fd7088.png

开始训练GAN

其实训练GAN的方法不难,只要想象成是训练两个神经网络即可。GAN的训练方式较常见的会先训练鉴别器,让鉴别器具有一定的判断能力后再开始训练生成器;首先一样先建立基本的参数。

由于GAN的训练较复杂,需要的迭代次数也越高,这次我们直接训练个100次看成效如何,此外这次的损失函数都用BCELoss 因为主要是二元分类问题,对于想要了解更深入的可以去看台大李弘毅教授GAN的教学影片。

12-%E8%A8%93%E7%B7%B4%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8F%83%E6%95%B81_6c8dae35591289b0658a02cbd397c6239170579b.png

训练Discriminator

训练鉴别器的目的是让自己能分辨真实图片跟造假图片,首先,先将优化器的梯度清除避免重复计算,接者将真实图片丢进GPU并给予标签 ( 1 ),将其丢进D去预测结果并计算Loss,最后丢进倒传递中;假的图片也是一样的部分,差别只在于假图片需要由生成器生成出来,所以要先定义一组噪声并丢入生成器产生图片,因为要让鉴别器知道这是假的所以要给予标签 ( 0 ),接着一样将假图片丢进鉴别器并计算Loss。经过反复的训练鉴别器就越来越能判断真假照片了,但是同时生成器也会训练,所以当鉴别器越强的时候,生成器产生的图片也会越好!

这个部分要注意的地方是经过鉴别器训练出来的答案维度是 [ batch ,1, 1, 1],所以需要过一个view(-1)来将维度便形成 [batch, ] 一维大小。

13-%E8%A8%93%E7%B7%B4D1_dbe16df765a3663cf738e645ea8a973bd4d862b6.png

训练生成器

如果已经看懂鉴别器的训练方式了,那生成器对你来说就不是个问题!我们一样要先将梯度归零,随机数生成噪声并且透过生成器产生图片,这边要注意的是因为生成器的目标是要骗过鉴别器,所以我们要给予真实的标签 ( 1 ),这样做的目的是,生成器一开始产生的图片很差所以鉴别器得出的结果都接近于0,这时候如果标签是1的话,计算Loss数值将会很大,神经网络就会知道这样不是我们想要的,它会再想办法生成更好的图片让Loss越来越小。

14-%E8%A8%93%E7%B7%B4G1_7f09ac1a67cec17aba25031ecfe462211861ff07.png

所以完整的训练如下,先训练D再训练G,有的人会让D先训练个几次再训练G,听说效率比较高;而我为了测试jetson Nano的速度所以每一个epoch都有纪录时间,就连我自己的GPU( 1080 ) 都会爆显存更不用说用Jetson Nano来跑了!如果遇到显存爆炸的问题可以尝试先将batch size调小。

15-%E8%A8%93%E7%B7%B4%E9%81%8E%E7%A8%8B1_f2a40da798a7f8a91cf9af89177ba45a5bfddec2.png

成果

你可以注意到它慢慢能转换成数字了,转换的速度其实很快但要更细节的纹路就需要更多时间来训练。

1-results4_f38c4ada813fb107371dfbc4061c1f43198c796e.png

训练时间比较

使用GPU 1080 训练,每一个epoch约耗时310秒左右;而JetsonNano开启cuda来跑大概每一个epoch约耗时1030秒左右。所以其实要在Nano上面运行GAN也是可行的,速度还算可以。

桌面计算机

Jetson Nano

1825_16e94eb19f6b8fffa33ac8fa01ac5ead2256c180.png 1926_9f28daa90081c5f47052c1f66eec0264b07e837d.png

结语

这篇教大家如何建构DGAN,接下来我们将会在Jetson Nano上尝试更多GAN相关的训练,下一篇将让计算机玩填色游戏~

Pytorch深度学习框架X NVIDIA JetsonNano应用-cDCGAN生成手写数字

CAVEDU Education is devoted into robotics education and maker movement since 2008, and is intensively active in teaching fundamental knowledge and skills. We had published many books for readers in all ages, topics including Deep Learning, edge computing, App Inventor, IoT and robotics. Please check CAVEDU's website for more information: http://www.cavedu.com, http://www.appinventor.tw