你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
对于极客们来说,Raspberry Pi 或许是最合适的玩具之一。麻雀虽小五脏俱全,它只有掌心大小,但具备一台完整电脑的功能,使其充满了无限的可能性。最新发布的 Raspberry Pi 3 可以说是一次近乎完美的升级,它性能更强,内置 Wi-Fi 和蓝牙,但价格却不变。那么,我们就来通过评测看看它的表现吧:
如果你对 Raspberry Pi 系列有一些研究,当看到 Raspberry Pi 3 时肯定不会特别兴奋,因为它和老版本几乎是一模一样。即使放在一起对比,你也不会觉得它和 Raspberry Pi 2 有什么不一样。
仔细看才会发现电路板上的一些部件被移除了,但这之外就没有更多值得注意的地方了。其实和前辈长得像不是什么大问题,整体布局一样也更方便人们上手。
话说回来,我们本来也不该对一部迷你电脑的外观设计要求太多,这毕竟不是手机。
需要注意的是,你开箱后只会看到 Raspberry Pi 3 本体和一份简要说明,没有电源线,没有保护壳,也没有存储卡 —— 这些都要自备。不过,其实你只需要 micro-USB 线充当电源线,用普通 micro-SD 卡就好了。
如何开始
Raspberry Pi 算是比较容易使用的了,当然这易用性和智能手机没法比。如果你买的是标配版,首先要做的是制作一个搭载系统镜像的存储卡。
Raspberry Pi 的社区拥有大量资源,你想怎么用它就找什么样的资源。你甚至能够找到 XBMC 媒体中心,轻轻松松将在 30 分钟内将 Raspberry Pi 3 化身成为超廉价的机顶盒。
走进 Linux
如果你不想就这么快餐化,那你就要多学学 Linux 了,因为这是 Raspberry Pi 的“官方”系统。Linux 和其他系统的一个不同之处在于,很多时候它依赖你输入指令,而不是点击花花绿绿的图标。
如果你没有心理准备,上手的过程肯定会让你觉得无比烦躁。但没办法,要玩转 Raspberry Pi,熟悉 Linux 是必须的。
真正的亮点在于被称为 Noobs 的机制,这是一组你可以写入 micro-SD 的文件,帮助你自动安装系统,以及一切可用到的工具,甚至包括《Minecraft》。
Raspberry Pi 3 还拥有一个名为 Epiphany 的浏览器,它的速度肯定不如我们笔电、平板上的快,但比 Raspberry Pi 2 快多了。当然了,一定的耐心还是需要的。
Raspberry Pi 3 拥有一切我们需要的接口 —— 四个 USB 插口、一个以太网接口和一个 HDMI。它原生支持 Wi-Fi 和蓝牙的能力开启了更多可能性。
核心升级
除 了 Wi-Fi 和蓝牙外,Raspberry Pi 3 最重要的更新莫过于性能了。Raspberry Pi 2 B 拥有一块四核高通 900GHz 处理器、1GB RAM 和 VideoCore IV GPU。新版本则拥有 博通 BCM2837 1.2GHz 四核处理器、1GB RAM 和 VideoCore IV GPU。
你可能不会觉得这有什么了不起,但 Raspberry Pi 2 用的是非常老的 Cortex A7,在今天只有最慢的智能机才会用它,Raspberry Pi 3 的 Cortex A53 相比之下可就强太多了。
另外,GPU 的规格也从 250MHz 上升至 400MHz,RAM 从 450MHz 升至 900MHz。其进步可以说非常明显。从跑分结果来看,Raspberry Pi 3 相比上一代高出了 700 多分,这应该说是目前最棒的迷你电脑了。
有趣的是性能的提升也为 Raspberry Pi 的游戏能力提供了可能性。你现在可以在 Raspberry Pi 3 上玩更多的游戏了,甚至跑个 N64 模拟器也不是问题。
总评
这段时间来有大量的迷你电脑产品出现,其中一部分对于物联网开发者来说很有意义,但剩下的全都是 Raspberry Pi 的山寨。
直至今日,没有任何一款同类产品能达到 Raspberry Pi 的高度,能提供让人惊异的硬件性能和大量的网络支持。
正如最开始所说,Raspberry Pi 3 是一次完美的升级 —— 它性能较之以前强了一大截,还内置 Wi-Fi 和蓝牙模块,你还有什么不满意的?