你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
Robox 的崛起
虽然通常都是从一个创意开始,但是各个科技初创企业从创立到实现最终的产品成果所走的道路也会各不相同。Robox 3D 打印机的传说始于一个创新概念,一个技术精湛且积极上进的员工团队希望努力将这个创意变成现实,加上通过一次众筹活动吸引了潜在的客户和投资者,从而获得了财务上的支持,除此之外还一直出现在宣传媒体上。
自 2012 年以来,CEL 公司一直都在致力于 Robox 桌面 3D 打印机的开发,这是一个高度可访问的、模块化的且易于使用的加法制造系统。2013 年 11 月,该公司发起了一个 Kickstarter 众筹活动,一个月后成功从 435 名支持者那里筹集到了 280891 英镑,几乎是他们最初目标的三倍。这次成功的活动让该产品的开发完成了第一个阶段。自从那次之后,全球的新闻报道数量出现了显著的增加,其中还包括来自 BBC 的兴趣,这增加了人们对 Robox 的功能的期望,因此 CEL 花了一点时间来确保大规模生产设备能够满足或者超出客户的预期。
认知和潜力
可以说,Robox 是一款改变认知的重要设备:许多人认为 3D 打印可能还没有为消费者市场做好准备,因为它太过于昂贵,太过复杂,而且太难使用。CEL 团队开始通过从头设计一款 3D 打印机来挑战这些观点,这样他们就可以在设计时排除掉在家用 3D 打印机上看到的所有问题。类似的机器非常昂贵,因此 3D 打印技术对那些重要的创新者团体(如小型科技初创企业、非科技类初创企业、艺术家、建筑师、黑客/创客,特别是学生或者甚至是儿童)来说一直都遥不可及。为了使 Robox 变得更加平易近人,其打印流程已被简化为几次单击操作,这使该产品变得既安全又容易使用。
该技术拥有彻底革新传统制造流程和改变产品买卖方式的潜力,因为它将使制造回到本地控制,并让创客、设计人员和科技初创企业能够马上实施设计,在时间上没有任何滞后,而且使用的原材料也越来越多元化。
该公司相信,这类技术在那些交付急需技术非常困难、危险且昂贵的偏远区域(如偏远的研究中心、大雪围困的定居点以及自然灾害过后的地理区域)中还有非常大的潜力。例如,能够制造替换零件以使暖气设备在冬季继续运转,或者能够为急救程序制造简易医疗设备,这些都有很大的需求;或者,对于那些进口价格昂贵且基础设施不甚可靠的发展中经济体而言,使社区能够即时使用本地可获得的资源,制造所需物品,如用回收的塑料打印一台水轮机。
Robox
Robox 机器本身就是一台紧凑优美的硬件设备,它带有一款经过充分完善的定制软件,而且拥有国际市场所需的所有安全认证。Robox 的一个关键要素就是该公司拥有专利的“HeadLock System™”,该系统让打印喷头的拆卸变得快捷和轻松,从而完全改变了该机器的功用。可更换的打印头将 Robox 转变成了一个适用性经得起未来考验的多功能微制造平台。
Robox 的另一个特别之处是它的专利性双喷嘴系统,该系统允许命令从其中一个喷嘴供给单种原料。这使 Robox 能够用较小的喷嘴制造出细节丰富、清晰可见的外表面,然后用较大的喷嘴快速填充对象,同时又不会影响零件的强度或细节。这种方式通过高质量的表面精修和更快的打印时间(将打印速度提高了 300%)实现了更高的分辨率.
该机器兼容各种各样的材料,包括 PLA、ABS、HIPS、Nylon、PETG 和 PVA。自动机床调平确保了每次打印毋须人工干预就能够紧贴在金属板面上,Robox 的自动材料识别系统将使用预先加载到每个 SmartReel 上的材料信息和打印配置文件,以节省时间和工作。这款机器还兼容 Windows、Apple 和 Linux 操作系统,并随附 Robox AutoMaker™ 软件,该软件将 3D 设计图转换成打印机特定语言,然后将信息发送给准备好制造的 Robox。
顺应未来发展
该公司还有一个详尽的硬件和软件升级路线图,该路线图将给 Robox 带来新的功能和特性。例如,其中一款正在开发的打印头是拖刀或针式切割器,它将使机器能够把纸张、卡片和乙烯基材料切割成所需的任何形状。用户还将有机会升级它们的 Robox,从而变成一台双材料打印机、铣头或 3D 扫描仪。
此外,该公司还计划继续改进软件支持和提供比以往任何时候都要多的 SmartReel,以便通过越来越多的材料和颜色种类提供更好的灵活性和质量。
这种水平的灵活性和适应性将使 Robox 能够成为一个完整齐全的微制造和原型制作系统,并且适合于电子、机械和产品工程设计等领域中的各种用户以及教育工作者和家庭用户。
相关文章 - CEL Robox 3D 打印机 - 开箱评估