嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

Projektionsmethode in der Zeichnungsableitung


SimonDitt

Guten Morgen zusammen, 

ich benutze DSM jetzt seit einer Woche und finde es sehr intuitiv. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass bei der Zeichnungserstellung die Projektierungsmethode 3 verwendet wird und ich das nicht ändern kann (oder noch nicht gefunden habe). Das wird immer wieder zu Diskussionen mit alteingesessenen Fertigern führen ;-) 

Gibt es eine Funktion dafür oder etwas beim erstellen der Zeichnung das mir nicht aufgefallen ist? 

Google Translation:

Good morning everyone,

I've been using DSM for a week now and find it very intuitive. The only thing I noticed is that project planning method 3 is used when creating the drawing and I can't change that (or haven't found it yet). This will always lead to discussions with long-established manufacturers ;-)

Is there a function for this or something I didn't notice when creating the drawing?