嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

NVIDIA Jetson Nano使用Tensor RT加速YOLOv4神經網路推論

作者

張嘉鈞

難度

普通

材料表

 

YOLOv4

0143_fda73a2fb60254b286683e060219e88238d3fb4c.png

這邊我們就不會對YOLOv4的技術進行介紹,大致上可以了解YOLOv4是由很多強大的技巧所組成,是現階段教育界、商業都很常用到的一個技術。如果一一描述需要兩篇的文章,而網路上很多介紹很詳細的文章,大家可以直接去搜尋、查看;本篇著重在Github實作以及介紹TensorRT加速的方法給大家。

如何使用YOLOv4

首先要先建置darknet的環境,先下載darknet的github:

$ git clone https://github.com/AlexeyAB/darknet.git
$ cd darknet

接著需要修改一下Makefile,在官方的github當中有提到Jetson TX1/TX2的修改方法,Jetson Nano也是比照辦理,前面的參數設定完了,往下搜尋到ARCH的部分,需要將其修改成compute_53:

GPU=1
CUDNN=1
CUDNN_HALF=1
OPENCV=1
AVX=0
OPENMP=1
LIBSO=1
ZED_CAMERA=0
ZED_CAMERA_v2_8=0
......
USE_CPP=0
DEBUG=0
ARCH= -gencode arch=compute_53,code=[sm_53,compute_53]

接著就可以進行build的動作了:

$ make

如果Build darknet的時候出現找不到nvcc的問題,如下圖:

0233_a6027e8357211e280e44fe8c5c3e220878cb51d2.png

可以在Makefile當中的NVCC後面新增絕對位置:

0338_f4dc7303e9980c7faa1a4c50aae8891d91460c7e.png

接著重新make一次如果沒有錯誤訊息就代表Build好了!

 

使用YOLOv4進行推論

我們需要先下載YOLOv4的權重來用

wget https://github.com/AlexeyAB/darknet/releases/download/darknet_yolo_v3_optimal/yolov4.weights \
       -q --show-progress --no-clobber

基本的推論方法有三種:圖片、影片、攝影機 ( 即時影像 ),我們一一來介紹使用方法!主要執行除了darknet的執行檔之外還需要給予 模式、資料集、配置檔:

./darknet detector test ./cfg/coco.data ./cfg/yolov4.cfg ./yolov4.weights

可以使用 --help來幫助查看:

./darknet detector --help

0438_cb49da1e873ab3196254bcf6eb4ec0fe9c17d16d.png

如果要開啟圖片的話需使用 test模式,他會在執行之後要你輸入圖片的位置,不過這邊要注意的是按任意建離開後,圖片不會幫你儲存:

./darknet detector test cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg yolov4.weights -thresh 0.25

0536_974f8da339df8cb239f86c45c2a98b262093ab20.png

06-1_508e61733524785b31f7c9aea4b0da9430a846c9.png

如果想要指定圖片並且將結果儲存下來則可以增加 -ext_output 的選項,執行完會儲存成 prediction.jpg,這邊我用另一張圖片當示範 ( Ximending.jfif ):

./darknet detector test cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg yolov4.weights -ext_output Taiwan.jfif

0738_d70f3001909b84891635fc4b5d7e73d5b255691e.png

0825_3a11dd47b79e5b9c760c0de448f098bff39c7a16.jpg

如果要使用影片或攝影機的話則是透過 demo 的指令來操作,這邊如果用 -ext_output會直接覆蓋掉原本的,我希望可以另存成別的檔案則需要用到 -output_filename來執行:

./darknet detector demo cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg yolov4.weights sample.mp4 -out_filename sample_.mp4

0926_3a8ebf0d084598d0ef90a9eebaab579bb8a2883b.jpg

使用攝影機進行影像即時辨識需要在後面參數導入 -c:

$ ./darknet detector demo cfg/coco.data \
                          cfg/yolov4.cfg \
                          yolov4.weights \
                          -c 0

1157_d172442e2e757248ee4708881d6ac7cf0ac58c65.jpg

可以看到FPS大概會在0.8左右 ( 於終端機畫面上 ),有明顯的延遲感,但是辨識的結果還算可以。

修改輸入維度大小

我們也可以直接修改輸入輸出的圖片大小,我用簡單一點的語法來操作,複製一個yolov4.cfg並命名為yolov4-416.cfg,並直接用nano去修改輸入大小成416,這邊使用&&的意思是讓前一個指令完成之後再接續下一個指令:

$ cp cfg/yolov4.cfg cfg/yolov4-416.cfg && nano cfg/yolov4-416.cfg

1250_8038bb0530576a7badf584878f708d435d8e849e.png

在下方的圖片可以看到,縮小圖片之後FPS就直接提高了許多,從0.8升到了1.5;注意!這個示範只是提供了可以修改輸入大小的方法,因為有時候你用的圖片或影片大小不同就需要稍微修改一下;官方較推薦的大小是608以上,縮小圖片可能會導致辨識結果變差:

1346_ed6388bd2904cf514d2f06bd584e4c4f4dfa5c43.jpg

使用結構更小的YOLO ( Yolov4-Tiny )

下一種加快速度的方法是使用yolov4-tiny.weights,一個更小型的yolov4,這邊的小型指的是神經網路模型的結構,一般我們都會使用在運算能力相較於顯示卡低的裝置上 ( 例如 : 邊緣裝置 ),實作的部分,我們先將該權重下載下來:

$ wget https://github.com/AlexeyAB/darknet/releases/download/darknet_yolo_v4_pre/yolov4-tiny.weights

接著使用攝影機來開啟,注意這邊的config (cfg) 檔案需要更改成 yolov4-tiny.cfg,因為yolov4跟yolov4-tiny的架構有所不同,config檔案當中所提供的就是神經網路的結構:

$ ./darknet detector demo cfg/coco.data \
                          cfg/yolov4-tiny.cfg \
                          yolov4-tiny.weights \
                          -c 0

可以看到FPS已經來到了14,延遲感明顯降低許多:

1443_6de8f8798930c921890e486f74e805fc37d9b1f3.jpg

 

使用TensorRT引擎加速

接下來是TensorRT的版本,稍微簡短介紹一下Tensor RT ( 以下簡稱 TRT ),它是一個加速引擎可以運用在有CUDA核心的NVIDIA顯示卡當中,如果要使用TRT引擎加速需要先將神經網路模型轉換成ONNX的格式才行。

下載、安裝環境

坊間利用Yolov4做了很多應用,而轉換這塊也已經有人完成了,所以我們直接使用網路上提供的Github來實現即可:

$ git clone https://github.com/jkjung-avt/tensorrt_demos.git

下載下來之後可以直接到ssd資料夾中執行 install_pycuda.sh:

$ cd ${HOME}/project/tensorrt_demos/ssd
$ ./install_pycuda.sh

如果顯示nvcc not found的話則需要手動修改 install_pycuda的檔案,我們需要將cuda的絕對位置存放到環境變數當中:

1529_b09462a51cf610ec3eff34e6ac9049dbacffbbe2.png

透過nano編輯器開啟並且將iffi中間的內容修改如下,原本的內容記得要註解掉:

$ nano ./install_pycuda.sh

1634_161d599b6a6a7841b3db1abcf488ccccd732ef93.png

安裝完之後應該會顯示 finished processing dependencies,也可以使用pip3 list去查看pycuda是否有安裝成功:

1725_7f39338b22b749bcd79d704a958790747521ac6a.png

接著需要安裝onnx,一開始先安裝相依套件,接著在安裝onnx 1.4.1版本:

$ sudo apt-get install protobuf-compiler libprotoc-dev
$ sudo pip3 install onnx==1.4.1

都完成之後我們需要先將相關的程式build起來:

$ cd ${HOME}/project/tensorrt_demos/plugins
$ make

1828_9f576cb0183e80b325d15add150471ca91835f97.png

可以注意到又有nvcc的問題了,這時候一樣需要修改Makefile來解決,將原本的NVCC=nvcc修改成NVCC=/usr/local/cuda/bin/nvcc即可:

1929_0afae7a74a20f070151a58e747c02caf57d44cd5.png

下載並轉換yolo模型

接著需要下載模型的權重,你將會看到它下載了yolo3跟yolo4的三種不同版本,並且直接放在當前資料夾當中,這邊可以注意到下載的模型與剛剛的YOLOv4相同,所以其實也是可以直接用複製的方式或是直接寫絕對位置進行轉換:

$ cd ${HOME}/project/tensorrt_demos/yolo
$ ./download_yolo.sh	

2024_d01bfa793d6a45c9e0f5d7393bfd376da28a9d5c.png

最後可以執行 yolo_to_onnx.py 將yolo的權重檔轉換成onnx檔案,接著再編譯成TRT可用的模型,在onnx_to_tensorrt.py我會建議使用 -v 來看到進度,不然看著畫面沒動靜會有點緊張:

$ python3 yolo_to_onnx.py -m yolov4-416
$ python3 onnx_to_tensorrt.py -m yolov4-416 -v

轉換ONNX大約耗費15分鐘,會儲存成yolov4-416.onnx,接著轉換TRT大概也是差不多的時間,最後會儲存成yolov4-416.trt。

使用TRT運行YOLOv4-416

這邊我們使用 --usb 代表使用USB攝影機, --model則是選擇特定模型:

$ cd ${HOME}/project/tensorrt_demos
$ python3 trt_yolo.py --usb 0 --model yolov4-416

2138_60be6c5bb769cf3c1db6ad030f6c4fc1fc381f57.jpg

左上角有顯示FPS數值,實測下來大約都會在 4.2~4.5之間,我們這次使用的是416維度,相較沒有使用TensorRT引擎的Darknet ( FPS 1.5),快了將近3倍。

剛剛輸入的部分使用usb攝影機,而作者很貼心地都寫得很完善了,在utils/camera.py的部分可以看到輸入的內容選項,也可以直接使用 --help來查看:

2225_d1dbea00b0ca01e93caa55f145b7c0d876301d8e.png

這裡有提供圖片( --image )、影像 ( --video )、重複影片 ( --video_lopping )、網路攝影機 ( --usb ) 等都可以使用。

使用TRT運行YOLOv4-Tiny-416

接下來為了追求更快的速度,我們當然要來實測一下tiny版本的:

$ python3 yolo_to_onnx.py -m yolov4-tiny-416
$ python3 onnx_to_tensorrt.py -m yolov4-tiny -416 -v
$ cd ${HOME}/project/tensorrt_demos
$ python3 trt_yolo.py --usb 0 --model yolov4-tiny-416

使用tiny的話FPS來到18.05,基本上已經有不錯的效果了!不過因為是tiny所以辨識的成效沒有預期中的好:

2334_6d0e93914d974c5f782b5733fc006813562782b4.jpg

使用TensorRT運行模型比較表

此表從jkjung-avt/tensorrt_demos的github當中移植過來,其中mAP是常用評估物件偵測的演算法,在yolov3的部分 tiny雖然有不錯的FPS但是mAP相較yolov4卻是差了不少,目前我認為yolov4-tiny-416以FPS實測18左右、mAP約0.38的狀況算是較能夠接受的範圍:

TensorRT engine

mAP @
IoU=0.5:0.95

mAP @
IoU=0.5

FPS on Nano

yolov3-tiny-288 (FP16)

0.077

0.158

35.8

yolov3-tiny-416 (FP16)

0.096

0.202

25.5

yolov3-288 (FP16)

0.331

0.601

8.16

yolov3-416 (FP16)

0.373

0.664

4.93

yolov3-608 (FP16)

0.376

0.665

2.53

yolov3-spp-288 (FP16)

0.339

0.594

8.16

yolov3-spp-416 (FP16)

0.391

0.664

4.82

yolov3-spp-608 (FP16)

0.410

0.685

2.49

yolov4-tiny-288 (FP16)

0.179

0.344

36.6

yolov4-tiny-416 (FP16)

0.196

0.387

25.5

yolov4-288 (FP16)

0.376

0.591

7.93

yolov4-416 (FP16)

0.459

0.700

4.62

yolov4-608 (FP16)

0.488

0.736

2.35

yolov4-csp-256 (FP16)

0.336

0.502

12.8

yolov4-csp-512 (FP16)

0.436

0.630

4.26

yolov4x-mish-320 (FP16)

0.400

0.581

4.79

yolov4x-mish-640 (FP16)

0.470

0.668

1.46

結語

今天帶大家稍微深入一點的了解了YOLOv4的Github,也帶大家認識了使用TensorRT針對模型進行加速的部分,相信大家應該都很快就上手了!接下來我想帶大家解析 darknet.py 並且嘗試修改成更淺顯易懂的程式碼。

相關文章

https://github.com/AlexeyAB/darknet

https://github.com/jkjung-avt/tensorrt_demos#yolov4

CAVEDU Education is devoted into robotics education and maker movement since 2008, and is intensively active in teaching fundamental knowledge and skills. We had published many books for readers in all ages, topics including Deep Learning, edge computing, App Inventor, IoT and robotics. Please check CAVEDU's website for more information: http://www.cavedu.com, http://www.appinventor.tw