你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
作者 |
张嘉钧 |
难度 |
普通 |
思路分析
原先使用主线程运行影像辨识以及IFTTT进行实时监控,光是执行影像辨识就会要等待推论的时间,而后如果要传送至IFTTT则又有一个传送的等待Request时间,如此便会影响到While循环里的实时影像,这边有很多种方法可以改善,最快且较为简单的解决方式是将实时影像放到另一个线程中去运行,这样显示实时影像与推论的线程是同步进行的,实时影像就不会因此被推论以及等待网页的时间给延迟,只需要专心处理实时影像的部分即可。
平行运算中的多线程
在Python的平行运算中有分两种,一个是Multi-Thread另一个是Multi-Process;Process ( 进程 ) 跟Thread ( 线程 ) 其实大家平常都会听到,在购买计算机的时候常常会听到几核几绪 ( 例如 : 四核八绪 ) 就是类似的概念,几个观念重点介绍:
- 每个CPU都只能运行一个Process,每个Process彼此之间是独立的。
- 每个Process可以有多个Thread运行,彼此共享内存、变量。
由于Thread无法回传值所以要使用Queue ( 队列 ) 去储存数据,那这部分我就不多作介绍因为网络上已经有很多相关的参考了,不过,这边我没有使用queue的方式去撰写程序。
增加实时影像的线程到程序中
我使用class的方式去写因为可以直接省略queue去储存、取得变量,算是一个偷吃步的小技巧,因为我这边除了读取帧之外就只有回传的动作,应该不会导致抢资源或同步的问题。
客制化的实时影像对象
为了符合我们的需求,我客制了一个类别提供了几个所需的功能,首先在initialize的部分,比较特别的地方在我使用了 isStop的参数用来中断线程并且宣告了t为实时影像线程的对象。
# 客制化的影像撷取程序
class CustomVideoCapture():
# 初始化 默认的摄影机装置为 0
def __init__(self, dev=0):
self.cap = cv2.VideoCapture(dev)
self.ret = ''
self.frame = []
self.win_title = 'Modified with set_title()'
self.info = ''
self.fps = 0
self.fps_time = 0
self.isStop = False
self.t = threading.Thread(target=self.video, name='stream')
接着先宣告了一些可以从外部控制线程的函式,像是 start_stream就是开启线程;stop_stream关闭线程;get_current_frame就是取得当前的画面,使用get_current_frame可以让外部直接获取线程更新的画面,算是一个使用Thread运行OpenCV常用的方法;最后还提供了一个set_title可以修改窗口的名称:
# 可以透过这个函式 开启 Thread
def start_stream(self):
self.t.start()
# 关闭 Thread 与 Camera
def stop_stream(self):
self.isStop = True
self.cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
# 取得最近一次的帧
def get_current_frame(self):
return self.ret, self.frame
def get_fps(self):
return self.fps
# 设定显示窗口的名称
def set_title(self, txt):
self.win_title = txt
最后宣告了多线程要运作的函式,由于要不断更新画面所以使用while,透过isStop控制是否跳出循环,其中做的事情就是取得当前影像,设定要印上去的信息并显示出来,当按下q的时候会退出循环并且使用stop_stream终止循环:
# Thread主要运行的函式
def video(self):
try:
while(not self.isStop):
self.fps_time = time.time()
self.ret, self.frame = self.cap.read()
if self.info is not '':
cv2.putText(self.frame, self.info, (10,40), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0,0,255), 2)
cv2.imshow(self.win_title, self.frame)
if cv2.waitKey(1) == ord('q'):
break
self.fps = int(1/(time.time() - self.fps_time))
self.stop_stream()
except:
self.stop_stream()
我建立了一个tools.py存放所有会用到的副函式 ( 包含上述的客制化影像类别 ),这边开始介绍其他副函式,preprocess专门在处理输入前的数据,针对该数据进行缩放、正规化、转换成含有批次大小的格式:
# 用于数据前处理的程序
def preprocess(frame, resize=(224, 224), norm=True):
'''
设定格式 ( 1, 224, 224, 3)、缩放大、正规化、放入数据并回传正确格式的数据
'''
input_format = np.ndarray(shape=(1, 224, 224, 3), dtype=np.float32)
frame_resize = cv2.resize(frame, resize)
frame_norm = ((frame_resize.astype(np.float32) / 127.0) - 1) if norm else frame_resize
input_format[0]=frame_norm
return input_format
load_model_folder则是加载模型与卷标,这边写成只需要输入存放模型与卷标的目录路径即可,两者须放置在一起,程序会靠扩展名去判断:
# 读取 模型 与 卷标
def load_model_folder(trg_dir) -> "'trg_dir' is the path include model file and labels file. return (model, label).":
model_type = [ 'trt','engine','h5']
label_type = [ 'txt']
for f in os.listdir(trg_dir):
extension = f.split('.')[-1]
if extension in model_type:
model_dir = os.path.join(trg_dir, f)
elif extension in label_type:
lable_dir = os.path.join(trg_dir, f)
return get_model(model_dir), get_label(lable_dir)
刚刚输出的时候有用到两个副函式 get_model、get_label,分别去取得模型与卷标文件的对象:
# 读取模型
def get_model(model_dir) -> "support keras and tensorrt model":
if model_dir.split('.')[-1] == 'h5':
print('Load Keras Model')
model = tf.keras.models.load_model(model_dir)
else:
print('Load TensorRT Engine')
model = load_engine(model_dir)
return model
# 读取标签
def get_label(lable_dir) -> 'return dict of labels':
label = {}
with open(lable_dir) as f:
for line in f.readlines():
idx, name = line.strip().split(' ')
label[int(idx)]=name
return label
# 读取TensorRT模型
def load_engine(engine_path):
if trt_found:
TRT_LOGGER = trt.Logger(trt.Logger.WARNING)
trt_runtime = trt.Runtime(TRT_LOGGER)
with open(engine_path, 'rb') as f:
engine_data = f.read()
engine = trt_runtime.deserialize_cuda_engine(engine_data)
return engine
else:
print("Can not load load_engine because there is no tensorrt module")
exit(1)
接着是解析预测结果的副函式,通常我们会取得到一组预测的信心指数,我们需要针对这组数据去解析出最大数值是在哪一个位置,而该位置又属于哪一个类别:
# 解析输出信息
def parse_output(preds, label) -> 'return ( class id, class name, probobility) ':
preds = preds[0] if len(preds.shape)==4 else preds
trg_id = np.argmax(preds)
trg_name = label[trg_id]
trg_prob = preds[trg_id]
return ( trg_id, trg_name, trg_prob)
截至目前为止的程序,我都将其放在tools.py里,后续只要做import的动作即可将这些功能导入。
最后来到主程序的部分,这部分须要涵盖IFTTT以及Inference,流程大致如下:
1.取得模型与卷标、开启实时影像的线程:
# 取得模型与卷标
model, label = load_model_folder('keras_models')
# 设定影像撷取
vid = CustomVideoCapture()
vid.set_title('{sys} - {framework}'.format(sys='Jetson Nano', framework='Tensorflow'))
vid.start_stream()
2.设定辨识的参数,主要用于控制几秒辨识一次 ( t_delay ),与上次辨识结果不同才进行传送 ( pre_id ):
# 设定几秒辨识一次,降低运行负担
t_check = 0
t_delay = 2
t_start = 0
# 储存上一次辨识的结果,如果改变才传送,防止ifttt负担太大
pre_id = -1
3.设定IFTTT的参数:
# 设定「Line讯息」信息
event = 'jetsonnano_line'
key = 'i3_S_gIAsOty30yvIg4vg'
status = {
0:['是本人', '确定有做好防疫工作'],
1:['是本人', '注意,已成为防疫破口'],
2:['离开位置', ''],
3:['非本人', '注意您的财产']
}
4.使用While不断进行实时的辨识与LINE监控,这边设定了如果大于预设的delay时间则进行辨识:
# 开始实时辨识
t_start = time.time()
while(not vid.isStop):
# 计算时间如果大于预设延迟时间则进行辨识与发送
t_check = time.time() - t_start
if (t_check >= t_delay) or ( not vid.fps):
# 取得当前图片
ret, frame = vid.get_current_frame()
# 如果没有帧则重新执行
if not ret: continue
5.进行推论以及取得辨识结果,最后设定显示在实时影像上的信息:
# 进行处理与推论
data = preprocess(frame, resize=(224,224), norm=True)
prediction = model(data)[0]
# 解析 辨识结果
trg_id, trg_class, trg_prob =parse_output(prediction, label)
# 设定显示信息
vid.info = '{} : {:.3f} , FPS {}'.format(trg_class, trg_prob, vid.get_fps())
6.如果辨识结果与上次的不同,则回传给LINE:
if pre_id != trg_id:
ifttt.send_to_webhook(event,
key,
'环境变动',
status[trg_id][0],
status[trg_id][1] if status[trg_id][1] else '')
pre_id = trg_id
# 更新 time
t_start = time.time()
7.最后在While的外部需要确认一下Thread是否都有关闭了,写多线程很常遇到的问题就是开了线程,但是忘记关闭导致资源被用完,所以做个DoubleCheck会是不错的选择:
# 跳出 while 循环需要检查多线程是否已经关闭
time.sleep(1)
print('-'*30)
print(f'影像串流的线程是否已关闭 : {not vid.t.is_alive()}')
print('离开程序')
完整主程序如下:
#%%
import cv2
import threading
import os, time, random
import ifttt
import numpy as np
import tensorflow as tf
import platform as plt
from tools import CustomVideoCapture, preprocess, load_model_folder, parse_output
import time
# 取得模型与卷标
model, label = load_model_folder('keras_models')
# 设定影像撷取
vid = CustomVideoCapture()
vid.set_title('{sys} - {framework}'.format(sys='Jetson Nano', framework='Tensorflow'))
vid.start_stream()
# 设定几秒辨识一次,降低运行负担
t_check = 0
t_delay = 2
t_start = 0
# 储存上一次辨识的结果,如果改变才传送,防止ifttt负担太大
pre_id = -1
# 设定「Line讯息」信息
event = 'jetsonnano_line'
key = 'i3_S_gIAsOty30yvIg4vg'
status = {
0:['是本人', '确定有做好防疫工作'],
1:['是本人', '注意,已成为防疫破口'],
2:['离开位置', ''],
3:['非本人', '注意您的财产']
}
#%%
# 开始实时辨识
t_start = time.time()
while(not vid.isStop):
# 计算时间如果大于预设延迟时间则进行辨识与发送
t_check = time.time() - t_start
if (t_check >= t_delay) or ( not vid.fps):
# 取得当前图片
ret, frame = vid.get_current_frame()
# 如果没有帧则重新执行
if not ret: continue
# 进行处理与推论
data = preprocess(frame, resize=(224,224), norm=True)
prediction = model(data)[0]
# 解析 辨识结果
trg_id, trg_class, trg_prob =parse_output(prediction, label)
# 设定显示信息
vid.info = '{} : {:.3f} , FPS {}'.format(trg_class, trg_prob, vid.get_fps())
# 如果与上次辨识不同,则将辨识到的结果传送至Line
if pre_id != trg_id:
ifttt.send_to_webhook(event,
key,
'环境变动',
status[trg_id][0],
status[trg_id][1] if status[trg_id][1] else '')
pre_id = trg_id
# 更新 time
t_start = time.time()
# 跳出 while 循环需要检查多线程是否已经关闭
time.sleep(1)
print('-'*30)
print(f'影像串流的线程是否已关闭 : {not vid.t.is_alive()}')
print('离开程序')
可以发现使用Thread来运行影像就完全不会受到IFTTT的影响,FPS都可以维持在30甚至以上,而主线程只需要关注于辨识以及传送数据给IFTTT即可。
使用TensorRT引擎加速推论
刚刚使用了Thread来改善IFTTT传送卡顿的问题,我们也可以针对AI推论来做改善,我们使用Jetson Nano最大的优势就在于可以使用TensorRT引擎加速处理,所以这边教大家怎么从Teachable Machine下载模型并转换成TensorRT引擎。
概略介绍
TensorRT是一个支持NVIDIA CUDA核心的加速引擎,透过对神经网络模型进行重构与数据缩减来达到加速的目的,在Jetson Nano中使用TensorRT绝对是做AI Inference的首选,那如何将神经网络模型转换成TensorRT去运行呢?
1.需要先将模型转换成 Onnx 的通用格式
2.接着在转换成 TensorRT 引擎可运作的格式
在Jetson Nano中已经带有TensorRT转换的工具,但是怎么将模型转换成Onnx还需要安装额外的工具,所以我们先来安装一下tf2onnx这个套件吧。
环境版本
JetPack |
4.4.1 |
Python |
3.6.9 |
pip |
21.0 |
tensorflow |
2.3.1+nv20.12 |
onnx |
1.8.1 |
安装 tf2onnx并将模型转换成onnx
首先需要将tensorflow的模型转换成onnx,我们将使用tf2onnx这个套件,在安装之前需要先确保onnx已经被安装了,这边提供相依套件以onnx的安装命令:
$ sudo apt-get install protobuf-compiler libprotoc-dev # onnx 相依套件
$ pip3 install onnx
$ pip install onnxruntime
升级numpy (可有可无):
$ python3 -m pip install -U numpy --no-cache-dir --no-binary numpy
安装tf2onnx:
$ pip3 install tf2onnx
宣告OpenBLAS的核心架构,在JetsonNano上少了这步应该会报错误讯息” Illegal instruction(core dumped)”:
$ nano ~/.bashrc
export OPENBLAS_CORETYPE=ARMV8
$ source ~/.bashrc
安装完之后可以回到上次教学的Teachable Machine,这次要下载的文件格式必须选择成TensorFlow > Savemodel,如下图所示:
Savemodel是Tensorflow模型「串行化」的格式,由于Onnx的格式也是串行化的,所以在一开始就转换成Savemodel在后续转换Onnx比较不容易出错。我们可以使用执行下列指令转换成onnx模型:
$ python3 -m tf2onnx.convert --saved-model ./savemodel --output ./test_opset_default.onnx
透过Jetson Nano内建工具转换成TensorRT
接着可以使用JetsonNano的原生工具 (trtexec) 转换成TensorRT:
$ /usr/src/tensorrt/bin/trtexec --onnx=/home/dlinano/TM2/test_opset_default.onnx --saveEngine=/home/dlinano/TM2/test.trt --shapes=input0:1x3x224x224
同时需要安装pycuda,安装步骤当中有一个nvcc是用来确认是否有抓到cuda,若没有加入环境变量则会报错,同时也无法安装pycuda:
$ nano ~/.bashrc
export PATH=${PATH}:/usr/local/cuda/bin
export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:/usr/local/cuda/lib64
$ source ~/.bashrc
$ nvcc -V
$ pip3 install pycuda
由于我们会使用到tensorrt提供的范例common.py,所以先直接复制一份:
$ cp /usr/src/tensorrt/samples/python/common.py ./common.py
经过繁琐的操作后,终于可以运行程序了:
$ python3 tm_tensorrt.py
这个程序比照上一篇的方法所撰写,可以注意到FPS相较于之前的推论程序都高非常多,已经可以到顺跑的程度了。
程序讲解
导入函式库以及设定TRT的基本参数
import cv2
import tensorrt as trt
import numpy as np
import common
import platform as plt
import time
from tools import preprocess, load_model_folder
TRT_LOGGER = trt.Logger(trt.Logger.WARNING)
trt_runtime = trt.Runtime(TRT_LOGGER)
先取得 TensorRT引擎,透过先前撰写好的副函式 ( load_model_folder ) 来取得 engine、label;再导入之前我们需要预先定义好buffer给TensorRT;接着解析TensorRT对象取得该「执行文本」:
load trt engine
print('取得TRT引擎与卷标')
engine, label = load_model_folder('tensorrt_engine')
# allocate buffers
print('分配 buffers 给 TensorRT 所须的物件')
inputs, outputs, bindings, stream = common.allocate_buffers(engine)
print('创建执行文本 ( context )')
context = engine.create_execution_context()
接着我们使用与上一篇雷同的OpenCV程序完成实时影像辨识,最大的区别在于TensorRT引擎导入数据的方法与推论的方法:
print('开启实时影像')
fps = -1
cap = cv2.VideoCapture(0, cv2.CAP_GSTREAMER)
while(True):
t_start = time.time()
# 读取图片
ret, frame = cap.read()
# 将图片进行前处理并放入输入数据中
inputs[0].host = preprocess(frame)
# 进行 Inference
trt_outputs = common.do_inference(context, bindings=bindings, inputs=inputs, outputs=outputs, stream=stream)
# 解析输出数据
trg_idx, trg_class, trg_prob = parse_output(trt_outputs[0], label)
# 设定显示数据
info = '{} : {:.3f} , FPS {}'.format(trg_class, trg_prob, fps)
# 将显示数据绘制在图片上
cv2.putText(frame, info, (10,40), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0,0,255), 2)
cv2.imshow('TensorRT', frame)
if cv2.waitKey(1) == ord('q'):
break
# 更新FPS与时间点
fps = int(1/(time.time()-t_start))
t_start = time.time()
最后离开的时候一样要做确认的动作:
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
print('离开程序')
三种框架比较
既然都做到TensorRT加速了,我们还是得来比较一下速度差距(仅供参考):
可以注意到Tensorflow的速度最慢但是准确度最高;Tensorflow Lite则是牺牲准确度换取高效能的表现;而TensorRT就更优秀了,优化的时候保留更多准确度,效能也能有效提高。
TensorRT结合Thread与IFTTT
建构的方式与上述雷同,所以就直接提供完整程序:
import cv2
import tensorrt as trt
import numpy as np
import common
import platform as plt
import time
import ifttt
import threading
from tools import CustomVideoCapture, preprocess, load_model_folder, parse_output
TRT_LOGGER = trt.Logger(trt.Logger.WARNING)
trt_runtime = trt.Runtime(TRT_LOGGER)
def main():
pre_idx = -1
print('取得TRT引擎与卷标')
engine, label = load_model_folder('tensorrt_engine')
print('分配 buffers 给 TensorRT 所须的物件')
inputs, outputs, bindings, stream = common.allocate_buffers(engine)
print('创建执行文本 ( context )')
context = engine.create_execution_context()
print('设定实时影像参数')
vid = CustomVideoCapture()
vid.set_title('{sys} - {framework}'.format(sys='Jetson Nano', framework='TensorRT'))
vid.start_stream()
# 设定几秒辨识一次,为了配合 ifttt 的延迟通知
t_check = 0
t_delay = 1
t_start = 0
# 储存上一次辨识的结果,如果改变才传送,防止ifttt负担太大
pre_id = -1
# 设定「Line讯息」信息
print('设定IFTTT参数')
event = 'jetsonnano_line'
key = 'i3_S_gIAsOty30yvIg4vg'
status = {
0:['是本人', '确定有做好防疫工作'],
1:['是本人', '注意,已成为防疫破口'],
2:['离开位置', ''],
3:['非本人', '注意您的财产']
}
t_start = time.time()
while(not vid.isStop):
# 计算时间如果大于预设延迟时间则进行辨识与发送
t_check = time.time()-t_start
if t_check >= t_delay:
ret, frame = vid.get_current_frame()
if not ret: continue
inputs[0].host = preprocess(frame, resize=(224, 224), norm=True)
infer_time = time.time()
# with engine.create_execution_context() as context:
trt_outputs = common.do_inference(context, bindings=bindings, inputs=inputs, outputs=outputs, stream=stream)
infer_time = time.time() - infer_time
preds = trt_outputs[0]
trg_id, trg_class, trg_prob = parse_output(preds, label)
vid.info = '{} : {:.3f} , FPS : {:.3f}'.format(trg_class, trg_prob, vid.get_fps())
if pre_id != trg_id:
ifttt.send_to_webhook(event,
key,
'环境变动',
status[trg_id][0],
status[trg_id][1] if status[trg_id][1] else '')
pre_id = trg_id
t_start = time.time()
# 跳出 while 循环需要检查多线程是否已经关闭
time.sleep(1)
print('-'*30, '\n')
print(f'影像串流的线程是否已关闭 : {not vid.t.is_alive()}')
if __name__ == '__main__':
main()
结语
这次我们使用了两种方式来进行改造、加速,其实透过Thread就能有不错的成果了,但是TensorRT又能再减少一些负担,让 AI辨识与Line的监控讯息可以变得更加确实、快速。