你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
Korg 推出的 Nu:Tekt 套件包含制作真空管过载踏板所需的一切元器件。
制作完 Nu:Tekt 耳机放大器后,我决定尝试制作略为复杂的过载套件 (181-3538)
多种组件
此套件随附坚固的 Hammond 外壳,外壳经过预钻孔,可安装输入和输出插孔、控制旋钮和外部电源插孔。
与印刷电路板上已安装部分元器件的耳机放大器套件不同,过载套件提供一块裸板,因此该套件中包含更多的元器件,其中包括一大包电阻器,令人望而却步(对我而言)。
我首先做的,就是对它们进行分类和标记。DS Toolbox 手机应用程序中的电阻器标识符在这里非常有用,但是我另外还使用万用表仔细检查了其参数。
与放大器套件相同,此套件中也随附一大张说明页,但是也可以在 Korg Nu:Tekt 网站上找到 PDF 版本的说明书。
组装
有三种不同版本的效果踏板可供选择:
- 清音:放大的清音效果,仅有少量失真
- 过载:刻意过载效果,带有典型的“咔吱”声
- 失真:失真度更大的声音
按照说明,我首先焊接电阻器,确保为过载选件使用既定的电阻器。
接着,只需要按照说明有条理地组装即可,注意二极管的正确安装方向,最后将元器件与电解电容器焊接在一起,这种电容器也必须以正确的方向安装。正如已安装的电阻器一样,部分电容器也会因制作效果版本的不同而变化。
控制音量、音调、波形和增益的 4 个电位器焊接在电路板的另一侧。它们需要与外壳上的开孔准确对齐,因此需要小心操作,确保它们与电路板齐平且不发生倾斜。后来我才发现,此时安装电位器比再次翻转电路板焊接输入和输出插孔时安装更加容易。
装入外壳中
先将脚踏开关和 LED 灯装入外壳,再焊接对应的连接器。由于 LED 灯与灯座固定得不太牢,我使用了一些热缩套管帮助固定。
现在将电路板安装到外壳中。正是这时,我意识到电位器开孔为什么是细长的,因为这样电路板组件可以下放到位,然后向后滑动,使后部插孔从对应的开孔中突出来。整块电路板非常整齐,配合良好,设计周密。
添加 Nutube
如果在主印刷电路板安装到位后添加 Nutube,外壳安装将变得更加容易。
NuTube 焊接在另一块电路板上,而该板使用带状电缆连接到主印刷电路板上。它由两侧的粘性橡胶条固定到位,橡胶条在焊接引脚之前就已粘贴好。然后,它通过类似但更厚的橡胶条固定在主电路板上,从而获得良好的防振性。正如 Korg 对 Nutube 的描述中所述:“如果装置受到强烈的振动,则可能会输出高频范围的噪音”。
起初我在使用效果装置时遇到问题,最后发现问题的原因在于一个电容器很可能没有正确焊接到位。修复问题后,获得了预期的过载效果。
进行调整
装置操作可以通过一个小型选择开关在单模式和双模式之间切换。将开关调至双模式一侧,可产生一个双串联电路,从而增大增益和音量,但会使电池寿命缩短。
微调电位器可用于调整 Nutube 偏置电压。我按照说明中的建议,将选择开关调到单模式一侧,然后调整微调电位器,使 Nutube 亮度达到最大,从而达到最大音量。
说明中还指出“运算放大器使用 IC 插孔,方便更换”,因此我设想可以通过替换运算放大器来获得不同的效果,这也是我稍后要尝试的。
Korg NuTekt Overdrive效果测试视频:
https://v.qq.com/x/page/d0893ldggz0.html
因为没有真正的吉他,所以我使用一个清音吉他弹奏的 Youtube 视频,并将它输入踏板中。这样就能感受到这款过载套件产生的效果。
结论
尽管这款套件比耳机放大器更具挑战性,但是组装过程很有趣。如果使用色彩鲜亮的漆面,并在控件上贴上标签,那么外观和声音都将更好。
我打算让一些会弹吉他的朋友对这款产品进行测试,并询问他们对声音效果的评价,这将比我进行的虚拟吉他测试更准确。