嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

关于 DSPCB 的内置库,我需要知道什么?

本教程需要:

DesignSpark PCB V11.0.0

DesignSpark PCB 提供了一套离线库。您可以根据需要使用、修改和添加这些库。您可以将新的和现有的库项目混合在一起,以创建您自己特有的一套库。 

一旦您掌握了基本概念,您就很容易理解 DesignSpark PCB 库,并知道如何使用它。这些库由三个独立的库组成。元件库是由原理图符号库PCB 符号(封装)库中的元素组成的。 

blobid0_d7f3d3af0d4b2f5d5daa643827e8b1ba43738162.png

将原理图符号、PCB 符号和元件库分开的好处

在电子设计中,我们会用到原理图符号和 PCB 符号(或封装)。常见的是,集成电路和其他元件在 PCB 上使用相同的物理示意图,但它们却有完全不同的技术规格和内部数字或模拟电路。例如,以标准的 14 针 DIP 示意图为例: 

blobid1_817c3331e7f922bbd6cbcee3f1393a93270c2804.png

14 针 DIP(双列直插式封装)被用于 1000 多种不同的元件上。为了提高效率,我们只想存储一次 14 针 DIP PCB 封装,然后重复使用它来构建具有 14 针 DIP 封装的不同器件或元件。 

同样的道理,我们只想存储一次某个原理图符号,然后在各种配置中反复使用它,以制作不同的元件。因此,我们设计了一个 PCB 符号库来存储我们的 14 针 DIP 封装以及任何其他封装,设计了一个原理图符号库来存储我们的 2 输入 NAND 门以及任何其他原理图符号。然后,您可以单独使用这些库中的符号,也可以以多种不同的组合方式将它们(原理图符号和 PCB 符号)组合在一起,以创建一个元件库。我们在 DesignSpark PCB 中也有多个元件库,以使元件的分类更加清晰。我们按制造商、类型、功能等对它们进行了分类。 

要点

在 DesignSpark PCB 中,在原理图设计和 PCB 布局中只需从元件库中选择元件名称。 

下面举例说明了如何创建一个简单的 7400 元件,以在原理图设计和 PCB 布局中使用它:

blobid2_5a3bebe7721fe7af26a7106c4a4b204cf8145b5f.png

在工作实例中,它看起来可能是这样子的: 

blobid3_9aad862ef8ed0dcaa1343603d7420825afa23bb8.png

原理图符号库的扩展名是 SSL,而 PCB 封装库的扩展名是 PSL。每个库中可以保存多少个符号是没有限制的。 

元件库可以用文件扩展名 CML 来识别。 

请观看下面介绍库管理器的视频(这是用较早的 DSPCB 版本录制的,但基本原理是一样的): 

Additional reading

如何使用库管理器?

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register