DesignSpark Creator支持常见问题解答
常见问题解答
什么是 DesignSpark Creator?
DesignSpark Creator 是一个包含 3D 建模和 PCB 设计软件的中端付费工具包,它还提供工程设计服务。它是一个强大的设计平台,可以帮助把您的原型推向市场,并获取关于您所设计的零件的丰富数据。
以下是您可以从 DesignSpark Creator 工具包中得到的东西
DesignSpark PCB - 无限的原理图页面和 PCB 层数,多种文件格式,创建 BOM 并获得 RS 定价,以 3D 方式查看 PCB,生成用于机械外壳设计的制造图和 IDF,检查设计规则以及在生产前检查 PCB
DesignSpark Mechanical - 2D 草图和 3D 几何工具集,导入 RSDOCS 和 IDF(用于 PCB),3D 镜像工具,用于注释零件和创建制造图纸的细节设计工具,与 SOLIDWORKS®、CATIA™ 和 AutoCAD® 用户交换 STEP、IGES、DXF 和 DWG 格式的设计,测量和质量工具,增强阴影和灯光效果,创建和导出 BOM。
访问在线组件库(2D 符号、2D 示意图、3D 模型)
零件信息 - 风险评估(生命周期、供应链、环境)、冲突矿物、DRC 状态、MPN 搜索、RS 库存号搜索、数据表、CAS 号、欧盟 RoHS、中国 RoHS 和 REACH 合规状态、环保使用期(EFUP)、产品状态(有效、过时等)、零件类别和描述。
学习和支持 - 自学内容(常见问题、教程、指南、高级技巧)、支持中心(故障排除文章)和社区论坛。
而且,即将推出:
- 基于云的电子电路仿真和原理图设计工具。
- 基于云的参考设计 - 供应商产品和常用电路。
- 可持续设计解决方案。
谁可以使用 DesignSpark Creator?
DesignSpark Creator 凭借其先进的软件功能集和设计服务,使用户能够进一步制作原型。例如,如果您是一名正在寻找低成本设计资源的创客或小企业主,它可以帮助您用您的尖端产品打入市场。
DesignSpark Creator 是免费的吗?
不是,您需要付费订阅。
DesignSpark Creator 中的设计图是否可以用于商业用途,我的设计是否受到知识产权保护?
是的,DesignSpark Creator 中的设计图可以用于商业用途。对于您用我们的软件创建的任何项目,您将拥有它的全部所有权(包括 IP 知识产权)。我们主要 CAD 软件(DesignSpark Mechanical 和 PCB)中的设计文件被保存在您安装该软件的设备上。因此,只有您可以访问您自己的设计文件。
我可以用 1 个 DesignSpark Creator 许可证在多少台电脑上安装各个软件?
每个 DesignSpark Engineer 软件最多可以安装在 2 台电脑上。
我怎样才能将我的 DesignSpark Creator 许可证转换为 Explorer 或 Engineer 许可证?
请登录 DesignSpark.com,然后在您的账户区域找到“管理订阅”。选择新的订阅套餐,然后您将被引导完成其余步骤。
我需要续订 DesignSpark Creator 许可证吗?
我们所有的 DesignSpark 订阅都是每月自动续订的,您可以通过您账户区域的管理订阅选项来选择取消订阅(在下一个计费日期之前)。取消后,您仍可以在下一个计费日期之前访问订阅内容。
如何清除现有许可证并重新登录DesignSpark Mechanical?
单击“帮助”/“资源”->“关于 DSM”>“重置许可证并退出”。
然后重新启动 DSM 并使用您的 DesignSpark 帐户再次登录。
如果您遇到任何许可问题,这也可能有助于解决该问题,并确保您拥有正确的订阅许可证。
如何清除现有许可证并重新登录DesignSpark PCB?
单击“帮助”-“>”支持“>”重置许可证并退出”。然后重新启动 DSPCB 并再次使用您的 DesignSpark 帐户登录。
如果您遇到任何许可问题,这也可能有助于解决该问题,并确保您拥有正确的订阅许可证。