你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
使用新的Raspberry Pi(137-3331)和PI Noir相机(913-2673)拍摄夜间移动的生物的定时拍摄。
树莓派相机中使用的CMOS传感器默认情况下对红外线敏感,所以通常与一个滤波器配合使用,以便与我们的眼睛和颜色看起来很自然的方式相对应。 即将发布的Pi NoIR基本上是原装的Raspberry Pi相机,尽管没有安装这种红外阻隔滤光片(没有红外线,没有,了解了吗?)
Pi NoIR的扩展频谱范围意味着它可以用于各种有趣的应用。 这里描述的项目使用红外照明源来创建一个简单的夜视摄像机。
构建
由于目的是为了让这个可以在夜间不受束缚和户外活动,所以使用防水外壳(773-9632)来容纳电子设备,并使用可充电的10400mAh锂离子电池组(775-7517)进行供电。
红外发光二极管集群(773-2899)提供了一个照明源,并连接到散热器(780-5928)进行散热,电源通过恒流LED驱动器(706-3238)供电。 外壳上有一个圆形的洞,一个焊枪上的反射器粘在里面,一个玻璃窗粘在外面。
Pi NoIR摄像机贴在红外光源的旁边,一个透明的塑料包装材料贴在一个较小的孔上以提供一个窗口。
使用延时脚本的细节可以在今年5月的博客文章中找到, 使用Raspberry Pi Camera进行延时摄影.
结果
第一次运行的时候,摄像机被指向了一个有些杂草丛生的草坪。 每隔约10秒拍摄静止图像,第二天早上使用mencoder从这些视频编辑视频(如上面链接的博客文章所述)。 结果可以在下面看到。
也许并不令人惊讶的是,主要显示的是蛞蝓和昆虫!
由于某种原因,每隔一段时间,就会有一种鲜红色的色调被捕捉,这就说明了视频中红色的闪光画面。我不太清楚为什么会这样,但它很可能是由于我设置的方式。
在第二次跑步时,我把相机放在墙上,然后指着一个荆棘树。再次,蛞蝓!
这一次,由于某种原因,出现了越来越少的强烈闪光。
改进的余地
为了确定闪光的原因,需要进行更多的测试,可能是摄像机板上的红色活动指示灯LED从外壳反射到镜头上。 另一种可能性是用于安装照相机板的垫片太短,并且照相机模块上的压力将插头从照相机PCB上的插座中推出。
我没有达到我所期望的照明强度,但是这可能是由于与LED灯群一起使用的反射镜 - 这是一种便宜的火把,而且具有难以置信的薄银色,容易脱落 - 和/或 玻璃窗,或相机的塑料窗; 这些在IR波长都具有未知的光学质量。 或者,LED集群可能没有获得足够的功率,作为下一步,我计划测量提供给它的实际电流。.
最后的想法
虽然蛞蝓不是最令人兴奋的生物,但最初的结果是有希望的,一旦我看到如果我可以提高性能一点点,我打算在当地的林地尝试相机。
这仅仅是一个红外线敏感相机的冰山一角,我迫不及待地想知道人们会用Pi NoIR来制造什么!
注意:建议那些希望构建与此处所述的设置相似的东西,以便更彻底地研究可用于红外照明的选项,因为可能会有更具成本效益和/或性能更好的配置。