嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

[ 教学技术文 ] 输送带项目之LinkIt7697扩展板乐高3D打印绘制

当时是受到由利凌企业股份有限公司(http://www.meritlilin.com/tw/)的委托,需要能展示出利凌摄影机辨识能力的乐高输送带,但有些材料并不符合乐高的尺寸,所以需要藉由3D打印来解决,本篇亦是[ 3D绘图 ] 输送带专案之红外线支架绘制乐高输送带文章的延续。乐高输送带的马达皆由LinkIt7697开发板做控制,而我们所用的7697扩展板为LinkIt 7697 NANO扩展板 (以下简称NANO板),接下来就是和各位分享如何用3D打印绘制出固定于乐高NANO板的3D打印件吧。

撰写/摄影 许钰莨
时间 打印大约1小时
难度 画出来不难,要一直修改尺寸才难
材料表

 

在画出NANO板3D打印件的前置作业,必须知道以下信息

1. NANO板长宽尺寸约为57.09mm x 53.6mm
112_c82464ecc12e4564e75cc2a604755870feb71067.jpg

212_014b729da3261b3c267db42cc2391ad445672c1c.jpg

2. 游标卡尺测量绿色端子台,宽度为7mm,离底部约为5mm,开关距离两侧约为20mm
3_75e918f8dc9a227f4b607a6a9d49a8359ae504fb.jpg

3. 了解凸点乐高尺寸,在我们的部落格也有详细的介绍,部落格网站附于文章最后。
由网站可以了解乐高圆形凸点的直径为5mm ,凸点高度为1.7mm,凸点和凸点距离3mm,而我们会覆盖六个圆形凸点的范围,所以可以算出5 x 3 + 6 x 5 = 45 mm,
而由用游标卡尺测量大约为45.11mm :
410_ac47d9608792ffd4f7df52b7f19d376f9d69ce67.jpg

有了以上信息,就可以来绘制NANO板的3D打印件了,不过以上虽测量出尺寸,但实际上3D打印出来的尺寸却是要依照3D打印机的参数经过不断的测试的,以下所有尺寸皆为测试出来的结果,首先先开启Designspark Mechanical软件,点选「正面视图」,用「矩形工具」绘制出矩形。

Step1 设计底板长宽形状

先大致画出大于NANO板尺寸的范围,还须计算嵌入板子的尺寸,测试出来的结果先画出长宽为64.4mm和60.4mm。按「移动」,然后用鼠标左键圈选整个矩形,会出现矩形的坐标系,按下「至」图示,再按原点一下,整个矩形的坐标系就会和原点重合。
52_8eb705ce8f8f3007b79427e573de25412f8f807d.jpg

Step2 绘制出固定乐高的3D打印尺寸

这步骤比较简单,目的是要绘制出要内嵌在乐高上面,只需要画出内框和外框两种矩形即可。根据之前的乐高凸点尺寸面积长宽各为45mm,但这是内部矩型的尺寸,但还需要加入外框卡榫的尺寸,尺寸约为45+3x2= 51mm。
6_5049c09ebad2f26bc7ab9eddccf8685ba6d1bfd9.jpg

按下「移动」,再点选矩形的四边,会出现矩形的坐标系,按下「至」图示,再按原点一下,整个矩形的坐标系就会和原点重合。
7_71e99c26f2323ef1f10828254df653ce24e42d8e.jpg

以上是画完外框,接下来画内框,长宽尺寸各为45.2mm(0.2为裕度)。
8_26f01fa9b737e5821728525226dfa9cd639116c1.jpg

然后一样置于坐标系中心。
9_70f8e189ff5b7c74f7a99fa496fa5381cfa9532f.jpg

前面提过,乐高凸点的高度为1.7mm,所以大于1.7mm即可。选「拉动」,会出现黄色小箭头为长肉的方向,再选”口”型的面积向后拉2.8mm(大于1.7mm),即可生成。
10_8cced4741d7e43f96e22559d9b633d318f16107f.jpg

画出来的成品会是这样。
11_410c048ee45448143d3e7c9907f4557443c9a5dc.jpg

Step3 固定于乐高的底座已设计完成,接下来设计嵌入NANO板的固定座

按「拉动」,再选上层的面,向上生成7mm。
12_928e6b3b5d0e276f1f8a38ee3c1321b54192d748.jpg13_58f9d0cc926543a9c10036265b60d5c39a0e5f4a.jpg

Step4 接下来要在刚刚所选的面积画草图,先点选「选取」,选上层的面积,再点选「草图模式」,再点选「正面视图」

14_72f2b62bfd5cf60834d14d7e64178c8d2c4fd768.jpg

Step5 要在上层的平面绘图,坐标系定位点是很重要的,因为生成长肉的起点会不同,所以我的方法是在XY轴画出建构线,两条相交会产生交点,画完矩形再移动到此交点

请点选「线条」后画出十字,再点右键跑出「建构开启/关闭选项」,选取其选项。
15_31d7cc68b58e4a64cba0fc0bece480fef69bafde.jpg

画出53.9mm 和 57.7mm的矩形尺寸。
16_2444106ca629149f4b8ce3d99c85621b3b7aca80.jpg

画完后将矩形置中于坐标中心点,我是放到最大找十字建构线的交点。
17_9f63515c38b003dbf6f47961a90d1050812b4c31.jpg

18_1ac21be655208c710776ff882de655c43ea3b401.jpg

减肉,按下「拉动」并向下拉动5mm。
19_c341cf938a47dab6f99266af6e825833f08687f2.jpg

Step6  设计开关凹槽,一样先画出十字建构线,再画出7mm x 40mm的长方形定位至中心点后减肉

画出十字建构线
20_3d208e25f40af9e06683c8a87f0f52b302692ae3.jpg

画出7mm x 40mm 的长方形
21_39a758655bc3d79cf51d46965f2d4814022be39f.jpg

将长方形置于中心点
22_84f868072700ba916fc20d78048473b6d87cecfa.jpg

将长方形向上移动2mm,并向内挖空减肉。
23_d528b74108821c7acebb03a119672cc320f48adb.jpg

24_ac228ee9c1997ee87ec76adb0a6d50dc12dc320e.jpg

Step10 绘制NANO板的侧边绿色端子台凹槽

将绘制目标改为左右两侧平面,将「草图模式」移至侧边平面,并绘制十字建构线。
25_4e4a4ef215f031e491301e4f52ccb291f461f0f1.jpg

从十字建构线的交点出发,考虑上层边框的厚度,画出9.2mm的直线当定位。
26_82fb213f419cab7b9ec9afdbb1de70173b8e0529.jpg

从黄色小点为定位点画出2.75mm x 10mm 的矩形。
27_7337beef1a7a1db8f468849e85de311a94f4353f.jpg

再来两侧挖洞,要挖到对面去。
28_87cc48f926fb237024aa56e7e34fc695d3d40f98.jpg

Step11设计卡榫

因为怕嵌入NANO板时会松脱,所以设计卡榫,一样以两侧平面为草图来绘制。

以「线条」设计,从红点出发,向上画出3.5mm,再向右画出3mm,再与底座连接,尺寸皆自定义。
29_79c67e949c28e1c21a32f7f47b781a7bbea7c5d9.jpg

接下来要长肉移动至对面,所以最好的作法是把视角切换为立体画面再延伸至对面。
30_6f3595ea14939524636197312548aa4a37ff54a5.jpg31_23293aab1f303f456f12c2a6a93b6660d445dc3f.jpg

再把中间延伸的肉挖掉,草图平面换成凹洞处,画出8.5mm x 40mm的长方形。
32_605b227f6357f72a9012796e1e8a70c2206055b3.jpg33_6516eaa4bdff0258f096c80ff7087a781a44931a.jpg

Step12  设计上大致上都完成了,但是为了美观,所以我们要倒圆角

四边角落倒圆角,复选方式是按「CTRL」键再选线条,尺寸为5mm。
34_992fd7d25896678985dd26d98baf96052be68f76.jpg

ㄇ型边框倒圆角,尺寸为1mm。
35_697711e2245f1535268bfd1730d315d0d467bd0b.jpg

剩下垂直面倒角,为0.5mm。
36_92c3da6ba49ae9bacd91f7d44109361f700430ec.jpg

37_31ce53960e6b3d17cf2ceaf7786723de0e6a2591.jpg

这边注意倒角时不可以同时一起倒角,会出错,绘制出来会是以下的图片。
38_cc165f0d2ca123f80062da70669bb4ba4a428f47.jpg

我们是使用优质台湾制造的3D打印机-印匠所打印出的,你亦可在CAVEDU Thingiverse下载

相关文章:

Sariel 的积木单位换算工具

[ 教学技术文 ] 输送带项目制作心得分享

[ 3D绘图 ] 输送带专案之红外线支架绘制

[3D绘图] 教你自制指尖陀螺不求人 – 使用DesignSpark Mechanical

[ 3D绘图教学文章连结 ] 运用DesignSpark Mechanical 绘制零件图再也不麻烦

下载

CAVEDU Education is devoted into robotics education and maker movement since 2008, and is intensively active in teaching fundamental knowledge and skills. We had published many books for readers in all ages, topics including Deep Learning, edge computing, App Inventor, IoT and robotics. Please check CAVEDU's website for more information: http://www.cavedu.com, http://www.appinventor.tw
DesignSpark Electrical Logolinkedin