DesignSpark Electrical Logolinkedin
菜单 搜寻
提问问题

当物联网撞上LED照明(2):应用

当物联网撞上LED照明,“奇妙的化学反应”产生了。在物联网环境下,使用者可以利用远程计算机和通信设备通过互联网对室内照明设施进行监控和控制,室内照明发生故障时能自动发送电子邮件或短信进行报警,同时室内照明制造商可以通过网络在线指导用户排除故障或对产品进行售后跟踪服务。 

其次,室内照明能够记录使用者的习惯和生活方式,利用情景感知技术提供人与家电、环境的自然交互,不仅如此,它还可以预测使用者的需求和使用,在物联网这一广阔平台上,室内照明系统必将为用户带来全新的生活方式。

物联网的智能照明系统之所以“聪明能干”的首要原因在于其自适应的特征。物联网所提供的大量的传感技术、无线通信技术以及射频识别等技术,通过传感器及微处理控制系统,使物联网的智能照明系统能够“感知”环境,根据外界情况的变化作出相应的解决方案,为用户提供最适宜、最自然的服务。

物联网的智能照明系统内置的传感器感知外部环境变化后,根据自身条件、不同的情况做出不同的工作方案,以适应不同的需求、时刻保持最佳状态。物联网的智能照明系统还可通过对用户习惯的学习,替用户省去大量状态设定的操作,使用起来更加轻松便捷人性化,而且一旦用户习惯改变,物联网的智能照明系统也能随之产生新的设定。

物联网技术可以实现对LED 照明灯具的智能化管理和控制,与目前的室内 LED照明灯具、道路LED 照明灯具、户外 LED 照明灯具以及隧道LED 照明灯具等所有 LED照明灯具均可进行联结,满足人们对不同环境,不同空间的照明条件的不同要求。

物联网在室内LED 灯具中的应用

物联网技术可以与室内LED 照明灯具相融合,对室内 LED 照明灯具进行智能化控制。居室照明离不开灯具,而灯具是照明的集中反映。照明灯具不仅在室内起到照亮空间的作用,也是营造室内环境氛围的重要组成部分。对一些大型的超市,服装市场,购物广场,甚至家用照明灯具,都不再局限于照明这个基本作用,人们更多的关注灯光的效果和氛围。光色是构成视觉美学的基本要素,是美化室内空间的重要手段。

目前彩色LED 产品种类非常丰富,且单色性好,波长范围已覆盖了整个的可见光谱。红色、绿色、黄色的LED 组合使得灯具的色彩及灰度的选择具有很大的灵活性,且LED 颗粒的色纯度很高。利用物联网技术智能化调控LED 室内照明灯具的光色、温度、亮度、方向和点亮时间等,保持灯具造型与光色的协调性,使室内环境具有不同的风格和意境,更加能够增加建筑艺术的美感。而且人性化的智能控制,使得室内照明能够更加符合人们心理、生理的需求以及审美情趣。

物联网在道路LED 灯具中的应用

随着城市经济和规模的快速发展,各种类型的道路越来越多,道路宽度和长度也在不断变宽变长,机动车辆的数量及流量也迅速增加,道路照明的质量直接制约和影响着城市的交通安全和发展。提高道路的照明质量、降低能耗、实现绿色照明已成为城市照明面临的最为关键的问题。道路照明的首要任务是减少交通事故,提升交通运输效率,在这个基础上,还要考虑尽可能的节约公共资源源,提供安全和舒适的照明亮度。

目前我国的道路照明普遍缺少路灯级的通信链路,一般只能对整条道路的路灯进行统一控制,无法测量和控制到每一盏灯。通过物联网技术,将灯具和智能控制有效结合,远程控制 LED 道路照明灯具的状态并实时监控灯具的异常,更好的发挥LED 灯具的可控性; 另外还可以根据实际情况,如天气,气候等原因实时调整灯具的工作状态,设定全亮、半亮或熄灭等,更好的发挥LED 的节能作用; 减少了人为的参与,从而进一步降低成本; 方便了其它功能的扩展。

物联网技术在 LED 照明行业的应用需要全社会各行各业的支持和参与,并且需要国家相关政策的大力扶持。先进的LED 照明系统不但低碳环保,节约能源,还可以提升城市的形象、美化居室环境,给人们提供更加安全和舒适的照明。相信通过物联网的帮助,一个智能化的LED 照明新时代正在向我们走来,人类的照明生活将会更加智能和舒适。

Lucy Zang 还没写个人简介...

18 Oct 2016, 1:24