DesignSpark Electrical Logolinkedin
菜单 搜寻
提问问题

25 May 2018, 13:17

隐形可穿戴设备,我们不需要看见它们!

如今市面上的可穿戴设备多为手表或手环这样的手腕式设备,偶尔也能看见腰带式设备。这些产品几乎全部定位于健身市场。存钱买几块智能手表,尽管它们内含运动跟踪应用程序,但更是极客和品牌拥护者的时尚标志。

无论这些手腕式可穿戴设备的制造商愿意承认与否,手腕(或腰部)并非设置一大堆传感器的最佳部位,而且这些传感器是否真的是监测运动的理想设备还有待考证。智能手表和手环的问题之一在于可见。它们的确已经从之前体形笨重的塑料和橡胶盒变为更具流线型线条的产品。外观是一方面,但除此以外还有其它考量,例如是否需要充电或使用电池、监测是否准确、是否需要留意它且每天记得佩戴、能否与手机或平板无缝连接?

实现隐形

想要监测运动和健康水平的准确度更高,市场接受度更广,制造商需要研究如何使该技术变为隐形。“隐形”也许有些言过其实,但从本质上来说,这些手腕式设备需要整合进日常服装中,从人们的视线中消失,但仍在存在。

每天早晨穿衣服属于生活常理(除非你是裸体主义者),这也是智能服装成为未来发展趋势的原因。穿上内衣裤、T 恤或鞋子不需要花费额外的精力,因此也无需为了适应科技而改变日常行为。

前些年,智能服装为社会所完全接受还只是空想。但是最近,Google、Levi Strauss 和 Ralph Lauren 等品牌正在试着接纳隐形可穿戴设备的概念(尽管有时评论褒贬不一)。由于多数最新的可穿戴设备均可监测运动,因此现已推出的智能服装也具有类似功能,它们能够显示准确的健康指标,并提供更为全面的健身分析。

智能穿戴

既然大家时刻都穿着衣服(希望如此),那么只要确保穿在身上的衣物为数字智能产品,就能够更轻松地监测整体健康水平,而无需被迫去健身房健身,也无需穿戴额外的设备。智能服装穿上后紧贴人体,可用于健康跟踪,适用人群不仅包括健身爱好者,还有健康状况不良的人群。例如身患疾病的人们可以接受远程监测;您可能会收到警告,通知您某位年长的亲戚可能摔了一跤;此外还能追踪孩子们的位置。只要想一想这种技术有多么灵活通用,就能发掘出智能服装的多种潜在应用。

上面提到的 Google 公司最近开发出一种导电纱线,这种纱线经过织布染色后便成为著名的 Jacquard。该公司与 Levi Strauss 携手推出名为“Commuter”的智能牛仔夹克。这款服装最初专为骑行而设计,它能够追踪穿衣者的位置、通过触觉反馈提醒来电、辅助导航等。

美国公司 Noble Biomaterials 是智能面料领域的另一位先驱者。据公司自称,他们的产品 CircuiteX“是市面上导电性能最强,同时兼具柔性的技术”。采用高导电性纱线,将整张电路板刻在一块面料上,形成柔性电路,并可按照贴装等标准生产工艺加工。一旦整合进可穿戴设备后,这块面料就能用于监测呼吸频率、心率、冲击力等。得到的数据将发送至模块进行信息核对,然后发送至主设备进行解读。

适用于特定用途

加拿大公司 Omsignal 活跃于多个智能服装领域。尽管该公司并不向消费者直接销售产品,但是他们推出了一系列“特定用途的智能服装”。这些服装可读取多种生物特征数据,然后发送到云端进行深入分析。Omsignal 将自身定位为技术平台,向人们介绍智能服装发展历程背后的众多故事,并开放一系列白皮书阅览,展示出公司在该领域开展的广泛研究和拥有的深厚知识。

所有我设法找到的可穿戴智能服装都具有一个明显的特点:它们似乎仍然拥有一个“黑匣子”,即大小与 U 盘相似的集线器。它的作用是连接,以及将生物特征数据导入处理系统之前进行数据的捕捉和存储。从本质上来说,手表被移植在服装上。但是与手表和腰带相比,以面料为媒介的数据采集方式具有明显的优势,这是一项优点。

消失的集线器

当“集线器”整合进服装,从人们的视线中消失时,智能服装将为运行中的设备供能,还能与处理生物数据的应用程序实现无缝同步,因此设备将无需充电或使用电池,这将是智能服装的重大变革。未来,市面上一定会出现真正的无接口智能服装,并获得制造商的广泛认可。今年,多家企业和商家都参加了 Virgin Pulse 全球挑战赛。比赛的目的是为了提高大家的积极性。该赛事的专用技术即为手腕式设备。问题是,这项技术会在未来几年内消失,转而变成一系列穿在身上的 T 恤或袖套吗?该技术在众多行业展现出无穷的应用潜力,它的未来无疑是光明的。我非常期待看到这项极具吸引力的技术未来将如何发展。

 

如需阅读更多关于可穿戴设备和可穿戴技术的文章,请点击这里

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Still Number 3 in the XP table - Booooom!

25 May 2018, 13:17