你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
SOLIDWORKS Electrical产品将原理图设计提升到了一个新的水平,超越了DesignSpark Electrical (DSE)的可能性。 这两种产品共享相同的直观和易于使用的原理图创建界面,但SOLIDWORKS Electrical增加了许多功能,使复杂的电气设计任务自动化,如接触交叉引用、终端图纸创建、连接器文档和控制面板图纸创建。这些功能通过最大限度地减少与开发复杂电气系统设计相关的重复性任务来加速产品开发。
1. DesignSpark Electrical(DSE)和SOLIDWORKS Electrical之间的主要区别是什么?
产品之间的差异可以概括为以下几点。第一个主要区别是,SOLIDWORKS Electrical软件包提供了定期或永久许可证许可类型的选择。 第二,没有原理图表、报告或项目大小的限制。第三,SOLIDWORKS Electrical解决方案中包含了更多的电气设计生产力工具。第四,每年都有大量的增强功能(通常是6个服务包),并且由SOLIDWORKS全球增值经销商网络提供直接支持。
下面概述了SOLIDWORKS电气原理图解决方案之间的详细区别:
SOLIDWORKS Electrical Schematics Standard
电气设计的下一步是这个原理图标准系统。专为个人用户设计,可处理中小型项目,无图纸限制。通过十几份标准报告、端子排和机柜绘图自动化、输出到DWG/DXF和智能PDF来加快文档编制。扩展的管理工具允许创建和管理您的工程标准、样式和库,这是处理大型项目的基础。
SOLIDWORKS Electrical Schematics Professional
我们最强大的自动化系统是一个功能齐全的原理图系统,适用于本地、全国或全球工程部门的个人或工作组强大用户。内置的实时、多用户、并发协作,利用完整的MS SQL数据库,提高了电气工程相关人员之间的沟通和效率。Schematic Professional还可以通过SOLIDWORKS Electrical 3D插件实现与机械工程团队的集成。SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional还具有Microsoft Excel自动化的智能设计重用功能。最后,作为电气工程部门的骨干,SOLIDWORKS Electrical Professional包括ERP集成工具、SOLIDWORKS PDM Professional链接、PCB集成、强大的API以及扩展的报告和设计规则检查。
在此下载功能对照表。
单击此处比较计划和升级。
2. 如何在SOLIDWORKS Electrical Schematic产品中打开我现有的DSE设置和项目?
所有DesignSpark Electrical项目、库和模板都与SOLIDWORKS Electrical Schematic产品100%向上兼容。SOLIDWORKS Electrical界面保持不变,以最大限度地减少学习曲线,其重点是SOLIDWORKS Electrical Schematic标准版和专业版所提供的扩展功能。
当您从DesignSpark Electrical(DSE)升级到SOLIDWORKS Electrical Schematic时,您可以使用您用DSE创建的电气内容和电气项目。
要使用您的DesignSpark Electrical数据,您必须进行以下操作::
- 先不要卸载您的旧版DesignSpark Electrical。
- 获取SOLIDWORKS Electrical软件并安装。建议使用默认位置。
- 对于默认的安装位置,请打开Windows Explorer并访问: C:\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical
- 创建一个新的文件夹;将其命名为 "Update"(必须使用该文件夹名称。)
- 访问: C:\ProgramData\DesignSpark Electricaldata(复制此文件夹的内容)
- 将内容粘贴到: C:\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\Update(然后关闭Windows Explorer)
- 开始吧 SOLIDWORKS Electrical软件
- 按照数据库更新步骤,将您的项目 "添加 "到SOLIDWORKS Electrical数据库中。然后'完成'。这将使您的DSE数据与SOLIDWORKS Electrical数据合并在一起。
- 现在您可以开始使用SOLIDWORKS Electrical软件进行设计了!
o 可选:从您的计算机上卸载DesignSpark Electrical软件。