How do you feel about this tutorial? Help us to provide better content for you.
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
What do you think of this tutorial?
本教程需要:
DesignSpark PCB V11.0.0DesignSpark PCB 提供了一个“制造图”功能,使您能够生成 Gerber 文件,并使用您首选的任何电路板制造商。
在生成 Gerber 文件之前,确保您已经完成了 PCB 布局的所有设计检查,以便您不会因为选择了非标准的线路宽度或间距或其他高级特征而遇到错误或遭受意外的成本损失。
生成 Gerber 文件
从菜单栏选择输出 > 制造图,这将打开一个新的窗口。
选择 Auto-Gen plots(自动生成图),然后选择Gerbers,这将打开以下视图。确保图层/图类型和面都设置为全部,并且包含 NC 钻孔图,然后点击确定。
检查是否在主窗口左侧面板的绘图勾选框中勾选了您需要的所有图(如果没有选中,则重新选择)。
下面进一步解释了这个窗口。绿色突出显示区域内被选中的“图”是将被生成的图。对于选定的图,如顶层铜(下面突出显示),紫色框中的选项卡是该层的设置,正如其标题“顶层铜图的设置”所暗示的那样。
这一点很重要。在“图层”选项卡中,应只选择需要包含在该图中的图层。您不需要改变预设的任何设置。
这方面的例外情况将在下面讨论,在例外情况中,还可以选择电路板轮廓。
现在必须包括电路板轮廓,但是制造商对电路板轮廓的呈现方式有不同的要求,请参阅“如何在 Gerber 图中添加电路板轮廓?”这篇文章。我们将使用上述文章中描述的“选项 1”。
注意:重要的是,所选的每个图在“图层”选项卡中只选择了该图所需的图层。例外情况是电路板轮廓,它可以按照前面的描述来添加。
通过点击“选项”按钮,然后在新窗口中点击所需的 Gerber 或 NC Drill(钻孔)按钮,可以改变 Gerber 和 NC Drill(钻孔)设置以符合您的 PCB 和制造商的要求。
这个窗口也有一个选项,用于定义图文件的写入位置。默认位置为设计项目中的“图”文件夹,这有助于将所有相关文件保存在项目内。
建议将精度和整数设置为:
Gerber 3:5
NC 钻孔 2:3
所有设置完成后,现在只需要按“运行”按钮。
这时将生成一个报告文件,请检查该文件以确保一切正确,Gerber 文件将被写入“图”文件夹中。现在用 Gerber 查看器来检查这些文件,以确保所有内容都是正确的。
我们的 DesignSpark 服务合作伙伴可以帮助您找到一位满足您的特定 PCB 要求的制造商。这个功能可以从 DesignSpark PCB 右上方的“制作我的 PCB”中获得。
根据您选择的制造商,您可能需要根据特定的要求重命名 Gerber 图层名称和文件扩展名。这可以在普通的 Windows 文件管理器中完成。
注意:
钻孔识别图有助于您通过符号识别钻孔,它不是电路板的一部分,所以应该在 Gerber 查看器中被禁用,以避免混淆。
如果您在设计中使用了任何特征,如长槽孔或 V 形切口,并在文档层上对它们进行了定义,请提请您的电路板制造商注意这些特征,以确保您的要求得到满足。