Hé! Vous semblez être en United States, souhaitez-vous utiliser notre site English ?
Switch to English site
Skip to main content

Comment créer et gérer des catégories de composants ?

This tutorial requires:

DesignSpark Circuit Simulator

DesignSpark Circuit Simulator fournit des centaines de modèles de composants prêts à l'emploi qui peuvent être utilisés directement dans la conception et la simulation. 

Les composants sont organisés en catégories fonctionnelles comme indiqué dans le menu sur le côté gauche de l'application Design Analyzer, dans la catégorie Generic Components.

Vous pouvez parcourir les composants dans ces catégories, ou rechercher les composants par nom.

Catégories de composants

Les catégories de composants offrent deux services principaux :

  • Permettre un regroupement logique, c'est-à-dire, entre les types de technologie.
  • Montrer les composants dont les broches sont compatibles.

Plusieurs technologies sont prises en charge. Chaque technologie est dotée d'un "type de broche" distinct qui correspond à la technologie. Les types de broches pour une technologie donnée ne sont pas compatibles avec les types de broches d'autres technologies.

Création et édition de catégories de composants

Dans la catégorie My Components, vous pouvez créer des sous-catégories pour favoriser l'organisation des composants.

Pour créer une sous-catégorie, faites un clic droit sur l'en-tête de catégorie pour ouvrir son menu contextuel, sélectionnez "Add Subcategory".

create subcategories

Suivez les instructions pour créer une sous-catégorie dans My Components. 

Saisissez le nom de la sous-catégorie.

Enter subcategory name

Les sous-catégories apparaissent dans l'ordre alphabétique parmi les composants.

Cliquez sur une sous-catégorie pour l'ouvrir. Le chemin de catégorie s'affiche en haut et le contenu en bas. Chaque sous-catégorie est également dotée de son propre menu contextuel qu'il est possible de renommer, retirer, ou ajouter une image personnalisée. 

Faites un clic droit sur le nom de la sous-catégorie actuelle pour ouvrir son menu contextuel.

open subcategory

Gestion des composants dans les catégories

Déplacement d'un composant

Dans votre catégorie My Components, vous pouvez déplacer un composant vers un autre emplacement.

  1. Faites un clic droit sur le composant et sélectionnez "Display Component…">"in a different location".
  2. Si vous souhaitez déplacer plus de composants vers le même emplacement, répétez l'étape 1 pour chacun d'entre eux.
  3. Naviguez vers l'emplacement de destination, faites un clic droit dessus, et sélectionnez "Display Selected Components in <location>".

Si vous êtes au milieu de ce processus et que vous souhaitez recommencer, sélectionnez "Display Selected Components in <location>", puis cliquez sur le bouton "Clear All".

Affichage d'un composant dans plusieurs emplacements

Dans votre catégorie My Components, il est possible d'afficher un composant dans plusieurs emplacements.

  1. Faites un clic droit sur le composant et sélectionnez "Display component…">"in an additional location".
  2. Si vous souhaitez copier de nouveaux composants vers le même emplacement, répétez l'étape 1 pour chacun d'entre eux.
  3. Naviguez vers l'emplacement de destination, faites un clic droit dessus, et sélectionnez "Display Selected Components in <location>".

Retrait vs. suppression des composants

Généralement, si vous souhaitez supprimer un composant, il existe une option dans le menu contextuel : "Delete Component". Cependant, c'est différent lorsque le composant est affiché dans plusieurs emplacements. Dans ce cas, deux éléments de menu contextuel apparaissent : "Remove from <current location>" et "Delete Component". 

Le premier le retire de l'emplacement actuel, mais le laisse dans les autres emplacements. Le deuxième supprime le composant de tous les emplacements.

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register

Commentaires