嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

我怎样才能在 DSM 中缩放一个物体或一个组件?

本教程需要:

DesignSpark Mechanical V6.0

三次点击选择工作区中要缩放的对象。然后选择拉动工具,并点击缩放选项。blobid0_a55fdafa7d6ea9d3828fe418d020e939ec307985.png

现在选择一个点进行缩放。使用全局原点、插入的原点、物体上或物体外的一个点或实体的一个顶点作为锚点来缩放实体。这个点现在会使用实体的体积中心设置一个默认的缩放轴。 
  
输入一个缩放系数,将分数转换成小数(这里四舍五入到 2 位小数)。 

blobid1_8dc149317aa80ce0f87691d85bdf95c8d506b507.gif

如果需要缩放到一个特定的尺寸,您可以在所需的特征上放置一个注释(例如用卡尺测得的两个面之间的距离),然后不管缩放方向如何,通过修改注释来进行缩放时,在达到修改后的注释(定义方向和尺寸)之前,将在所有方向上对实体进行缩放。见下面的 GIF。在特征的尺寸从 34.24 减少到 34 之前,实体将被缩放。 

blobid2_55e860a2df1fbcd70eee29a37571ee066fd86c55.gif

通过用 Ctrl+Alt 添加一个方向,可以实现非均匀缩放,也就是不对称缩放,比如说只沿长度方向进行缩放。  通过选择一条边来定义缩放方向,然而,您也可以使用任何直线或原点加原点轴。见下面的 GIF。注意宽度和高度的注释没有改变。只有在指定了缩放方向后,才能拉动模型。 

blobid3_28a6a424cc31e7b02c4a1f24de1ccc79c425949d.gif

如果不想缩放某个特征,那么我们建议复制该特征,然后缩放实体,最后将实体的局部拉回到所复制的特征或面。另外,您也可以复制该特征,并删除(填充)该特征,然后缩放实体,最后将该特征粘贴回来。 

您偶尔可能需要缩放组件,例如,以提供一系列具有不同功率输出的设备。 

在将文件名设置为当前零件的情况下,您可以选择任何一个实体作为搜索的“起点”,然后您可以选择“所有实体”,如下面的 GIF 所示。在这个例子中,组件的缩放中心是一个单独的原点。图中显示了从 70 mm 缩放到 60 mm。 

blobid4_cb7d04dbea3818113d7c13ec0ec8c73118b215b4.gif

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register