嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

如何用 BOM 编辑器创建自己的 BOM 格式?

by DesignSpark

本教程需要:

DesignSpark PCB DSPCB V11+

Creator 和 Engineer 提供了一个灵活的工具来创建自定义的材料清单,在这里,我们介绍了基础知识,以让您入门。

1. 启动 BOM 编辑器

从菜单栏中启动 BOM 编辑器

2. BOM 选项

在顶层,只需选择您想要包含在 BOM 中的复选框。

BOM 报告的内容将“实时”显示在所选择的选项下面。试试这些选项,看看会得到什么结果。

在下图中,“部分”、“列”和“分组依据”选项以不同的颜色被突出显示出来,以指示这些选项将如何在 BOM 报告中排列。

3. 额外图标

您可能已经注意到,在“部分:”和“列:”下方的“选项”旁边有一些额外的图标。

这些工具允许对 BOM 进行更深入的配置。

“列:”工具可能是最常用的,因为它们可以控制 BOM 报告中的详细内容。

在这里,我们研究如何自定义报告的细节。

首先,我们添加一列来显示制造商的零件编号。

点击“列:”旁边的“加号”,将出现“添加列”窗口。从“类型”下拉选项中选择“元件值”,然后在“标题”字段中添加列的名称。

接下来,我们从所用元件的一系列“值”中选择一个“值”。点击“加号”,从下拉选项中选择要使用的“值名称”,在本例中是“MPN”。

关闭窗口,新的列条目就创建好了。

4. 更新报告

下面是我们更新后的“实时”BOM 报告。

正如您看到的那样,新条目位于“列:”列表的底部,并将出现在报告的右侧。

报告视图可以被完全重新配置,如下图所示。

选择“列:”列表中的任何条目,使用“向上”和“向下”按钮按要求重新排列列表。

您也可以改变列的“标题”,选择要改变的标题,点击“铅笔”符号来编辑标题。

这里我们把它改为“RS 零件编号”。

5. 值

在值列表中,条目是那些从元件值中选择的条目。

允许有多个“值”,列表中的第一个值将出现在报告中,选择一个“值”,使用向上和向下按钮允许您自定义搜索顺序。

如果您希望添加新的条目/元件值,点击“加号”按钮,在新窗口中,您可以从下拉列表中的可用值中选择任何适当的值名称。

如果元件是老式元件,或者如果您为您的元件创建了自定义“值”,那么这就很有用。

现在我们来看看 BOM 编辑器右上方的图标。

创建新的 BOM 后,您可以保存对当前模板的更改,也可以创建一个新的模板文件。

“鼠标悬停”工具提示可以提供图标的名称/功能,下面列举了两个有用的功能。

“打印报告”,顾名思义,可以打印报告。

“切换以在报告浏览器中查看此报告”提供了一个非常有用的 HTML 视图,其中包含访问您设计中的元件的链接。

注意在切换到该视图之前,请保存您的新模板!

5. 帮助

“帮助”图标提供了一个打开帮助文件的链接,该帮助文件提供了如何使用 BOM 编辑器的进一步信息。

Now it's time to get creative and start composing!

RS DesignSpark is the go-to platform for professional design engineers, providing application and product content and design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software.
DesignSpark Logo

喜欢 DesignSpark 吗?

创建一个帐户来解锁强大的 PCB 和 3D 机械设计软件,在我们的论坛中进行协作,并下载超过一百万个免费的 3D 模型、原理图和示意图。
创建一个帐户

已经是 DesignSpark 会员?登录

评论