![](https://a889d98a.designspark.com/7d751ad7/22.2.2/images/avatars/dave.webp)
你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
![](https://a889d98a.designspark.com/7d751ad7/22.2.2/images/avatars/dave.webp)
Thank you! Your feedback has been received.
![](https://a889d98a.designspark.com/7d751ad7/22.2.2/images/avatars/dave.webp)
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
![](https://a889d98a.designspark.com/7d751ad7/22.2.2/images/avatars/dave.webp)
你觉得这篇文章怎么样?
作为一名工程师,我始终深信安全第一 - 从测试新产品设计,到确保用户不会因正常操作或误用而受伤,和确保他们采取个人安全预防措施,如隔离供电或佩戴个人防护设备(PPE),但我从个人经历中知道,有时太急躁,没有足够的预先思考/计划会导致人们走捷径或跳过一些最基本的安全措施,这就是发生意外的时侯了– 请参阅文章“不要举起耳罩来听” 举起耳罩来听你的同事说话可能会导致听力损失!
我看到一篇由福禄克写的有趣文章(点击下载福禄克的原始应用笔记) ,这是关于人们在测试电力时做的十大愚蠢事情。多年来我遇到过(或见过)其中的许多实际情况,其中许多情况都是因为匆忙和粗心(在生产线停工时完成工作),但在正常情况下,这些简单的事情是不会被忽略的,我想籍此分享一些在测试规则时不要做的事情,还包括其他有用的链接以提供附加信息,如个人安全指南,其中列出相关产品以及其他适用范围:
- 1 - 请勿 - 用较便宜的保险丝替换原本的保险丝
万用表应该按照最新的安全标准进行设计,并且包括其中的保险丝- 这些高能量保险丝是专门为万用表使用而设计的,因此它们会在过载伤害到你的手之前弹出并熄灭电弧,因此请务必使用像(301-2416)这样的授权保险丝,由于在市场上有仿制品,所以人们应该总是从知名的公司购买。
- 2 - 请勿 - 用线或金属来绕过保险丝
• 虽然当你需要一个保险丝(或合适的尺寸)的时候,你很多时都没有备用的在身上,但是它通常都是因为某种原因而被断掉的(保护你和仪表),所以千万不要试图尽快修复短路的引线,因为这可能会导致你和其他人受伤。
- 3 - 请勿 - 使用错误的测试工具进行工作
市场上有很多万用表,所以你使用的是符合所执行任务(测量)的要求是十分重要的(即使这意味着全天更换万用表),因为每个万用表都具有CAT等级(根据IAW IEC / EN 61010-031),如下表所示:
- 4 - 请勿 - 抓住机架上最便宜的数字万用表
简单地拿一个便宜的万用表,并期待它做这项工作可能不是最好的决定,因为它可能不具备所有需要的安全功能,所以确保它符合CAT的安全等级(见上文)和IEC / EN 61010-031标准。
- 5 - 请勿 – 忘记你的安全眼镜
记住戴上安全防护眼镜并且不要将它们放在口袋或工具箱中是非常重要的,这亦适用于所有个人防护装备(PPE) - 这是个人防护装备的有用选择指南</a >
- 6 - 请勿 - 在带电的电路上工作
只要有可能就断开电路,但如果情况决定在带电电路上工作,则应该使用适当绝缘的工具(473-350),使用足够的个人防护装备(参见上文),取下手表和首饰并站在绝缘垫上请参阅 Matting Selection Guide 获取更多信息):
- 7 - 请勿 - 无法使用正确的锁定/挂牌程序
确保您使用锁定和标牌(LOTO)以保证电气安全,并且不要让其他人重新激活设备- 以下是产品概述: 锁定电气安全隐患
- 8 - 请勿 – 在测量时同时处理多个任务
在使用带电电路时,尽量不要一只手握住电表并用另一只手进行测试,因为在瞬态情况下电可能会通过心脏产生通向地面的路径,如果可能的话可以悬挂或放置仪表,或者使用带有无线读出功能的万用表(如Fluke 233(669-8313)),使你双手可以不会接触仪表并在眼睛水平读取数据。
- 9 - 请勿 - 忽视你的引线.
与万用表本身一样,测试引线的安全性同样重要,并且也应将设计为符合最新的安全标准,因此请确保你的引线:
- 匹配万用表的CAT级别并为你的测量设置电路
- 是双重绝缘
- 有遮蔽输入连接器
- 有保护手指的胶套
- 不要显示有损坏的迹象
- 10 - 请勿 - 永远使用旧测试工具
随着安全标准的更新,万用表也必须更新,所以今天的测试工具甚至包含几年前闻所未闻的安全功能,并且包含了值得升级的功能, 例如在没有引线的情况下使用采用FieldSense技术的Fluke T6(146-2605)进行电压和电流测量,和使用一款采用Fluke Connect技术的Fluke 3000 FC(811-1316)的无线测量系统,它可让你与整个团队保持联系,而无需离开现场。看看福禄克最新的万用表系列,以帮助你安全地进行测量:
- Fluke 178 (394-4492)
- Fluke 87-V (480-2355)
- Fluke 3000 FC (811-1316)
- Fluke 233 (669-8313)
- Fluke T6-600 200A ac 600V ac or dc (146-2607)
- Fluke T6-1000 200A ac 1000V ac or dc (146-2605)
评论