DesignSpark Explorer 支持常见问题
常见问题解答
什么是 DesignSpark Explorer?
DesignSpark Explorer 是一个包含 3D 建模和 PCB 设计软件的基本工具包,它还提供基本的工程设计服务。它是一个简洁的设计平台,用于构建产品概念,并获取所设计零件的丰富数据。所有经过验证的 DesignSpark 会员都可以免费使用 DesignSpark Explorer
因此,现在就利用我们简单易用的工具,把您的精彩想法转变为原型吧!
以下是您可以从 DesignSpark Explorer 工具包中得到的东西(截至 2022 年 11 月 - 测试阶段):
DesignSpark PCB - 无限的原理图页面和 PCB 层数,多种文件格式,创建 BOM 并获得 RS 定价,以 3D 方式查看 PCB,生成用于机械外壳设计的制造图和 IDF,检查设计规则以及在生产前检查 PCB。
DesignSpark Mechanical - 2D 草图和 3D 几何工具集,导入 RSDOCS 和 IDF(用于 PCB),以 CAD 中性格式(STL、OBJ、3D PDF)导出 3D 模型,测量和质量工具,增强阴影和灯光效果,创建和导出 BOM。
访问在线组件库(2D 符号、2D 示意图、3D 模型)
零件信息 - 制造商零件号(MPN)搜索、RS 库存号搜索、数据表、欧盟 RoHS、中国 RoHS 和 REACH 合规状态、产品状态(有效、过时等)、零件类别和描述。
学习和支持 - 自学内容(常见问题、教程、指南)、支持中心(故障排除文章)和社区论坛。
而且,即将推出:
- 基于云的电子电路仿真和原理图设计工具。
- 基于云的参考设计 - 供应商产品和常用电路。
- 可持续设计解决方案。
注意:对于现有的 DesignSpark 用户(在 2022 年 11 月之前下载我们的软件),Explorer 软件将具有与您当前版本相同的功能,但得到了一些修复和改进。为了让我们的 Mechanical 软件继续保持免费,我们不得不限制导入/导出的文件格式种类,我们在支持部分的常见问题中详细说明了这一点。
谁可以使用 DesignSpark Explorer?
DesignSpark Explorer 是一个免费的概念创建和快速原型设计软件工具,可供任何人使用。如果您是一名创客、业余爱好者或高校学生,我们的 Explorer 工具会是您的理想选择。正在寻找新的 CAD 系统?免费试用 Explorer,看看 DesignSpark CAD 的基本功能是否适合您,然后再考虑是否有必要付费订阅更多的功能。
DesignSpark Explorer 是免费的吗?
是的,成为 DesignSpark Explorer 会员是完全免费的,成为会员后,您就可以使用我们强大的软件、论坛、丰富的内容和设计资源
对于 DesignSpark Explorer 套餐,我是否可以将 DesignSpark 软件用于商业用途,我的设计是否受到知识产权保护?
是的,DesignSpark Explorer 中的设计图可以用于商业用途。对于您用我们的软件创建的任何项目,您将拥有它的全部所有权(包括 IP 知识产权)。我们主要 CAD 软件(DesignSpark Mechanical 和 PCB)中的设计文件被保存在您安装该软件的设备上。因此,只有您可以访问您自己的设计文件。
我怎样才能将我的 DesignSpark Explorer 许可证转换为 Creator 或 Engineer 许可证?
请登录 DesignSpark.com,然后在您的账户区域找到“管理订阅”。选择新的订阅套餐,然后您将被引导完成其余步骤。
我需要续订 DesignSpark Explorer 许可证吗?
不需要,只要您拥有免费的 DesignSpark 账户,您就可以使用 Explorer,并访问我们强大的软件、论坛、丰富的内容和设计资源。