嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

title

SansEC-美国航空航天局于2008年研发的无线感应器,它能够侦测温度,湿度和液位 - 更先进的是,即时它的表面或一部分受到破损,其余的部分仍能保持正常运作。它不需要连接电路去运作,而且只有纸般薄。它是由外部谐波磁场供电,线路就好像涡旋一样,电流在密集的线路流动形成不同讯号的变化(例如:幅度,频率和弯曲的变化)。大多数环境是由SansEC甚至酸性环境都能相容。正正因为以上各种优点,不同的厂家开始使用SansEC去改良自己的产品。

这项技术原本只在航空航天系统应用,直到一个纺织行业厂家苏珊·伯纳德提出了融合纺织和SansEC技术的想法。以各种刺绣技术和织物,感应器可以几乎添加到现有的任何材料,制服或直接编织。这种就能够以更低成本去制造更轻的无线感应器。根据可行性和耐用特征,该传感器的尺寸可以缩小于丝般细。丝般细的感应器同样能够做到同样侦测的工作,而且因为SansEC更贴身的关系,它能够更加准确去监察用者的身体动作。只有小量的RF会被释放和可再洗的,即时的资料可以被收录到。在2016年7月举行的TCC可穿戴技术发表会,以T-shirt作示范公布了这款技术。

作一个长远的估计,此科技将会慢慢融入人们的日常生活中。

健康监测

title

近年来,可穿戴式监控系统能够简化不同功序。它先进了诊断程序,监测慢性疾病和药物治疗的效果。他们目前的能力包括生理,生化传感,以及动作感应。例如叶保健。它是一个无线的,单用户和一次性装置,附着病人的胸部上。当病人穿着它的传感器会立即启动监控。电池续航时间将是第一个限制。用户可能一开始热衷穿戴设备,但他们的兴奋趋于每个电池充电需要时间来变弱。在这种情况下,SansEC将是解决办法。由于SansEC技术使感应器无需接电工作。该“布质传感器”可以开始监控而使用者只需穿着T-shirt,而不是携带任何外部电子设备。

其次,它不适合于所有类型的用户,例如宝宝。因为装置多数较微小的,重量轻,吞咽意外会较容易发生。

title

因此,一些微小的外部设备将是对这种类型的用户存有危险。在这种情况下,SansEC技术可以很容易地解决这个问题。由于传感器可以在织物制成衣可以适用。孩子和婴儿的身体状况可以透过衣服上的SansEC进行监察。织物传感器可以同时充当宝宝遥控监视器,随时留意着他的动态,为免不必要的意外发生。 “布质传感器” 的始创人苏珊·伯纳德都曾经提出利用此科技去制造尿片,而提醒父母换尿片的时间

运动监控

高层次的运动表现需要由完善的身体代谢功能监按开始,运动期间和休息阶段都不能够暂停。要以非侵入性和方便的方式,并在实际的室外训练和比赛的调校监视这些代谢功能,非常需要设计一种创新的,低重量,和自主耐加速度的无线传感器网络系统。人们通常在自己胸口前绑紧一个小装置为监控器。但当运动的时候被绑住机械,难免会感受到一点不适。因此SansEC在这种情况下就大派用场。因为SansEC已经发展到可以与不停的布质融合,它可以应用在不同的运动衣物上,例如:汗衣和运动鞋。然后我们的移动电话可以充当数据收集服务器。竞技只需要穿着衣启动监视。

title

 

Lilian1331 还没写个人简介...