你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
在汽车上使用照明光源大约开始于20世纪初。最先使用的是煤油灯和乙炔灯,1910年开始使用电光源,先后经历了白炽灯、卤素灯及高强度放电式气体灯HID,自1985年开始进入了LED车用灯时代。上次笔者介绍了三种车用照明灯的基本情况,这次笔者将具体介绍一下LED车灯的情况。
所谓日行灯
汽车大灯,也称汽车前照灯、汽车LED日行灯,作为汽车的眼睛,不仅关系到一个车主的外在形象,更与夜间开车或坏天气条件下的安全驾驶紧密联系。日行灯不是照明灯,也不是使驾驶员能看清路面,而是为了让别人知道你的车要开过来了,是属于信号灯的范畴,这有点主动安全的味道。车辆安装日行灯还是有必要的,因为人眼对亮的东西比较敏感,当你开车时,如果第一时间让别人发现你,能够大大降低交通事故的几率,保障自己的安全,毕竟靠谁不如靠自己啊。而LED就是日行灯的重要组成啦。
所谓耗电
当汽车发动机一启动,日间行车灯则自动开启,如果没开任何灯的情况下,日行灯就应该全功率输出,才能起到安全警示的作用;打开小灯时日行灯会半亮,这是因为示宽灯已经有警示作用了;开大灯时日行灯熄灭,因为大灯更亮,更没必要再开启日行灯了。你可能觉得一直开着日行灯浪费能源,但是日行灯可是LED灯,以新福克斯安装的LED日行灯加雾灯的二合一产品来说,它每边六颗LED,每颗1瓦,两边加起来也只不过12瓦,算上左右两边各三颗LED雾灯,总共也就30瓦。所以怀疑LED费电是没道理的。
所谓视觉舒服
采用LED作为日行灯还有一个好处——不刺眼。实际上,如果在道路上正常行驶的话,好的LED日行灯产品一般很少会让其他驾驶者感觉不舒服的,因为日行灯的灯光也有一定角度,这要归功于它的反光杯的作用。只有接近车辆正面时才能感觉有些刺眼,对路两边的车辆和行人不会造成影响。
LED前大灯发出的光线接近日光,所以人的视觉会感到非常舒服。研究表明,5500K的色温会对眼睛比较有利,6500K LED灯的色温比4200K氙气灯(HID)更接近日光,所以用LED做汽车头灯是有科学依据的,何况LED头灯还有一大堆其他的优势,省电为HID灯的一半,亮度为HID灯的2倍,寿命为HID灯的10倍,散热也少。
所谓安装难度
LED头灯在安装难度上也比HID灯低上许多。目前市场上部分LED头灯采用了一体式内置驱动,看上去它要比原车的卤素灯稍大一些,但完全可以直接替换原车卤素灯。这种一体式的设计和HID分体式的结构不同,它解决了安装时需要打孔的麻烦。可以说,只要你会拆装卤素灯,自己DIY安装这种产品完全不是问题。不过极个别车型防尘罩会比较短,好在市面上有通用的后盖,只需十几块钱就能解决问题。