戴夫来自 DesignSpark
你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
戴夫来自 DesignSpark
Thank you! Your feedback has been received.
戴夫来自 DesignSpark
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
戴夫来自 DesignSpark
你觉得这篇文章怎么样?
万物皆有终点,不可能万世长存,LED也不例外,是有一定寿命的。早期的LED只是手电筒、台灯这类小物件,用的时间不长,寿命问题不突出。但现在LED已经广泛地用于室外和室内的照明之中,尤其是大功率的LED路灯,其功率大、发热高、工作时间长,寿命问题就十分突出。那么到底问题出在哪里呢?
假如不考虑电源和驱动的故障,LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越暗,直到最后熄灭。通常定义衰减30%的时间作为其寿命。LED的光衰是和它的结温有关,所谓结温就是半导体PN结的温度,结温越高越早出现光衰,也就是寿命越短。
产生LED结温的原因:
- Led芯片内部结构产生的内电阻相互垒加,构成led元件的串联电阻,当电流流过时会产生焦耳热。
- Led芯片内部pn结的电子与空穴对合并时,一部分产生光,一部分以发热形式把能源消耗掉,最终都以热的形式表现出来。
- Led芯片内部pn结产生的光不能全部透射出来,一部分由于折射和全反射的存在,光转变成热的形式表现出来。
- Led芯片内部材料的热阻存在,使led产生的热量不能及时导出,使结温上升。
降低led结温的途径
LED的输入功率是元件热效应的唯一来源,能量的一部分变成了辐射光能,其餘部分最终均变成了热,从而抬升了元件的温度。显然,减小LED温升效应的主要方法,一是设法提高元件的电光转换效率(又称外量子效率),使尽可能多的输入功率转变成光能,另一个重要的途径是设法提高元件的热散失能力,使结温产生的热,通过各种途径散发到周围环境中去。以下是具体的降温途径。
- 选用高效、低热阻的led光源芯片
- 增加良好的二次散热机构
- 降低led光源与二次散热机构安装介导之间的热阻
- 控制额定输入功率和谐波电流
- 降低led工作环境温度
Led灯具的散热模式
- 灯具内安装散热鳍片——增加散热面积
适合于功率较小一般小于30W的led灯;大于30W以上的,由于热量在灯具内部难以发散,使温度逐步升高,造成光衰
- 风机加鳍片——增加对流散热效果
优点:散热效果好
缺点:风机寿命不长,增加成本,增加能耗
- 灯具上壳上设有散热鳍片——增加散热面积和与空气的对流
相对于散热器在内部的散热结构稍好
- 灯具下壳设有散热鳍片——增加散热面积
由于热量与空气进行热交换时是通过对流散热,此方法影响对流效果。
影响led灯具散热的主要因素
- 导热材料的导热率和热阻
- 不同材料接触面的热阻和介质材料的热阻
- 散热器材料的材质及散热面积
- 散热器结构的形式
- 散热器与空气形成热交换的速率
- 环境温度和风速的影响