嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

此为新Red Pitaya用家而写的简易说明书。详细说明请参考以下网站:

http://wiki.redpitaya.com/index.php?title=Main_Page

甲、 设置:

1. 将Red Pitaya 置放于一个平坦且通风的位置上,下图清楚标示Red Pitaya的各端口。


圖表 1: 各端口及其簡介


名稱


種類


連接器


簡介


IN1


输入


SMA-F


RF输入(High-Z, 1 MΩ // 10 pF)


IN2


输入


SMA-F


RF输入(High-Z, 1 MΩ // 10 pF)


OUT1


输出


SMA-F


RF输出(50 Ω)


OUT2


输出


SMA-F


RF输出 (50 Ω)


Ethernet


全双工


RJ45


1000Base-T以太网连接


USB


全双工


A USB


用于标准的USB设备


Micro USB (Console)


全双工


Micro B USB


用于控制台连接


Micro USB (Power)


输入


Micro B USB


5 V / 2 A供电


Micro SD


全双工


Micro SD slot


Micro SD存储卡

 

2. SD card 是包含Red Pitaya操作系统映像以及其应用程序的配置. 如果你另购买SD卡图像, 你将需要预先配置的文件系统复制到你的电脑或笔记本电脑. 制造商会透过以下网站提供更新版本: http://wiki.redpitaya.com/index.php?title=User_Manual#Red_Pitaya_SD_card_preparation

以下显示了在网页和下载链接到SD卡中的内容高亮显示。

3. 在将SD卡放入Red Pitaya前, 请决定使用有线(以太网- RJ45)或无线连接. 如使用以太网,请往步骤4。

如使用无线连接,请往乙部参看无线模式设置说明. 透过含瑞昱芯片组'RTL8192CU'的USB收发器,Red Pitaya支援无线连接,另有一些流行的兼容型号:Edimax - EW7811Un,TP-LINK TL-WN823N.

 

4. 将SD卡放回Red Pitaya,并从你的路由器插上以太网RJ45网线,任何观察设备必须与Red Pitaya连接同一个网络,即同一个路由器。

5. 启动你的Red Pitaya与所提供的适配器. 红色圆圈标记为micro-USB端口供电。

6.当启动后,LED状态应该为:

蓝(D) and 绿(P) are 亮着 . 黃 LED 0 闪动 。以下为一是一个参考例子:

7. 所有应用软件(示波器,信号发生器,频谱分析仪)需连接服务器并可以通过任何浏览器使用(桌上电脑或手机). 应用程序更新,安装和开发人员的贡献可以在Bazaar上找到.你需要输入Red Pitaya的网络IP到浏览器地址栏加载您的应用程序。

为了帮助你找出Red Pitaya的网络IP,制造商提供下面的IP发现服务:

http://discovery.redpitaya.com/

乙、 无线连接(Wi-Fi)模式:

1. 如果你持有路由器,可以简单地找出任何的Wi-Fi客户端的IP地址与无线设置。

1.1 将你的SD卡插入到你的电脑,在Windows作业系统, 磁盘上的根目录应为:

1.2. 开启'etc'中的'network',并打开'wpa_supplicant.conf'

1.3. 设定'wpa_supplicant.conf'中的SSID (Wi-Fi连接名称) PSK (Wi-Fi连接密码). 下面的文字是从'wpa_supplicant.conf'提取,粗体的文字是需编辑的地方。

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

# WPA configuration example

network={

ssid=""

scan_ssid=1

proto=WPA RSN

key_mgmt=WPA-PSK

pairwise=CCMP TKIP

group=CCMP TKIP

psk=""

}


# WPA2 configuration example

#network={

# ssid=""

# scan_ssid=1

# proto=WPA2 RSN

# key_mgmt=WPA-PSK

# pairwise=CCMP TKIP

# group=CCMP TKIP

# psk=""

#}

1.4. 储存文件后把SD卡放回Red Pitaya,连接USB无线网络适配器并启动电源。

2. 如果你无法获得一个路由器或无法找到你的红火龙果的无线IP地址,可使用另一种方法。

2.1 将你的电脑线连接到一个Wi-Fi热点,你的电脑需要有至少一个Wi-Fi卡作为桥接连接。如果电脑没有一个内置卡,你可以连接一个USB无线网络适配器。

2.2 某些软件允许你创建一个热点,查看客户端IP地址和本地访问设备。最典型的例子是Connectify的,mHotspot等。

2.3 Connectify简单易用,提供流动界面。他们提供功能有限的试用版和付费的专业版。你可以根据自己的要求决定使用哪个版本。详细信息可以在以下网站找到:

http://www.connectify.me/lite-vs-pro/

2.4 如果你选择Connectify,以下的图片可以帮助你找到你的Red Pitaya的IP地址:

当你将鼠标悬停在客户端名称上方的鼠标,信息框将会弹出

2.5 复制显示的IP位置并粘贴到浏览器地址栏,然后运行你Red Pitaya的应用程序。

 

丙、 提示和技巧。

1. Connectify可以让你启用本地网络访问任何连接的客户端设备,本地访问使用FTP来连接访问客户机上的文件目录。这为你提供查看或编辑SD卡的内容方式而不需移除并重新插入到你的电脑。

2. 当你由Bazaar更新ecosystem(SD卡内容)后,Red Pitaya都需要重新启动。

3. 不要在炎热和潮湿的环境下使用Red Pitaya。此外,避免阳光直接照射,并远离高数量的电磁辐射的地方。

4. 如果你有风扇或便携式冷却系统,可对准Red Pitaya的散热器。这应该防止热力积聚处理器上的散热器。

一些用户已经提出了“保持凉爽”的创新理念。其中一个是:

http://rroeng.blogspot.hk/2014/03/keep-your-red-pitaya-cool.html

定制外壳可于线上购买。

BingoYeung 还没写个人简介...