Hé! Vous semblez être en United States, souhaitez-vous utiliser notre site English ?
Switch to English site
Skip to main content

Créer une carte PCB personnalisée - schéma de la carte (1ère Partie)

This tutorial requires:

DesignSpark PCB V11.0.0

L'une des principales exigences de tout PCB est le schéma de la carte. Pour les schémas de carte simples tels que le blindage Arduino Uno, les fonctions internes sont rapides et faciles à utiliser. L'exemple suivant utilise les dimensions de la carte Arduino créée et partagée par les fabricants « Wayne et Layne ».

1.Arduino_Shield_Dimensions.jpg

Ce dessin fournit tous les détails nécessaires pour produire le schéma de la carte dans DesignSpark PCB. Les dimensions indiquées sont en mils (0,001").

Processus de configuration

La façon la plus simple de configurer la conception du PCB est de travailler avec l'assistant PCB qui est illustré ci-dessous. Pour toutes les fenêtres/étapes qui ne sont pas illustrées ci-dessous, laissez-les simplement à leur valeur par défaut.

Utilisez le fichier technologique par défaut et, pour cet exemple, réglez les unités sur « mils » pour correspondre à la conception de source.

2._Specify_the_technology_file.jpg

Nous vous recommandons d'utiliser « Définir les couches » et d'activer les masques de pâte et de soudure pour faciliter l'édition plus tard dans le processus de conception. Vous pouvez également ajouter des couches supplémentaires si votre conception le justifie, mais nous avons choisi un PCB à deux couches.

3._Define_layers.jpg

Nommez le PCB et cliquez sur Terminer pour l'enregistrer.

4._Name_the_PCB.jpg

Création du schéma de la carte

La carte par défaut est maintenant présentée dans la vue de l'onglet PCB. 

La première tâche consiste à définir « l'origine relative » qui sera utilisée comme référence pour toutes les coordonnées. Cliquez en bas à gauche du PCB par défaut, puis faites un clic droit et sélectionnez « Origines » et « Définir l'origine relative à l'élément » dans le menu contextuel. Ceci définit l'origine relative à l'angle comme indiqué par le symbole dans l'image. Ensuite, avec un bord de la carte sélectionné, cliquez sur « Suppr » pour supprimer le schéma de la carte par défaut.

5._Set_the_Relative_Origin.jpg

La vue ne contient plus que l'origine relative, prête à être utilisée pour créer votre schéma personnalisé.

Ci-dessous, nous avons également réglé la grille sur 100 mils, mais cela n'est pas essentiel pour la méthode de création du schéma de la carte présentée.

6._Set_the_grid.jpg

Pour commencer notre schéma, cliquez sur l'icône « Ajouter une carte » ou utilisez le raccourci clavier « B ».

7._Add_Board.jpg

Cliquez sur l'origine relative pour commencer le schéma de votre carte, éloignez le curseur de ce point et le schéma de la carte commencera à apparaître. Pour placer l'extrémité de la ligne au premier coin correct à droite de l'origine relative, utilisez la touche de raccourci « = » qui fait apparaître la fenêtre des coordonnées, entrez 2600 et 0 pour les coordonnées X et Y, assurez-vous que la case « Rel » est cochée et cliquez sur OK. Le premier bord du schéma de la carte est maintenant affiché. Notez que le schéma de la carte est toujours attaché au curseur, prêt pour les points suivants.

8._Type_coordinates.jpg

Ci-dessous, le deuxième bord à 2600,100 a été placé et nous créons le bord à 2700,200.

9._Define_more_coordinates.jpg

Comme indiqué, le processus est répété et génère le schéma bord par bord en utilisant les coordonnées autour du schéma à partir du dessin à dimensions.

10._Continue.jpg

Une fois le schéma terminé, double-cliquez sur le bord final au point final qui est l'origine relative, et votre schéma est terminé. Enregistrez votre dessin.

11._Complete_board.jpg

Vous trouverez ci-joint le schéma de la carte produit dans DesignSpark PCB, mais les parties 2 et 3 comprendront des caractéristiques supplémentaires.

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register