你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
您现在应该知道,DesignSpark 是免费使用设计软件的倡导者,例如满足您 3D CAD 需求的 DesignSpark Mechanical、适用于那些棘手电路板设计的 DesignSpark PCB,或者我们的电路设计软件 DesignSpark Electrical,不一而足。
基于获得的良好声誉,DesignSpark 得以与 Zerynth.com 合作,一起为您打造能够让您的 Python 编程微控制器快速智能连接到物联网云端的快捷方法。Zerynth 是面向物联网和工业 4.0 的中间件,可以通过 DesignSpark 下载获得。
Zerynth 究竟是什么?
那么,Zerynth 究竟是什么?本质上,Zerynth 为开发者提供了易于使用的软件工具生态系统,他们可以通过这些软件工具使用 Python 为微控制器编程,然后将其连接到云端。借助 Zerynth,您可以使用最流行的 32 位微控制器常用的 Python 或混合 C/Python 语言轻松编程,并且编程后,您可以将这些设备连接至云端。
如果您喜欢开源,那么您也会喜欢 Zerynth,这是一款强大的、易于使用的工具,并且与多个传感器和执行器,以及从当前市场和像 RS Components 那样的供应商处可获得的大量扩展板组合时,可实现轻松构想并设计基于 ARM Cortex 32 位微控制器的创新设备和应用程序。
Zerynth 专为能够使用先进的开发板和感应元件快速且成功地进行原型设计而打造,以确保您可以快速并轻松地将原型设计转换为最终设计。Zerynth 还包含所有适合多款应用的、全方位的编程示例和参考设计。所有附加资料均保证可以帮助作为设计师的您轻松将设计从原型设计变为最终产品。
归根结底,Zerynth 是面向设计师和物联网专业人员的解决方案,他们需要集中精力进行项目设计和构思,无需关注无附加值的环节,例如特定微控制器板、设备驱动程序等的底层编程。
Zerynth 中集成了一个实时操作系统,这使作为创造者的您能够在需要时使用嵌入式硬件的所有功能。
Zerynth 专为与当今您可以找到的、最常见的原型板配套使用而设计,例如 Arduino DUE、UDOO、ST Nucleo、Spark Core,以及用于基于 ARM 微控制器系列的专业硬件上。总而言之,Zerynth 包含从头开始开发的一套开源工具,让您通过数次点击就可以进入嵌入式世界并与之交互。
主要特征:
- Python 和 C 可以进行组合,以实现快速且轻松的开发
- 占用空间小:仅需要 60k-80kB 闪存和 3-5kB RAM
- 实时:将您选择的 RTOS 与多线程支持进行集成
- 连接:与一流云端服务轻松集成,且带固件无线下载更新功能
Zerynth 生态系统
虚拟机:一个多线程实时操作系统,便于实现真正的硬件独立,使您能够在广泛的 32 位微处理器系列上重复使用代码。虚拟机存在的目的在于支持 Python 的高级功能,例如多线程、模块、类、回调、定时器和异常。虚拟机还允许您使用自定义的、硬件相关的功能,例如中断、PWM 和数字 I/O。以 C 语言编写的实时操作系统线程可以与虚拟机并行存在,以实现混合的 C/Python 实时环境。
Studio:一个强大的跨平台集成开发环境和一个用于开发 Python 或混合 C/Python 应用程序的工具链。Studio 还包括编译器、调试器和编辑器,与教程和示例项目一起使用可以获得轻松的学习体验。
提供面向 Mac OS X、Linux 64 位和 Windows 64 位系统的下载。