你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
此项目使用带超低成本软件无线电 (SDR) 硬件的 Raspberry Pi,来接收数百万里之外的机载 S 模式应答器发送的跟踪信息。Raspberry Pi 配备了灵巧的 3.5 英寸 TFT 显示屏,以提供便捷的飞机活动概览。
硬件
基于 RTL2832U 的微小 SDR 接收器 (124-5461) 专为 DVB-T 的接收设计并第一次投放市场。然而,由于 Linux 内核黑客这几年的努力,已经可以获取设备的原始样本,而不仅仅还只是一个被解调的 DVB 信号。这意味着无线系统之后可以应用于软件,实现巨大的灵活性。
RTL2832U 芯片通常与调谐器 IC 配接。具体到 Adafruit 的 USB 接收器中,它是一个 R820T,可接收 24MHz 至 1,850MHz 的信号。应该指出的是,RTL-SDR 硬件配备 8 位 ADC 分辨率和约 7 位的有效位数 (ENOB),在更昂贵的 SDR 平台的动态范围内无竞争优势。但是对于许多用途来说,它已经足够,并拥有极高的性价比。
用于接收和解码 S 模式信号的软件提供了一个基于 Google 地图的网站界面和一个并不特别需要的本地显示屏。然而,Adafruit PiTFT 3.5 英寸显示屏 (124-5487) 的增加提供了“一目了然”的简明空中活动概览。另外,Raspberry Pi、SDR 接收器和 TFT 显示屏的结合还可配置成一个相当酷炫、实现频谱可视化的独立扫描仪。
TFT 显示屏只需插入 Pi 的 P1 管座,SDR 接收器则只需插入一个 USB 端口。
Raspbian
Raspbian 的安装有两种选项:从 Adafruit 为已配置好的 TFT 显示屏下载一个受内核支持的映像,或编写一个 Raspbian 内置映像,然后进行相应配置。我选择了后者,因为我通常倾向于使用官方 O/S 安装映像,然后执行所需自定义操作。然而,前者包含的步骤更少,更不容易出错。Adafruit 为两种方法提供指导。
使用 “dd” 编写 Micro SD 卡后,我通过编辑文件将主机名从默认的 “raspberrypi” 更改为 “planepi”,以更方便地找到网络:
etc/hostname
etc/hosts
注意开始处缺失的斜线,因为您不会想在编写 SD 卡的计算机上的 /etc 下编辑文件 - 所以,不管您的电脑已经安装了什么路径,您都需要在 SD 卡下添加根文件系统。
如果您倾向于通过附带的键盘、显示器和鼠标配置系统,则不必启动 SSH。但是,如果您像我一样倾向于通过 SSH 连接进行配置,则需执行以下操作:
$ sudo touch boot/ssh
随便用什么替代 “boot”。完整路径是为了在 SD 卡上引导系统文件。
如果 Pi 连接至一个有线网络,您可以移除Micro SD 卡,插入 Pi 然后引导。但是,如果您使用无线网络连接,则还需编辑:
etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
再次重申,这不是您编写 SD 卡的计算机上 /etc/wpa_supplicant 中的配置文件,配置文件位于 SD 卡根文件系统上的 etc/wpa_supplicant 目录中。
如需手动配置无线网络的详情,请参阅 Raspberry Pi 文档。
PiTFT 设置
因为我使用 Raspbian 内置映像,并需为 TFT 显示屏配置此映像的内核支持,我按照 Adafruit 提供的 DIY 安装人员脚本说明:轻松安装进行安装。然而,"sudo apt-get install" 行出现如上所示错误,因为内置映像出现了更新的软件版本,因此,需运行以下脚本强制进行降级:
$ sudo apt-get install -y --force-yes raspberrypi-bootloader adafruit-pitft-helper raspberrypi-kernel
随后运行辅助脚本,以便安装 3.5 英寸电阻型 PiTFT。
$ sudo adafruit-pitft-helper -t 35r
通常建议使用 Adafruit 提供的提前配置好的 Raspbian 映像。但是,以上信息只对使用 Raspbian 内置映像的新手有用,不管其出于任何原因,如向运行其他应用程序的现有系统添加这些功能。
最后,如果出现本文顶部图像所示情况,即 USB 电源引线朝 Pi 向下,则需要更新配置才可将显示屏旋转 180 度。通过编辑 /boot/config.txt 文件并将 rotate=270 更改为 rotate=90 即可完成。
dump1090
有多种软件可用于接收和解码 S 模式传输,这在 5 年前就实现了,那时我撰文介绍过基于 GNU Radio 的地对空模式。然而,这一次,我们打算使用名为 dump1090 的软件,其以 S 模式的使用频率 1090MHz 命名。
与 GNU Radio 相比,dump1090 的好处包括:拥有最低的外部依赖性;它还特别坚固,擅长于解码弱信号。当在交互模式下工作时,它将向控制台打印出活动概览,且在 GitHub 上共享的分支会经过细微修改,以便适应 3.5 英寸 TFT 显示屏。
要进行构建,我们需要运行以下脚本:
$ sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev librtlsdr-dev rtl-sdr
$ git clone https://github.com/DesignSparkrs/dump1090
$ cd dump1090
$ make
随后编辑 /etc/rc.local 文件,并在 “exit 0” 前添加以下行:
cd ~pi/dump1090; ./dump1090 --net --net-http-port 80 --interactive &
运行
现在我们需要重新启动以便为 TFT 显示屏配置内核,如果未为 RTL-SDR 硬件加载默认的电视调谐器支持,则该配置将会受阻。如果一切进展顺利,dump1090 将通过我们刚刚添加至 /etc/rc.local 的行启动。随后 TFT 显示屏应会在接收到信号时开始显示内容。
如果浏览器连接Raspberry Pi,我们将会获得一个简单的网络应用程序。该程序基于 Google 地图,带有飞机位置标记和海拔等数据。
请注意,SDR 接收器随附的天线对于 1090MHz 来说不是最优的,但是在大部分地区,使用该天线起码可以获取某些飞机信号。请确保将其放置于窗户边或窗外。如果您运气不佳,无法接收信号,有在线的简单DIY天线的计划可以调谐到1090MHz,增益更高。
其他软件和服务
dump1090 还可让原始 S 模式信息在网络上可用,这些可与 PlanePlotter 等软件一起使用,以实现更复杂的显示。此外,数据还可从接收器发送到提供众包飞行数据访问权限的在线服务,如 OpenSky Network 和 FlightAware。