嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

计算工作场所的风险 #1。评估您的工作场所并发现危险

在一个包含两部分的系列活动中,我们将看一看教您确认和评估潜在风险的方法,并为您制定一个计划来主动保护您自己、您的企业以及您的同事。

如果您像我一样经常行走在繁忙的工厂和企业各处,您可能会在某一时刻遇到异常事故,不论该事故是您目击到的还是发生在您身上。无论您的工作职责是什么,都有可能需要做出一些有风险的决定。

freeimage-15676253-web_8e0585328b410f46ad4b0e4b78d3e721e456df5a.jpg

风险通常包括两个部分:事情发生的可能性以及出错之后所带来的后果。我们许多人并不那么容易发现潜在的危险,所以从许多方面来说,做好准备并管理相关后果都是高代价的。

风险分析非常有用,同时,对于其工作中会涉及自然风险或企业风险元素的人员是十分重要的。了解您可能会面临的各种风险有助于您更好地管理他们,并减少它对您和您企业的影响。我们将在本次两部分系列活动中探索如何识别和控制自然风险。

风险分析并非是一些大量的文书工作,它更多的是关于制定措施,以便控制在工作场所会遇到的任何潜在风险。正确合适的分析有助于您决定您是否涵盖了所需的全部途径。关注于企业的实际风险,包括可能引发健康疾病的物质,如溶剂气体,并且需要确认并列出任何可能有害的物质是您所需要做的。

freeimage-8197251-web_3e9d6135b67164f21b91450d3fc7ad3b942a9352.jpg

评估

您可以使用许多方法进行评估,将它拆成如下所示的一系列的小项,这里应该包含大部分工作场所中需要分析的方面,而所选择的方法也完全取决于您自己,只要全面即可。

  • 发现危险
  • 有什么风险?有哪些预防措施?
  • 谁会受伤?如何受伤?
  • 收集并记录您的发现
  • 查看您的风险分析并定期更新

在执行风险分析时,您不需要成为一个健康和安全专家,只要能全面了解特定职位的工作内容即可,但在一些情况中,寻求帮助可能会很有用,或者法律会要求您这样做。评估您工作场所的潜在风险时,请记住,危险可以是任何带来伤害的事物,包括高空作业、使用各种溶剂、手工工具、电流等。在风险分析中,您所探寻的相关问题包括在工作环境中受伤的可能性、这些风险可能造成的伤害的严重程度、以及如何预防发生伤害。

发现危险

显然,任何风险分析中的一个主要方面都是准确识别可能在工作场所中发现的所有潜在危险。当您开始在观察这是不是一个适合工作的好地方时,您应该首先在工作的地方转一转,想想是否有潜在的危险。那么生产流程或者办公环境中的哪些因素可能会造成伤害?人们所进行的活动、使用的工具以及工作环境,哪些可能会给他们的健康带来伤害或损伤?

freeimage-3463649-web_31c14fe28077e37539065237798a1fcb30fad70a.jpg

每天在相同的环境中工作会让您对一些习以为常的危险视而不见,以下事项也许可以让你回想起来。

  • 数据表、用户指南和制造商说明是指出各种危险的好资源。
  • 查看之前的意外记录或健康事故,可能会发现一个趋势
  • 查看生产流程中是否发生任何维护或变更
  • 考虑工作环境(如噪音或化学品接触等)的长期影响
  • 请访问 HSE 网站,其中提供了关于危险和如何控制危险的指导

我们需要在各种工作环境中完成许多任务,其中也蕴含着显而易见的危险,如高空作业或者使用铣床和车床等机器,可能还包括石油工业。尝试评估您工作场所可能出现的所有潜在危险,询问企业不同区域人员的意见,他们的外部视角可能会很有用,当然并不会造成任何伤害。

freeimage-5637802-web_cfaa2c89ecf19a1b1accf34208e85eb4f9dcfd55.jpg

谁会受伤?如何受伤?

您需要考虑所在工作环境中的人员会如何受伤,还必须考虑谁会在现场,例如一些普通工作人员,承包商或访客。您要利用所有收集到的危险,确定谁会在工作场所中遇到这些危险并将他们分成组。您可以将这些组划分成不同的区域,如“现场访客”、“仓库人员”,这将有助于定义具体的风险以及如何更好地进行控制。

一些员工会有特殊要求,如孕妇、年轻人、残疾人等,您可以在这里找到特定员工的完整安全要求列表。如果您的企业活动会影响到普通大众,您还需要尽可能全面地考虑到这些因素。

 

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Level 191...get in!