嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

Analog Discovery 3 简介:多功能的动力源

by awong

Digilent 很高兴推出 Analog Discovery 3,它是广受好评的 Analog Discovery 2 备受期待的继任者。AD3 在其前身的基础上继续树立了电子工程仪器的新标准,将示波器、任意波形发生器、逻辑分析仪、模式发生器和可编程电源的功能组合到一个紧凑的强大设备中。在本文中,我们将深入探讨 AD3 的增强功能和改进,展示其扩展功能以及与 AD2 的无缝兼容性。

想在 350 字以内了解更多关于 Analog Discovery 3 的信息吗? 点击这里

特点

示波器:无与伦比的精度和多功能性

AD3 示波器拥有两个具有 14 位分辨率的差分通道,可提供无与伦比的精度和信号保真度。 凭借每通道 125 MS/s 的最大采样率和宽广的 ±25 V 输入范围,AD3 即使在要求苛刻的应用中也能提供卓越的性能。 该设备通过 BNC 适配器提供超过 30 MHz 的带宽,确保在广泛的频率范围内进行准确测量。 此外,AD3 提供用户可配置的 FIR 滤波器和锁相放大器,使工程师能够从复杂信号中提取关键信息。 AD3 具有 FFT、频谱图、眼图和 XY 图视图等功能,使工程师能够以非凡的深度和清晰度探索和分析信号。

任意波形发生器:释放创造力和灵活性

AD3 的任意波形发生器 (AWG) 具有两个 14 位分辨率的通道和高达 125 MS/s 的采样率,为工程师提供了无与伦比的灵活性。 AD3 AWG 具有 ±5 V 输出范围和 12 MHz 带宽(使用 BNC 适配器),可以生成标准和自定义波形,以及幅度和频率调制信号。 此外,AD3 支持从模拟输入直接播放,并支持创建自定义波形,使工程师能够释放他们的创造力,毫不费力地开发精确而复杂的信号模式。

逻辑分析仪和码型发生器:全面的数字分析 

AD3 的逻辑分析器和模式发生器功能为工程师提供了强大的数字分析工具。 凭借 16 个数字 I/O 通道,每通道运行速度高达 125 MS/s,工程师可以轻松捕获和分析数字信号。 AD3 支持可单独配置的 3.3 V 数字输入和输出,具有 5 V 容限输入。 该器件提供广泛的协议支持,包括 SPI、I2C、UART、CAN、JTAG,使工程师能够与范围广泛的数字系统接口。 简单的状态机和数字逻辑可通过模式发生器中的 ROM 逻辑获得。 AD3 的逻辑分析仪功能还扩展到自定义协议,确保与不同应用要求的兼容性。 

可编程电源:增强控制和效率

AD3 的可编程电源使工程师能够精确地微调电压电平。 这些可变电源的范围为 0.5 V 至 5 V 和 -0.5 V 至 -5 V,可为各种组件供电提供多功能性。 当与辅助电源一起使用时,AD3 可以为每个通道提供高达 800 mA 的电流,使工程师能够有效地满足其设计的电源要求。

附加功能:扩展边界和集成

除了其核心功能外,AD3 还提供了一系列令人印象深刻的附加功能,增强了它的多功能性和可用性。 借助频谱分析仪、网络分析仪、阻抗分析仪、协议分析仪和数据记录仪等软件仪器,工程师可以在单个设备中获得全面的分析功能。 AD3 还包括一个电压表、应用程序内脚本功能和虚拟数字 I/O,使工程师能够毫不费力地模拟按钮、开关和 LED 并与之交互。 此外,AD3 还提供了一个 SDK,用于使用流行的编程语言(如 C、C++、Python 等)进行硬件控制。 这使工程师能够将 AD3 无缝集成到他们现有的工作流程中,并定制其功能以满足他们的特定需求。

Audio Adapter+:扩展音频功能

Audio Adapter+ 是一个模块,它允许 Analog Discovery 3 捕获和分析来自外部源的音频信号,并将设备生成的音频信号轻松连接到耳机和扬声器等音频设备。 它能够为 Wavegen 和 Scope 仪器提供单声道和立体声音频。 Audio Adapter+ 配备 2×15 MTE 连接器,这使其既兼容 AD3,又兼容该系列中以前的设备。 加载一个额外的 2×15 MTE 连接器作为数字信号、电源和其他信号的通道,以便可以同时使用这些其他仪器来支持复杂的应用。

与 AD2 兼容:轻松迁移

Analog Discovery 3 与 Analog Discovery 2 共享相同的 2×15 标头。这允许使用 AD2 的现有工作区快速轻松地迁移到 AD3,只需在系统询问您是否要打开旧项目时选择“是”即可使用AD3打开。

WaveForms 的更新

Analog Discovery 3 并不是唯一获得一些 TLC 的东西; Digilent 的 WaveForms 软件正在通过新版本加强其游戏,以利用新的硬件功能。 进出 AD3、ADP3450/3250 和 Eclypse Z7 上的任意波形发生器和示波器的模拟信号可以环回其他仪器,使工程师能够轻松查看和处理信号。

FIR 和 IIR 滤波器支持也已添加到 3000 系列和 Eclypse 中,为用户提供了多种选择,可以在输入信号到达示波器的采集硬件之前对其进行平滑处理。 借助 FIR 的多个窗口函数和多个 IIR 滤波器,用户可以轻松选择各种用于清理不稳定模拟数据的选项。   

WaveForms 现在还为所有设备引入了双模式。 有时即使是 Analog Discovery Pro (ADP3450) 上的四个模拟输入通道也不足以进行复杂的测试。 以前,您必须启动 WaveForms 的第二个实例,将第二个 ADP3450 分配给该实例,然后分别配置每个设备上的仪器以正确发送和接收触发,所有这些都是为了之后您可以将不同的数据集交叉比较在一起。 双模式,省去麻烦; 只需选择您的第一个设备,然后选择您的第二个相同设备,按照 WaveForms 的指示连接触发线,即可享受串联工作的两个测试和测量设备的统一单一视图。

设备的录制模式也已升级。 以前,Analog Discovery 2 在记录模拟输入数据时被限制为最大 1 MS/s,但在最新版本的 WaveForms 中,这已翻倍至 2 MS/s。 Analog Discovery 3 在记录示波器数据时速度提高了五倍,最高可达 10 MS/s。 ADP3450 和 Eclypse Z7 等内置 DDR 内存的设备现在除了上述更快的 USB 流传输外,还可以以最大采样率将数据记录到内存中。 

AD3 的功能超出了我们目前所涵盖的范围,还有更多特性和功能等待探索。 其紧凑的外形和坚固的构造使其成为适用于台式和移动应用的便携式和可靠的解决方案。 无论您是在设计、测试还是调试,AD3 都是一个多功能的动力源,可以精确高效地处理各种任务。

欲了解更多信息,请访问https://digilent.com/.

                                                                                            

awong 还没写个人简介...
DesignSpark Logo

喜欢 DesignSpark 吗?

创建一个帐户来解锁强大的 PCB 和 3D 机械设计软件,在我们的论坛中进行协作,并下载超过一百万个免费的 3D 模型、原理图和示意图。
创建一个帐户

已经是 DesignSpark 会员?登录

评论