Que pensez-vous de ce tutoriel ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.
Merci! Vos commentaires ont été reçus.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
What do you think of this tutorial?
This tutorial requires:
DesignSpark PCB V11.0.0Si vous avez créé un schéma dans DesignSpark PCB, le processus final avant de commencer la conception du PCB lui-même est de traduire le schéma dans l'éditeur de conception de PCB.
Lorsque vous êtes dans une position où vous souhaitez procéder à cette traduction, vous devez sélectionner Transférer vers PCB dans le menu Outils et utiliser l'option Transférer vers PCB.
L'assistant Nouveau PCB s'affiche alors. Que vous créiez une conception de PCB en utilisant l'option Transférer vers PCB ou en utilisant l'option Nouveau et Conception de PCB, vous serez présenté avec l'Assistant de Conception de Nouveau PCB.
Assistant Nouveau PCB
Cet assistant vous présente un ensemble de boîtes de dialogue qui vous conduiront à travers une séquence pour définir les aspects de votre conception dans l'éditeur de conception de PCB. Une aide est disponible pour chaque page en appuyant sur la touche à tout moment.
Cliquez sur Suivant > pour passer à la page suivante. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la page souhaitée dans la liste située en haut à gauche, mais nous vous recommandons de parcourir les pages de l'assistant dans l'ordre.
Sur la page de Départ, cochez la case pour accepter la clause de non-responsabilité. Vous devez cliquer sur cette case pour continuer. Elle ne s'affiche qu'une seule fois après que vous l'ayez sélectionnée pour la première fois. Cliquez sur Suivant > pour continuer.
La page Technologie vous permet de prédéfinir un fichier technologique et vos unités de conception. Les fichiers de Technologie vous permettent de créer un ensemble de tailles (styles) et de règles d'espacement des dessins qui peuvent être utilisées à plusieurs reprises sur différents dessins. Cela vous permet d'être cohérent avec les conventions et les normes de dénomination. C'est également un moyen rapide de commencer vos conceptions.
Les Unités sont définies ici pour vous aider à démarrer, tout comme la Précision des unités, mais toutes deux peuvent être modifiées à tout moment au cours du processus de conception.
Pour notre exemple, sélectionnez Choisissez le fichier de technologie : (nous voulons utiliser un fichier existant), et sélectionnez Double face (Métrique) dans la liste déroulante.
Pour les Unités : choisissez mm et 3 comme précision.
Cliquez sur Suivant > pour continuer.
La page Couches vous permet de modifier l'utilisation des couches par rapport à celle du fichier de technologie si vous en avez indiqué un. Pour notre exemple, nous laisserons la sélection Utiliser les couches du fichier de Technologie choisi. La sélection des couches affiche le contenu du fichier technologique, mais vous ne pouvez pas le modifier, seulement le visualiser. De toute façon, ces couches peuvent être modifiées une fois dans la conception du PCB. Cette boîte de dialogue vous donne la visibilité de la sélection et la possibilité d'effectuer des modifications en amont.
Si vous décidez d'apporter des modifications aux couches, le bouton Définir les couches doit être sélectionné. Utilisez-le lorsque vous comprenez les implications des modifications apportées aux couches. Laissez la sélection Utiliser les couches du fichier de Technologie choisi.
Cliquez sur Suivant > pour continuer.
Vous devez maintenant définir la forme et la taille du schéma de la carte à l'aide de la page Carte. Vous pouvez définir votre carte comme un rectangle/carré, ou un cercle et sa Largeur/Hauteur ou son diamètre dans les unités actuelles.
Si le fichier technologique que vous avez choisi contient un schéma de carte (ce qui est le cas), vous pouvez choisir de l'utiliser.
Vous pouvez également choisir de Copier le schéma de la carte à partir d'un autre fichier (un autre fichier de conception de PCB ou un autre fichier technologique). Si vous utilisez une conception de circuit imprimé pour le schéma de la carte, le fichier de circuit imprimé doit se trouver dans le dossier du fichier de Technologie.
Pour notre exemple, choisissez Définir la taille de la carte et définissez la Largeur et la Hauteur à 76,2.
Cliquez sur Suivant > pour continuer.
La page Placer et Router vous permet de laisser DesignSpark PCB placer automatiquement les composants et ensuite router leurs connecteurs en utilisant le routeur automatique.
Sous Placement des composants, vous pouvez choisir de placer les composants dans un Arrangement hors de la carte pour les empiler par type en dehors du schéma de la carte. Cela les rend plus faciles à voir et à les placer manuellement.
Utiliser l'option Positionnement automatique à l'intérieur de la carte pour placer les composants sur la carte. Il tentera de trouver la meilleure façon de disposer les composants sur la carte afin de réduire au maximum la longueur totale des pistes, sans les serrer trop fort les unes contre les autres. Les deux commandes vous permettront de définir la manière dont les composants seront placés en fonction de vos préférences et, éventuellement, de vos processus d'assemblage ou de fabrication.
Pour notre exemple, modifiez les valeurs de l'Écart minimum entre les composants et de la Grille de placement à 2,54 (mm) chacune. Nous laisserons beaucoup d'espace entre les composants. Si vous décidez que vous souhaitez moins d'espace entre chaque composant, vous pouvez exécuter l'option Placement automatique des composants > dans le menu Outils une fois dans l'éditeur de PCB, vous n'avez pas besoin de repasser par l'assistant Nouveau PCB. Avant que la conception ne soit routée, il peut s'agir d'un processus itératif d'essais et d'erreurs.
N'oubliez pas non plus que, même si l'option Placement automatique a effectué le placement pour vous, vous pouvez placer manuellement les composants à tout moment pour préciser le placement en les sélectionnant et en les faisant glisser (nous y reviendrons plus tard).
Cochez la case Ajouter automatiquement des pistes entre les composants pour permettre au routeur de convertir la liste d'interconnexion du schéma en pistes de PCB. Cette option n'est disponible que si vous avez choisi de placer automatiquement les composants dans la section ci-dessus. Ne cochez pas cette case si vous avez l'intention de router la carte à la main, ou si vous devez modifier la conception avant de laisser le routeur automatique la terminer. Vous pouvez exécuter cette option une fois dans la conception du PCB en utilisant l'option Réseaux de routage automatique > dans le menu Outils.
Pour notre exemple, cochez cette case pour laisser le routeur automatique router la conception pour vous (vous pouvez la dérouter si vous décidez d'utiliser les options de Routage manuel).
Cliquez sur Suivant > pour continuer.
Utilisez la page Terminer pour définir le Nom de la conception du PCB et pour l'enregistrer dans un fichier. Par défaut, le nom de la conception du PCB sera le même que celui de la conception du Schéma. Ceci n'est pas obligatoire, mais il est judicieux de les garder identiques, en particulier lorsque vous utilisez des options telles que Modifications de conception en amont, qui recherche le type de conception opposé portant le même nom.
À tout moment (et avant d'appuyer sur le bouton Terminer), vous pouvez revenir à l'une des pages précédentes en sélectionnant le nom de la page dans la liste affichée.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Terminer, l'éditeur de conception de PCB se lance et votre conception de PCB est prête à être utilisée. Le fond de votre conception sera noir, nous avons changé les couleurs de l'image pour qu'elle soit plus facile à visualiser dans le fichier PDF.
Démarrer une nouvelle conception de PCB sans Schéma
Si vous avez l'intention de commencer une nouvelle conception de PCB sans utiliser de Schéma au préalable, sélectionnez Nouveau dans le menu Fichier et sélectionnez l'option Conception du PCB.