Que pensez-vous de cet article ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.
Merci! Vos commentaires ont été reçus.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Que pensez-vous de cet article ?
Terminologie succincte des LED avec définitions correspondantes.
LED intégrant deux puces (chips) de couleurs différentes dans un même boîtier. |
|
LED contenant deux puces (chips) montées en parallèle inversé. L'alimentation de ces puces permet d'éclairer une LED ou l'autre en fonction du sens du courant. |
|
LED haute puissance comprenant plusieurs chips LED bleue sur un réseau de LED. Les circuits reçoivent alors un revêtement en phosphore afin de produire une lumière blanche. |
|
Binning des couleurs |
Le binning des couleurs est la mesure de la couleur et/ou de la luminosité de la LED en vue de séparer des LED identiques en différentes classes (bins). Cette opération est nécessaire pour garantir la cohérence de la couleur ou de la luminosité. |
Binning selon ANSI |
Le binning est la mesure de certaines caractéristiques visant à répartir les LED en différentes classes (bins) de manière cohérente et dans le respect des normes. Cette opération permet de faire une comparaison directe entre les LED d'un même fabricant ou de différents fabricants grâce au binning ANSI (American National Standards Institute). |
Index de rendu des couleurs (CRI) |
Capacité de la LED à révéler les couleurs des objets par rapport à leur apparence sous une lumière idéale (lumière du jour). Il s'agit d'une mesure de la qualité de la lumière. |
Les LED blanches se différencient par leur température de couleur apparente. La température de couleur perçue de la lumière blanche est mesurée en Kelvin (K). |
|
Matrices/puces |
Les matrices/puces sont les éléments de la LED qui produisent la lumière. |
Longueur d'onde utilisée pour différencier les LED de couleurs, LED UV et LED IR. Elle est mesurée en nanomètres (nm) et donne une indication sur la couleur perçue de la LED. Elle correspond à la moyenne pondérée de toutes les longueurs d'onde émises par la LED. |
|
Empreinte (CMS) |
Dimensions de base de la LED reposant sur le circuit imprimé. Il existe plusieurs tailles standard, par exemple 1608 (0603). Ces dimensions sont indiquées dans le système métrique ou impérial. Le JEDEC a défini des normes d'empreinte. |
Courant direct |
Courant (exprimé en milliampères (mA)) nécessaire pour que la LED produise le flux lumineux spécifié. |
Tension directe (VF) |
Chute de tension à l'intérieur de la LED en fonctionnement lorsqu'elle reçoit le courant direct défini. |
Carte FR-4 |
Circuit imprimé standard composé d'une plaque laminée en époxy renforcée de fibre de verre avec isolation électrique. Ce substrat est couramment utilisé dans tous les circuits imprimés électroniques et aussi dans les réseaux et modules de LED de faible à moyenne puissance. |
Les LED infrarouges émettent une lumière dans le spectre IR au-dessus de 800 nm. Elles peuvent être utilisées dans les télécommandes de télévision, pour la surveillance, etc. |
|
Forme de la lentille |
Les LED à montage en surface et à montage traversant peuvent posséder des lentilles de différentes formes. Par exemple, les LED CMS ont une lentille bombée et les LED THT une lentille ronde ou carrée. |
Couleur/finition de la lentille |
Les boîtiers de LED sont transparents, diffusés et/ou teintés, ce qui modifie leur apparence à l'état allumé ou éteint. |
Surface d'émission de la lumière (LES) |
Ce terme décrit, dans le cas des LED CoB, la surface d'où provient la lumière. |
Flux lumineux |
Valeur, exprimée en lumens (lm), mesurant le flux lumineux d'une LED. |
Intensité lumineuse |
Mesure de l'intensité d'une source lumineuse exprimée en candélas (cd). |
Ellipse de MacAdam |
Zone du diagramme chromatique correspondant aux couleurs dont l'apparence est la même que celle des autres couleurs présentes au centre de l'ellipse. Moins les paliers sont nombreux, moins la différence de couleur est visible. |
MCPCB |
Metal Core Printed Circuit Board (circuit imprimé à noyau métallique). Les LED sont montées sur cette carte thermoconductrice pour produire des réseaux et modules de LED. On parle aussi dans ce cas de cartes à substrats métalliques isolés (Insulated Metal Substrate - IMS). Les cartes MCPCB/IMS offrent un chemin thermique court servant de dissipateur aux LED haute puissance et aux réseaux de LED. Le soudage des LED sur ce type de carte exige des techniques différentes de celles utilisées avec les cartes en FR4. |
Orange par conversion du phosphore. Il s'agit d'un moteur à lumière bleue qui utilise le phosphore pour créer un flux lumineux orange. |
|
LED montées à l'intérieur d'un boîtier en plastique et utilisées comme indicateurs sur un circuit imprimé (PCB). Les boîtiers sont droits ou coudés et sont proposés dans différentes couleurs et dispositions de LED. |
|
Longueur d'onde de crête |
Longueur d'onde la plus intense émise par la LED. |
Le phosphore différé est associé à une LED bleue (la pompe) pour produire un flux de lumière blanche. Il a la forme d'une lentille et a une couleur jaune lorsqu'il n'est pas éclairé. |
|
Rouge, vert (green) et bleu (RGB) avec W (blanc) ou A (orange). Ces LED utilisent plusieurs puces, une de chaque couleur, pour produire différentes couleurs. |
|
Composant monté en surface/technologie de montage en surface. Les boîtiers de LED CMS sont montés à la surface d'un circuit imprimé. |
|
Technologie traversante. Les LED THT possèdent des broches à piquer sur le circuit imprimé. Les boîtiers standard font 3 mm (type T-1) et 5 mm (type T-1 ¾) |
|
Les LED UV émettent une lumière dans le spectre ultraviolet d'environ 100-400 nm. Elles peuvent être utilisées pour des traitements, la détection de contrefaçons, etc. Les LED UV sont proposées sous différentes formes : UVA, UVB et depuis peu UVC. |
|
Angle de vue |
Angle maximal (exprimé en degrés) auquel la LED peut être vue. Il est parfois exprimé sous forme de demi-angle assorti du symbole ±. |
Binning de tension |
La tension directe des LED peut varier pendant le processus de production. Aussi, dans un souci de cohérence, les tensions sont mesurées et les LED sont réparties en différents groupes (bins). |