Que pensez-vous de ce tutoriel ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.
Merci! Vos commentaires ont été reçus.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
What do you think of this tutorial?
This tutorial requires:
DesignSpark PCB V11.0.0Engineer propose des options de vue supplémentaires pour répondre à vos besoins de conception avancée.
Ces options facilitent différentes étapes du processus d'implantation des composants et des pistes.
La vue inversée, c'est-à-dire la visualisation et le travail sur la face inférieure comme si le PCB avait été retourné, est très populaire.
L'ordre inverse des couches, les pistes creuses et les pistes en ligne sont autant d'aides utiles à mesure que votre conception avance. Elles sont illustrées ci-dessous.
Vue inversée.
Disponible à partir de la barre de menu « View - Reverse View » (Vue - Vue inversée) vous permet de concevoir directement sur la couche inférieure comme si vous regardiez cette couche.
Vous n'êtes pas limité à la vue « Top Down » comme dans Explorer et Creator.
Ceci est particulièrement utile lorsque vous avez des composants sur la couche inférieure en fournissant une vue normale de la face inférieure comme le montre cet exemple de PCB.
Dans les vues correspondantes de l'éditeur de PCB, l'image du haut montre la vue normale du haut vers le bas et l'image du bas utilise la fonction « Reverse View » (Vue inversée), c'est-à-dire pivotée sur le plan horizontal.
D'autres améliorations de la vue peuvent être apportées en contrôlant les couches visibles. Voici par exemple la vue inversée avec uniquement les couches inférieures affichées.
Inverser l'ordre des couches.
Également disponible dans la barre de menus, « View - Reverse Layer Order » (Vue - Inverser l'ordre des couches) vous permet de conserver votre vue actuelle mais d'inverser l'ordre des couches. Les couches inférieures sont ainsi déplacées vers le haut pour être visuellement au-dessus.
Du point de vue du concepteur, vous conservez l'orientation de votre carte, mais vous pouvez rapidement obtenir une meilleure vue des couches inférieures.
Voici la carte précédente avec la vue normale et en dessous l'option « Reverse Layer Order » (Inverser l'ordre des couches).
Cette option est particulièrement utile lorsque les pistes suivent des parcours similaires sur les couches supérieures et inférieures.
Autres options - Traces creuses et Largeur réelle.
Oui, il existe d'autres options disponibles pour vous aider dans la vue de la mise en page.
Elles modifient la vue pour la rendre « ouverte » sans que les pistes ne l'obscurcissent, ce qui est utile pour les réseaux à haute densité avec des pistes fines et rapprochées.
Le premier paramètre à connaître est « True Width » (Largeur réelle), qui fait exactement ce qu'il dit et affiche la largeur réelle des pistes sous forme solide. Il s'agit de la vue par défaut.
Le paramètre « True Width » (Largeur réelle) peut être désactivé et se trouve avec d'autres paramètres de couche dans le menu « Colours » (raccourci « C ») sur l'onglet « Layers and Layer Spans » (Couches et portées de couche), cliquez sur la position dans la grille comme indiqué ci-dessous pour basculer sur « No ».
L'affichage de l'éditeur de PCB passera à une représentation de pistes « linéaires » ou « creuses » selon un autre paramètre des Préférences.
Si l'option « Hollow Tracks when True Width off » (Pistes creuses lorsque la largeur réelle est désactivée) n'est pas cochée, le PCB affichera une ligne étroite représentant le centre de chaque piste. Cela permet de voir clairement les routes de routage des pistes.
Lorsque l'option « Hollow Tracks when True Width off » (Pistes creuses lorsque la largeur réelle est désactivée) est cochée, le circuit imprimé affiche le schéma des pistes, c'est-à-dire qu'il est « creux ». Cette vue affichera les largeurs des pistes de telle sorte que vous pourrez toujours voir où vous avez modifié les largeurs des pistes pour passer dans des espaces étroits, etc.
La vue que vous préférez dépend de la densité de la carte et de la tâche à effectuer. Vous pouvez passer d'une vue à l'autre selon vos besoins.
Additional reading
Les paramètres de visualisation de base disponibles dans tous les niveaux sont présentés ici.
Commentaires