Que pensez-vous de cet article ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.
Merci! Vos commentaires ont été reçus.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Que pensez-vous de cet article ?
La plate-forme Creator Ci40, (125-3306) désormais disponible chez RS, est conçue pour permettre aux développeurs de créer facilement des projets connectés. Pour plus de projets, de documentation et de code open source pour la Creator Ci40, rendez-vous sur www.creatordev.io
Dans cet article, nous examinons les différentes façons dont la carte Creator Ci40 peut être utilisée dans les projets audio. L’article aborde :
- L’utilisation d’un casque avec micro
- La réception audio stéréo à partir d’autres sources
- L’entrée à partir d’un micro stéréo ou d’une source audio
- Les options de configuration d’entrée audio de la Creator Ci40
- Connexion du micro du casque
- Micro Plug-In-Power
- Commande de gain de l’entrée audio
- Synthèse des paramètres électriques d’entrée audio
Utilisation d'un casque avec un micro (mono)
Par défaut, la Creator Ci40 est fournie configurée pour une entrée microphone mono sur la prise casque CN12 3,5 mm.
La prise micro CN12 dispose de la fonctionnalité Plug-In-Power (PiP) (également connue sous le nom d’Alimentation Phantom) pour alimenter un microphone à condensateur électret standard.
De plus, la Creator Ci40 dispose également d’un préamplificateur audio pour un gain supplémentaire lors de l’utilisation de micros. Le préamplificateur s’active à l’aide du commutateur SW3.1 (voir les options de configuration de carte plus loin dans cet article)
La prise casque de la Creator Ci40 dispose de 4 contacts. Elle est configurée pour une utilisation avec des casques de norme CTIA. Si vous avez un casque de norme OMTP, vous devez utiliser un adaptateur OMTP-CTIA. Ils sont faciles à trouver.
Réception de signaux audio stéréo et/ou micro à partir d’autres sources
Si vous voulez alimenter la Creator Ci40 en audio stéréo à partir d’une autre source, comme un téléphone mobile, une tablette ou un micro stéréo, vous pouvez utiliser le convertisseur numérique-analogique (ADC) audio stéréo intégré.
La Creator Ci40 dispose d’un convertisseur numérique-analogique audio stéréo. Les entrées vers l'ADC sont possibles via des pastilles sous le circuit imprimé. Les signaux audio stéréo peuvent être transmis via ces pastilles.
Remarque : une reconfiguration de la carte Ci40 peut être nécessaire en fonction de votre application.
Connexions :
Pastille |
Signal |
TP40 |
Entrée audio GAUCHE |
TP41 |
Entrée audio DROITE |
TP42 |
Masse audio |
Une connexion standard aux pastilles TP40, TP41 et TP42 est présentée ci-dessous.
L’utilisation de câble blindé est recommandée pour minimiser le bruit.
Les options de configuration d’entrée audio de la Creator Ci40
L’entrée microphone sur la prise casque CN12 est connectée à l’entre audio GAUCHE de l’ADC. Si une prise jack pour casque stéréo standard, avec 3 contacts, est insérée dans la CN12, l’entrée microphone sera dirigée directement vers la masse audio et le canal d’entrée GAUCHE ne fonctionnera pas.
Pour permettre l’utilisation simultanée de casques stéréo et d’une entrée audio stéréo, la connexion de microphone via la CN12 doit être déconnectée à l’aide de R94
R94 |
Fonction |
Défaut |
0R |
Entrée micro CN12 connectée à l’entrée audio GAUCHE |
● |
Non installé |
Entrée micro CN12 déconnectée |
|
Microphone Plug-In-Power
Les deux entrées audio GAUCHE et DROITE disposent de la fonctionnalité Plug-In-Power (PiP). PiP fournit une alimentation c.c. basse tension, de 3,3 V dans ce cas, pour alimenter les micros et cette tension partage le même conducteur que l’audio.
La plupart des sources audio ne seront pas affectées par la tension PiP. Cependant, si vous rencontrez des problèmes avec votre source audio, la désactivation de PiP est possible à l’aide de R62 et R93
R62 |
R93 |
Fonction |
Défaut |
2,2k |
- |
Entrée audio DROITE, PiP activée |
● |
Non installé |
- |
Entrée audio DROITE, PiP désactivée |
|
- |
2,2k |
Entrée audio GAUCHE, PiP activée |
● |
- |
Non installé |
Entrée audio GAUCHE, PiP désactivée |
|
Commande de gain de l’entrée audio
L’ADC audio dispose d’un préamplificateur pouvant fournir un gain supplémentaire de 15 dB à utiliser lors de la connexion de micros ou d’autres sources audio à faible volume.
Il est possible d'activer le préamplificateur à l’aide du commutateur SW3.1
SW3.1 |
Signal |
Défaut |
OFF |
Gain grâce du préamplificateur : 0 dB |
● |
ON |
Gain grâce du préamplificateur : 15 dB |
|
SW3.1 should be set ON when using headsets or microphones. This is not the default state
SW3.1 location:
Audio Input Electrical Paramet
Synthèse des paramètres électriques de l’entrée audio
Paramètres |
Valeurs |
Conditions |
ADC audio |
|
AKM AK5720VT 24 bits |
Niveau max. du signal d’entrée (0 dBFS niveau numérique) |
2.0 Vpp 0,35 Vpp |
Préamplificateur OFF (0 dB) Préamplificateur ON (+ 15 dB) |
Résistance d'entrée |
>2kΩ >15kΩ |
PiP activée PiP désactivée |
Tension PiP |
3,3V Aucun |
PiP activée PiP désactivée |
Couplage d’entrée |
|
Les deux canaux sont couplés c.a. dans l’ADC |
Dans un prochain article, nous verrons comme transformer votre Creator Ci40 en un haut-parleur Wi-Fi.
Amusez-vous bien