Que pensez-vous de cet article ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.
Merci! Vos commentaires ont été reçus.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Que pensez-vous de cet article ?
Les recommandations des médecins et spécialistes stipulent que le taux d'humidité relative à l’intérieur d’un bâtiment doit être compris entre 40 et 60%. Au-dessus de cette plage, l’utilisation d’un déshumidificateur est préconisée pour le confort et la santé des occupants.
Qu’est que l’humidité relative ?
Il s’agit d’un rapport entre la quantité de vapeur d’eau présente dans l’air à un instant T et la quantité maximale d’eau que peut contenir l’air à une température et une pression donnée.
Lors que l’humidité relative est à 100%, on dit que l’air est saturé en eau. Au-dessus de cette valeur l’excédent d’eau se manifeste par de la condensation.
Les effets d’un taux d’humidité trop élevé
- irritation cutanée
- fatigue
- iIrritation des yeux
- allergie
- toux, asthme, rhinite, essoufflement pour les personnes sensibles.
Un taux humidité supérieur à 60% favorise les allergies, la prolifération des champignons et des virus.
Pourquoi acheter un déshumidificateur d’air en été ?
Plus la température de l’air est élevée, plus l’air est capable de contenir de vapeur d’eau.
C’est pourquoi, en été, dans certaines conditions, l’atmosphère peut être particulièrement moite.
Les déshumidificateurs sont une solution efficace pour assainir une pièce et ainsirétablir le confort pour ses occupants.
Les paramètres importants pour bien choisir son déshumidificateur
- La capacité d’extraction : exprimée en Litre/jour, elle désigne la capacité d’extraction d’eau d’un déshumidificateur à des conditions précises. (80% d’humidité à une température de 30°C)
- La surface couverte : exprimée en m2, elle indique la surface de la pièce que l’appareil sera capable de traiter. (Valeur calculée pour une hauteur sous plafond de 2,5 m)
- Le débit d’air (m3/h) : plus le débit est élevé, plus vite le taux d’humidité reviendra à un niveau acceptable.
- La capacité du réservoir : utile pour déteerminer la fréquence de la vidange du réservoir.
- Le niveau sonore : Au-dessus de 50 décibels, le bruit peut générer du stress et de la fatigue.
Les déshumidificateurs sont des appareils de confort, il est évident qu'ils ne doivent pas apporter des nuisances supplémentaires.
Leur fonctionnement
Les déshumidificateurs aspirent l’air de la pièce et le filtrent pour éliminer les poussières et particules. L’air est ensuite dirigé vers la surface d’un condenseur (une tuyauterie contenant un gaz frigorifique comprimé). La surface du condenseur est maintenue à une température inférieure au point de rosée, ainsi un phénomène de condensation est généré et l’eau contenue dans l’air est ainsi capturée et dirigée dans le réservoir.
L’efficacité de tels appareils est optimale lorsque l’air est chaud et humide.
En dessous de 10°C, il est préférable d’utiliser de déshumidificateurs au gel de Silice.
L'entretien :
- Nettoyer les filtres régulièrement 1 à 2 fois par an.
- Eliminer les résidus minéraux (calcaire)
Conseils d’utilisation :
Placer le déshumidificateur au centre de la pièce.
Placer-le dans la pièce la plus humide.
Fermer les portes et fenêtres pour abaisser le taux d’humidité le plus rapidement.
Lorsque l’Humidité est stabilisée dans le bâtiment placer le déshumidificateur au centre du bâtiment
Le savez-vous :
L’air est dit sec lorsqu’il est inférieur à 35%. A l’inverse il est dit humide au-dessus de 65 %.
L’air chaud peut contenir plus de vapeur d’eau qu’un air froid.
L’air chargé d’humidité est plus difficile à chauffer (la facture énergétique peut s’avérer plus lourde).
Pour votre confort lisez également l'article sur les climatiseurs.