How do you feel about this article? Help us to provide better content for you.
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
What do you think of this article?
继RS推出DesignSpark Mechanical以来,历经几次改版,每一次都让这套3D绘图软件的功能更提升,在操作上也更方便,继4.0之后,很快的再推出5.0版本,并宣布有十大新功能,就让我们来看一下新增了哪些功能吧。
作者 |
郭皇甫 |
难度 |
简单 |
材料表 |
计算机/笔记本电脑X1 |
原厂公布了十大新功能,小编稍作一下整理,并以下五个方向作大致的介绍。
一、设定快捷键。
在DesignSpark的选项设定里,新增了可以自定义快捷键的功能,几乎大大小小的功能指令都可以让您自行设定,在绘图上也可以更方便。
图1.快捷键设定功能。
另一个可以设定的快捷键是在绘图区左侧的「视图」里,可以对现有的10个视图角度修改快捷键,或是自己新增不同角度的视图,自定义快捷键。要注意的是,这里的快捷键限制是Ctrl+0~9的数字。
图2.设定视图快捷键。
二、草图新功能。
针对草图里的功能,这次版本也新增了许多对齐方式。以前如果要让两条线作平行对齐,我可能要用「移动」或是「至」的功能慢慢对,不过现在5.0版本在草图里新增了「条件约束」功能,让我们可以轻松的使用,包含水平、垂直、同心圆…等条件对齐方式。要注意的是,这项功能要先在DesignSpark选项à进阶à一般,找到「启用条件约束的草图」并勾选后,重启软件就可以在原本的设计里看到啰!
图3.勾选启用条件约束草图。
图4.点选进入条件约束的草图模式。
图5.草图模式里的条件约束。
另外,草图里也新增一个「方程式」的功能,透过修改它提供的方程式参数值,去调整画出来的曲线样式,是一项非常有趣的功能,不过这项功能与条件约束的草图无法同时使用。也就是说,当你在条件约束的草图模式下,想要使用方程式的话,就必须要到先前的选项设定里将「启用条件约束的草图」取消勾选。
图6.草图下的方程式功能。
三、显示新功能。
这次在渲染功能也做了一些的调整,现在只要鼠标游标移到指定的颜色上,就可以预览该颜色在实体上的效果。另外,在「图形」选单里也新增了「增强阴影」,只要勾选起来,就可以看到在3D实体多了阴影的渲染效果。
图7.未增强阴影的实体(左边)。 图8.增强阴影的实体(右边)。
在增强阴影的效果下,由于强调了光源的方向与强弱,可以加强表现对象的立体感与实体感,让作品更贴近真实。
四、测量新功能。
测量功能里也新增了许多项目。包含可以显示实体表面积和边长、容积、中心点…等,也可以检查对象是否有错误。
图9.测量显示。
图10.质量属性显示。
另外,同样是测量属性里的质量工具栏里也有许多可以用来检测对象的功能,像是曲率、误差、格栅、条纹…等。下图左方就是利用误差来显示出两个重迭对象的误差范围,红色是比原来的对象大出许多的范围,绿色是刚好合适的部份,蓝色则是比原本的小。而在下图右方,则是用网格线来看对象本身是否有问题。
图11.质量的误差功能。
图12.质量的格栅功能。
五、摄影机功能。
最后新增的就是摄影机功能,除了可以将视图分成四等分,分别用不同视角去看以外,也加入摄影机,让你可以自定义摄影机的位置。听说还可以开启漫游模式,让摄影机的镜头可以穿过对象,让你可以清楚的浏览到内部的零件设计。
图13.摄影机模式视图。
以上就是DesignSpark Mechanical 5.0新增的功能,想要体验的,可以点我进入下载页面,当然还有一些细部的功能也是相当有趣,未来会再做相关的文章介绍,敬请期待啰!