How do you feel about this article? Help us to provide better content for you.
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
What do you think of this article?
作为一名工程师,如果营销部门已经向您提出了将应用的用户界面设计从传统的机械式按钮款式更新为最先进的电容式触控系统的挑战,那么您一定会有兴趣了解一下由瑞萨电子最新推出的 RX130 触控按键解决方案。
瑞萨电子不仅提供 MCU主机,还为您提供电路板电路图,应用程序代码和 PCB 布局建议等电路板自主开发所需的一切工具。RX130 触控解决方案套件可用作新应用的用户界面以及滑块,滑轮,电容互感和电容自感按钮等多种适配器板的演示器。
32 位 RX130 MCU
32 位 RX130 MCU 系列产品内置最大 36 通道的电容式触摸感应单元 (CTSU) IP 块。与之前的产品相比,CTSU 改善了检测方法,大幅提高了抗噪性和灵敏度。
在检测过程中使用扩频技术可以实现高性能触控检测,因此可以用于各种覆盖材料(例如木材以及常用的亚克力或玻璃)。RX130 互感电容触控检测功能非常适合在潮湿环境(例如厨房或浴室)中使用的消费电子产品。RX130 系列产品内置安全功能硬件,轻松达到面向消费电子产品的 IEC/UL60730 安全标准要求。RX130 的最大工作电压可达 5.5 V,适用于需要触控面板功能的家用电器(洗衣机,IH炊具)。
RX130 触控解决方案由 Workbench6 触控评估工具提供支持,该工具可从瑞萨电子网站下载。Workbench6 是基于 PC 的 GUI,可简化电容式触控界面开发,并有助于减少开发工作量。使用Workbench6可以轻松进行电容式触控界面、C/C++ 项目自动生成和实时调试工具的设置和校准,有助于缩短开发时间。
RX130适用三种评估板:
- Renesas入门套件 (RSK) - 可对 RX130 进行全面评估,包括独立的 E2 片上调试器,以及触控按键和滑块(电容自感式)( https://www.renesas.com/zh-cn/products/software-tools/boards-and-kits/renesas-starter-kits/renesas-starter-kit-for-rx130-512kb.html )
- RX130 目标板 – 以低成本实现与 RX MCU 的无障碍衔接。由于集成了 E2 Lite OB 调试器、该套件甚至可以用于客户首次评估。( renesas.com/rxtb )
- RX130 电容式触控评估系统(Renesas解决方案入门套件) - 专用于电容式触控按键评估。评估各种触控功能:
- 按钮,滑块,滑轮,矩阵按键,近程传感器
- 简单的原型制作
- 在设计电路板或软件时作为参考(https://www.renesas.com/zh-cn/products/software-tools/boards-and-kits/renesas-solution-starter-kits/capacitive-touch-evaluation-system-for-rx130.html)
与 RSK 相比,该系统可提供更多的电容式触控界面选项,因此后面将更详细地介绍 RX130 电容式触控评估系统。
除了电容式传感评估之外,系统开发工程师还可以体验瑞萨电子的固件集成技术 (FIT) 带来的好处。FIT 是一个全新的概念,以减轻在使用 RX 族进行软件开发时的程序开发和软件资源管理负担为目的,重点简化了外围功能模块驱动程序嵌入,并提高了 RX 微控制器之间的可移植性。
触控解决方案套件
触控解决方案套件展示了 RX130 MCU 的功能,使用户可以轻松评估瑞萨电子提供的触控解决方案。该套件包含两个传感器评估板,能够快速评估应用界面是否利用电容自感按钮、滑块或滑轮、电容互感按钮(用于防水)或近程检测。
还具有使用随附工具(Workbench6 和 e2Studio)轻松进行原型制作和调试等其他功能,可加快用户应用中新型现代化界面的开发时间。
优点:
- 可快速提供最终产品评估的电容式触控界面演示用于营销
- 通过 C/C++ 项目自动生成提供功能性裸机固件,可进行快速应用开发(无 MCU 裸机学习曲线)
- 通过实时显示电容式传感器操作参数确定设置和微调。
- 综合文档提供了可靠的初始印刷电路板布局,由于无需重制原型,可降低成本
Workbench
为快速高效地进行触控解决方案开发,需要合适的开发环境支持整个设计周期。触控解决方案套件提供了基于 PC 的 GUI 工具 Workbench6 和 e2Studio IDE。
Workbench6 提供流程入门向导,引导开发人员从第一步开始逐步完成设计流程。该流程包含 HMI 设计(按钮、滑块等的数量),印刷电路板性能测试,触控校准和最终 C/C++ 项目生成。在目标硬件上创建并运行项目,并通过提供的实时微调和监控工具,以确保在应用中实现稳健可靠的电容式触控界面。
优点:
- 固定的“初次操作指南”工作流程可促进快速开发
- C/C++ 项目在硬件上即时运行
- FIT 支持项目简化了 RX 族外设驱动程序和中间件的添加工作
- 监控工具提供实时界面性能验证,从而提高了预生产设计的可靠性
免费中间件和驱动程序
为对在 Workbench6 中自动生成的 C/C++ 项目进行补充,我们还提供外设代码生成器工具进一步支持编程。(https://www.renesas.com/zh-cn/products/software-tools/tools/code-generator/code-generator-plug-in.html)这是一款免费工具,可以从瑞萨电子网站下载。您可以通过简单的 GUI 界面配置其他硬件外设(UART,IIC,ADC,DAC 等),并创建任意的源代码。此源代码可以轻松与 Workbench6 创建的电容式触控固件集成。
但更复杂的项目则需要自己编写代码。为方便编写,固件集成技术 (FIT)(https://www.renesas.com/zh-cn/solutions/rx-applications/fit.html )提供了USB 和以太网堆栈等多种库,可以与电容式触控解决方案固件轻松集成。
触控解决方案论坛
如果您有兴趣了解触控解决方案的更多详情,请访问备受关注的 Reesas Rulz 论坛。该论坛的 CapTouch 类别中包含与电容式触控技术相关的大量问答数据库。此支持资源将帮助您了解电容式传感和瑞萨电子该技术的实施情况。通过改善设计周期,可以进一步提高您在电容式触控应用方面的设计经验。
详情请见:https://renesasrulz.com/capacitive-touch-cap-touch/
注册和使用 Renesas Rulz 论坛均为免费。
结论
触控解决方案套件以及 RX130 MCU 涵盖了设计流程的所有方面,是电容式触控应用的理想解决方案。您可以快速准备好电容式触控演示器以便营销团队进行评估,并正确把握电容式触控设计的重要因素,从而缩短达到最终产品质量的应用开发时间。触控解决方案套件的主要特点如下所示:
- 各类传感器评估(按钮,滑块,滑轮和近程传感器)
- 自动生成功能齐全的 C/C++ 项目用于电容式触控应用
- 快速入门向导帮助您迅速掌握并熟悉
- 免费 C 编译程序(60 天后限于 128kB 闪存代码)
- 免费中间件和外设驱动程序
- 免费触控开发环境 (Workbench6)
- 基于 Eclipse 的免费 IDE (e2Studio)
- 综合文档
如需了解更多详情,请参考以下网页:
https://www.renesas.com/solutions/proposal/touch-key.html
祝您工作顺利!