How do you feel about this article? Help us to provide better content for you.
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
What do you think of this article?
LED已经沉浸在我们的日常生活中。在我们周边的许多设备都需要LED技术,我们可能在火车站内会看到一些22英寸LED显示屏广告窗口正在使用LED技术。举个例子,现在我们大多数人都在口袋里放了一部智能手机。智能手机的显示屏植入了LED技术。说到媒体,虽然我们很少在电视上看新闻,很多人我们在电视上播放韩剧,巨大的OLED显示屏恰恰是LED技术。 LED技术的发展增强了我们的生活,使我们的社会更加美好。今天我将介绍未来LED技术发展方面的2项值得期待技术。
石墨烯LED-取代稀土金屬
一提及石墨烯,我们可能联想到华为的最新手提电话使用的石墨烯电池,但是石墨烯的用途不止于在电池,也能用作LED的技术上。
基本上,LED由稀土金属制成。 地壳中稀土金属的总储量并不稀缺,但它们以非常薄的比例分散在地壳的表层土壤中。 LED制造业也面临着稀土金属不足的问题,因此一些研究人员开发出使用石墨烯代替稀土金属。稀土金属对地球有害,不环保。 目前在灯泡中使用的金属不使用石墨烯。 石墨烯比传统LED更便宜,更亮。
(图片来源:physicsworld.com)
研究团队使用石墨烯作为灯丝的片上可见光源。小组发现,在金属电极上的小条状自由悬浮的石墨烯可以达到2800 K的温度,使石墨烯能够发出可见光。石墨烯研究虽然是初步,但对于发展原子级薄,透明,柔性显示器和光学互连与电子电路的可能应用性有很大的幫助。
(图片来源:physicsworld.com)
目前的白光LED,也称为白光二极管,具有白光,主要由单晶和多晶实现。 多晶意味着将不同颜色的LED封装在一起以显示互补色的白光。 单晶法相对简单,表面上的单个蓝色LED和荧光黄色的组合,荧光黄色和蓝色LED将产生视觉上白色的光效果。 上述两种方法都不能避免使用稀土元素。研究人员设计并演示了一种直接的WLED,它由锶基金属有机骨架(MOF),石墨烯和无机半导体组成,可产生明亮的白光发射。 除了MOF结构的合适设计之外,通过几个因素的组合,包括石墨烯的独特性质和MOF与半导体层之间的适当带对准,使得基于MOF的电驱动白光发射的演示成为可能。
(图片来源:seratechnologies.com)
英国政府望成为电子技术领域的领导者,因此在曼彻斯特大学的国家石墨烯研究所投入了大量资金 -約3800万英镑。 这已经从欧洲区域发展基金增加到3200万英镑,可以使曼彻斯特和英国成为石墨烯研究和开发的领导者。
MicroLED-弧形屏智能手机和透明智能手机技术。
许多虚拟概念智能手机宣布,在可预见的未来,弯曲智能手机和透明智能手机是两个最关键的功能开发策略。 现代LED技术不足以适应上述特征。 有見及此,许多台湾的公司正在开发MicroLED技术,以解决显示器的透明性和灵活性。
(图片来源:cnet.com)
图片显示LED和MicroLED的比例差异为1:100。 LED的尺寸减小,灵活性和透明度增加。 MicroLED技术引入LED之间的间隙足以折叠。 MicroLED可嵌入衣服和其他物品中。 和OLED一样,发光二极管可以沉积在各种基板上,包括玻璃,塑料和金属。 这可以实现灵活,可弯曲和可折叠的显示器。
(图片来源:工業技術研究會)
当移除MicroLED芯片并将其转移到显示基板时,将外延晶圆上的芯片的密集矩阵转换为“稀疏矩阵”,提供像素间距给我们FHD,4K,这真的很有趣。 或用于智能手机,PC,电视或标牌显示器的8K显示器。 最常用的方法是使用弹性体或基于MEMS的打印头,在称为微转印(μTP)的过程中,从晶片上拾取LED芯片并将它们沉积在基板上。 但是为了在显示基板上产生稀疏矩阵,打印头仅从外延晶片拾取每十分之一,二十分之一或第n个LED芯片。 这提供了所需的像素间距,但由于每个MicroLED芯片都很小,因此它可能仅占据像素区域的1%,其余为空基板。由於空基板佔了大量空間,透明技術也因而成熟。
(图片来源:工業技術研究會)
苹果,三星,LG,SONY—MicroLED技术的领导者
(图片来源:三星)
苹果对microLED屏幕的兴趣,苹果收购了LuxVue,后者是该技术的早期公司之一。而三星的目标是在 2019 年推出名为「The Wall Luxury」高阶 Micro LED 电视。三星表示,计画的高阶 Micro LED 电视将仅厚 30 公厘,比目前的 80 公厘更薄。
(图片来源:SONY)
SONY的CLEDIS Display 也是由MicroLED技術推動。由于 Micro LED 显示技术不须背光源,而画素四周黑色区域占比高达 99 %,因此当萤幕显示黑色画面时,对比度较 OLED 显示萤幕更高也更纯净、显色表现更佳。此外,CLEDIS 还具有可视角度宽阔,以及色域广等优点。
总括而言,我们可以看到许多公司都是有野心,以实现我们希望拥抱的LED技术发展的领先地位。 Led技术已经变得越来越成熟和全面。 我们毫不怀疑该技术不受限制,请在下面留下评论,看看您打算如何尝试未来LED技术开发的成果。