How do you feel about this article? Help us to provide better content for you.
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
What do you think of this article?
翻譯自ChelseaBack的 Arduino的步进马达控制
什麼是步進馬達?
步進馬達是一種透過用離散的方式來移動的電磁裝置,它是由幾個線圈來組成不同的” 相”。當每個階段能依次通電後,步進馬達就能實現十分準確的定位或速度的控制,這亦是步進馬達常被運用於高精度的應用如打印機的原因。
單極和雙極
步進馬達具有兩種不同的類型,分別是單極和雙極。它們之間最大的區別就是兩種不同類型都有各自的捲繞裝置,而且它們各自的捲繞裝置是會影響它們的步進馬達的控制方式。
單極步進馬達
單極步進馬達是由具備中心軸頭的單捲繞組所組成的。捲繞組的每個部份都是根據磁場的方向而被接通,因為它內裡的磁極是能夠在不轉變電流的方向的情況下反轉。試舉例說明一下,雖然在雙相單極步進器上有6個接點,每相3個,但有兩個公共點是能夠在內部連接起來,這意味著只有5個接點。
雙極步進馬達
此類型的馬達與單極步進馬達不同,它每相只有一個捲繞組,而且它沒有軸頭。所以為了能夠轉變磁極,捲繞組中的電流需要被反轉。這意味著雙極步進器運行時比較複雜。雖然如此,但它亦有其好處,縱然雙極步進馬達和單極步進馬達是相同重量,但是它具備較好使用的捲繞組,因此雙極步進馬達比單極步進馬達更強大。而且單極步進馬達在相同空間中需要達兩倍的導線量,並且在任何時間下亦只能使用其一半,換言之單極步進馬達只有50%的效率。
對於單極性和雙極性,它們各自擁有幾種不同的捲繞裝置,如下圖所示
Image source: Osmtec.com
Arduino的馬達擴展板
此馬達擴展板是基於L298驅動器,它能驅動一個步進馬達或者是兩個直流電的馬達。如具備了此擴展板,你能夠獨立地控制一個或更多個馬達的速度和方向。當你使用擴展板時能直接將馬達連接到Arduino板,而不需要麵包板或任何使用Arduino時通常需要的額外電路。
在我的項目中,我決定用Cliff Electronic的單極雙極,單極步進馬達,它是具備了5個接點的步進馬達。但是當這個公共點被忽視的時侯,不論是它的性能或是整體都可當成雙極步進馬達。
由於此馬達需要一個12伏特的電壓,因此我必須把擴展板裡面的電線和ArduinoUNO分開,以避免任何可能的損害(詳情在Arduino 馬達擴展板的網頁中提供)。亦因為這個原因,我無法直接使用12伏特的電壓直接插入ArduinoUNO板,所以我把它們改裝,令它們能同樣被充電。
找出在馬達中的線圈
廠商提供的馬達資料表中能清楚顯示出每一條電線是代表什麼,所以我知道藍色和黃色是一組線圈,而粉紅色和橙色則是另一組線圈,而紅色是兩者的公共點。舉例來說: 如果我把該馬達看成是單極步進的馬達,我會將一組線圈連接到通道A,而把另一組的線圈連接到通道B,並同時保持紅色的電線不會連接到任何一組線圈,因為這是一個單極的步進馬達,而紅色的電線是它們的公共接點。
如果資料表是沒有說明每一條電線是代表什麼,自己也十分容易確定。首先把萬用表設置為歐姆,線圈的某部分將顯示出電阻的數值,線圈的軸頭的數值會是電阻的一半。所以當軸頭的數值是0的時侯,則說明了這兩個是獨立的線圈。
運行中的馬達
因為我的馬達已被連接,我需要做的下一步就是找到代碼,所以我有一個粗略的想法。我在Instructables中的Arduino馬達擴展板教程中找到了一些代碼,這使我能夠驅動我的馬達。我真正想做的是在所使用的sketch中包括Stepper.h庫,但這個例子中沒有使用這個庫。最好就是使用官方的資料庫,所以我在一個Arduino論壇找了另一個sketch,在這個sketch中,馬達能在一個方向旋轉360度,然後在相反方向也可以旋轉360度。
在這個sketch中,我需要指定我使用的馬達每一轉的步數,但我必須先計算出來,廠商的資料表規定了馬達是5.625和11.25度的增加量。因此我用它來確定每一轉的步數,所以我們需要將360除以角度。由於這個馬達也是依賴齒輪來轉動的,而且齒輪比為1:64,因此我們需要將轉數乘以齒輪比。像這樣:
360 / 11.25×64 = 2048 360 / 5.625×64 = 4096
一開始我在sketch中使用每轉4096步,假設馬達的角度為5.625度。但當我這樣做時,它逆時針旋轉了兩次,然後順時針旋轉了兩次。很明顯這裡我假設了錯誤的角度,因為它做了兩個旋轉,而且5.625是11的一半,當在分區中使用時它會提供兩倍的答案。我把每轉的步數改為2048,這時馬達順時針旋轉一圈,然後逆時針旋轉一圈。由於把馬達的速度設置為二似乎移動得太慢,因此我把速度從二改為五。
直到現時,我看著我使用中的代碼,有一些代碼似乎並不是完全有意義。我不明白為何dirA和dirB的位置都沒有被使用或設定過,為什麼要把它們也列出來。我曾討論這兩行,並再次上傳sketch,我也認為這些代碼不是必要的,所以我刪除它們。接下來,我再次添加我這些行,但上面的步進庫初始化並將其用作定義。
然後我看了一下Stepper庫的源代碼,看到那裡並沒有任何一組代碼來控制不同的插頭的位置。原因是控制插頭的位置的線路全被定義為輸出和被設定為低邏輯,變成是防止其浮動的預防措施。
我覺得我已經學到了很多關於步進馬達的知識,它非常有趣,而且我了解到它們是如何運作,以及各種捲繞組的安排是如何影響他們的操作。我真的很興奮及希望能夠在未來的項目中再次使用它們。