你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
世界各地的工程师都在使用 Digilent 测试测量设备来减少他们的设计周期并增加他们的影响力,因为示波器、逻辑分析仪、波形发生器等总是触手可及。
NI LabVIEW 提供图形化编程方法,帮助您将应用程序的各个方面可视化,包括硬件配置、测量数据和调试。 使用LabVIEW的优势:
- 使用直观的图形编程可以按照您的思维方式进行编程
- 拥有无比庞大的硬件支持,可以连接几乎任何硬件设备
- 快速收集和可视化数据
- 可与其它软件工具互操作
本文介绍了如何使用 NI LabVIEW 社区版 和 Digilent 测试测量设备中的各种仪器来测试模拟和数字电路的具体案例。 您可以在这些示例中使用以下任何测试测量设备。
- Analog Discovery 2 (134-6480)
- Analog Discovery Studio (194-6460)
- Digital Discovery (136-8070)
软件设置
首先,您需要在 NI LabVIEW Community下载并安装 NI LabVIEW社区版。 它可免费用于非商业用途。 您可以在 LabVIEW Community入门中找到入门指南。 通过安装 LabVIEW 社区,VI Package Manager和 VIPM 浏览器也将会被自动安装,这些将在本指南中使用到。
打开LabVIEW后,进入VI Package Manager(VIPM)浏览器
完成后关闭当前窗口并打开 VI Package Manager。 打开后搜索 Digilent WaveForms VIs并双击。
完成后关闭当前窗口并打开 VI Package Manager。 打开后搜索 Digilent WaveForms VIs并双击。
单击“显示范例”按钮。
成功安装 Digilent Waveforms VI 后,您可以通过Getting Started with LabVIEW and Digilent Test and Measurement Devices上的步骤运行下面的例程。 您将学习如何在 NI LabVIEW VI 下创建前面板和程序框图。 前面板包含用于数据输入和输出的所有控件和指示器,并在程序运行时用作用户界面。 块图包含出现在前面板上的块,同时也包含信息处理和这些块之间的连接所必需的其它块。
电源示例
电源通道可以通过开关启用,并通过滑块进行调整。 要显示输出电压,应在 Digilent 测试测量设备例如Analog Discovery 2的 V+ 和 GND(向下的箭头)的引脚之间串联一个 LED 和 220Ω 电阻。
数字 I/O 示例 1 - 虚拟 I/O
数字 I/O 连接线 0 到 15 的状态可以由滑块设置。 引脚的状态也可以通过虚拟的 LED 读回和显示。
数字 I/O 示例 2 - 简单的环回
将Analog Discovery 2 上 DIO 引脚 0-6 连接到DIO 引脚 8-14。DIO 连接线 0-6 用作输出并由滑块控制。 由于七段显示器的各段连接到数字 I/O 连接线 8-14,连接相应的引脚将显示滑块上设置的数字。
模拟量 I/O 示例
将Analog Discovery 2 / Analog Discovery Studio 的示波器通道1 连接到Analog Discovery 2 / Analog Discovery Studio 的t Wavegen 通道1 输出。 对于使用差分输入通道的设备,例如带有 MTE 电缆的 Analog Discovery Studio,请确保将示波器通道 1 的负极引脚(带有白色条纹的橙色线)连接到与 Wavegen 通道 1(黑线)相关的接地引脚。
要运行 VI,首先需要在前面板选择所使用的测试测量设备,设置所需波形的属性和频率扫描参数,然后点击运行按钮。 测量可以随时通过停止按钮停止或在达到结束频率时结束。
所有 LabVIEW 项目文件均可在 Getting Started with LabVIEW and Digilent Test and Measurement Devices中找到。