Que pensez-vous de cet article ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.
Merci! Vos commentaires ont été reçus.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Que pensez-vous de cet article ?
Bonjour DesignSpark, je m'appelle Michael, je suis un ingénieur de conception et un designer industriel avec plus de 7 ans d'expérience dans divers secteurs tels que l'automobile, l'alimentation, le médical et les technologies. En fait, je suis un résolveur de problèmes et j'aime trouver des solutions aux problèmes de la vie quotidienne. Dans le cadre de mes activités, je veille à ce que les principaux points d'intérêt soient l'inclusion et la fonctionnalité, tout en tenant compte de la durabilité.
Mon projet sur la qualité de l'air vise à s'attaquer à un problème très réel et sérieux pour tous ceux qui sont confrontés à la vie urbaine. Il s'agit de créer une interface qui permette une compréhension facile et des actions correctives et préventives en temps réel pour les utilisateurs de véhicules à combustibles fossiles.
Titre du projet : MindfulDroid
Proposez une option amusante où le Droid secoue la tête lorsque la conduite est jugée dangereuse ou danse de la tête lorsqu'un certain score a été atteint. Par exemple, le robot JIMU - Meebot 2.0
Résumé :
Être parent comporte des défis et des responsabilités, et il y a quelque chose dans le fait de « préserver la prochaine génération » qui nous fait réfléchir au genre d'endroit que nous leur laisserons en héritage et dans lequel ils vivront.
Une étude montre que la pollution atmosphérique est susceptible de provoquer jusqu'à 6 millions de naissances prématurées et qu'elle constitue également le « plus grand risque » pour l'espérance de vie mondiale.
Étude de cas :
Ella Kissi-Debrah, écolière, est décédée après une crise d'asthme, suite à de multiples crises et hospitalisations. Son décès était lié à une exposition à une pollution au dioxyde d'azote et aux particules (PM) supérieure aux recommandations de l'OMS, dont la principale source étaient les émissions du trafic routier.
Jusqu'à présent, les statistiques sur les décès dus à la pollution atmosphérique étaient présentées sur une page qui estimait qu'entre 28 000 et 36 000 personnes mourraient des suites de la pollution atmosphérique toxique chaque année au Royaume-Uni. https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-55330945
Solution :
Fabriquer un affichage robot MindfulDroid pour le trajet domicile-école qui encourage les parents à conduire prudemment, ainsi que les enfants à se rendre à l'école à pied ou à vélo.
Objectif :
- Aider les parents à devenir de meilleurs conducteurs libérant moins d'émissions, de pollution et de bruit près des écoles et autres lieux.
- Alerter le conducteur par le biais d'un capteur accélérométrique en cas de surrégime, d'immobilisation au ralenti ou de changement de vitesse à haut régime.
- Donnez des mises à jour sur les points hebdomadaires ou mensuels / les meilleurs scores après les voyages.
- Voyez combien de points vous obtenez en conduisant prudemment et en arrivant à l'heure à l'école • Fournir des données sur la conduite, la marche et le cyclisme conscients en fournissant des statistiques sur la réduction du pourcentage d'émissions du ménage/de la personne et en encourageant les parents et les enfants à participer.
- Fixer le Droid sur le tableau de bord du véhicule, afin d'aider les conducteurs à être plus conscients et attentifs au volant lors des manœuvres du véhicule, avec des voyants lumineux clignotants subtils lors des manœuvres sévères du véhicule.
- Suivre les trajets effectués en véhicule, à pied ou à vélo, de la maison à l'école et retour.
- L'affichage de faits anecdotiques sur la conduite et la pollution de l'air.
Par exemple, si vous accélérez à telle vitesse, vous produisez telle quantité d'émissions.
40% des trajets en voiture en Angleterre sont inférieurs à 2 miles (3 km), etc.
Idée :
Nomenclature aprox.
- Capteur accélérométrique MMA8452
- Arduino UNO
- Module de notification Gps
- LED générique
- Fer à souder (générique)
- Fils de raccordement
- Pince à dénuder
- Module Gps - Module GPS NEO-6M
- Boîtier/châssis pour Droid imprimé en 3D
Préoccupations/Résolutions :
- Être amusant et pas compliqué avec toutes les fonctionnalités et les données sur le Droid.
- Contrainte de temps sur la recherche et le codage pour obtenir les résultats souhaités.
Souhaits :
- J'espère que ce concept recevra un accueil positif de la part de la maman d'Ellas et qu'il contribuera à prévenir d'autres décès dus à la pollution atmosphérique.
- Les écoles et les parents voient l'avantage d'avoir le MindfulDroid comme un moyen amusant d'éduquer les dangers de la pollution de l'air.