Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.
Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Was denken Sie über diesen Artikel?
Die industrielle Automatisierung hat die Arbeitsweise von Fabriken, Verarbeitungsbetrieben, Montagelinien und Werkstätten revolutioniert. Robotik und Steuerungssysteme werden eingesetzt, um die Produktion zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern.
Gedruckte Schaltungen (PCBs) bilden das Steuersystem in den Robotern und programmierten Maschinen, die in der Industrie eingesetzt werden. Das macht sie zu einem wesentlichen Bestandteil dieser automatisierten Systeme.
Einmal entworfen, können PCBs maßstabsgetreu hergestellt werden. Bei DesignSpark bieten wir einen maßgeschneiderten PCB-Designservice an, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie diese Software in der industriellen Automatisierung funktioniert.
Was ist ein PCB?
Leiterplatten verbinden elektronische Komponenten innerhalb eines Geräts, Werkzeugs oder einer Anlage. Sie enthalten Kupferleiter, die die elektrischen Verbindungen zwischen den Komponenten herstellen.
Wie sieht ein PCB aus?
Gedruckte Leiterplatten sind in Sandwichbauweise aufgebaut. Die einzelnen Schichten sind miteinander laminiert. Bei diesen Schichten handelt es sich in der Regel um Glasfaser, eine Kupferschicht und eine Lötstoppmaske, die dazu dient, das Löten an der richtigen Stelle zu erleichtern. Die letzte Schicht ist der Siebdruck, der die Buchstaben und Zahlen enthält, die den Zusammenbau der Leiterplatte erleichtern.
PCBs in industrieller Automatisierung nutzen
In schnelllebigen Industrieumgebungen, in denen Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind, sind Leiterplatten zur Schlüsselkomponente in Steuerungssystemen für verschiedene Maschinen und Anlagen geworden. Leiterplatten bieten eine kompakte und organisierte Plattform für die Integration komplexer elektronischer Komponenten und tragen dazu bei, dass automatisierte Prozesse reibungslos funktionieren.
Das Herzstück dieser Innovation ist die PCB-Designsoftware, ein entscheidendes Werkzeug, das Ingenieure und Designer verwenden, um die komplizierten elektronischen Pfade in den PCBs zu erstellen, die moderne Automatisierungssysteme antreiben.
Welche Anwendungsfälle gibt es für PCB in industrieller Automatisierung?
In schnelllebigen Industrieumgebungen, in denen Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind, sind Leiterplatten zur Schlüsselkomponente in Steuerungssystemen für verschiedene Maschinen und Anlagen geworden. Leiterplatten bieten eine kompakte und organisierte Plattform für die Integration komplexer elektronischer Komponenten und tragen dazu bei, dass automatisierte Prozesse reibungslos funktionieren.
Das Herzstück dieser Innovation ist die PCB-Designsoftware, ein entscheidendes Werkzeug, das Ingenieure und Designer verwenden, um die komplizierten elektronischen Pfade in den PCBs zu erstellen, die moderne Automatisierungssysteme antreiben.
- Maschinensteuerungssysteme: Leiterplatten spielen eine zentrale Rolle in Maschinensteuerungssystemen, da sie die Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren und zentralen Verarbeitungseinheiten ermöglichen. Ganz gleich, ob es sich um einen Fließbandroboter oder ein Förderbandsystem handelt, Leiterplatten sorgen dafür, dass die Komponenten zusammenarbeiten, um die Produktionseffizienz zu optimieren und die Ausfallzeiten zu minimieren.
- Sensorintegration und Bewegungssteuerung: PCBs integrieren verschiedene Sensoren, z. B. Näherungssensoren, Temperatursensoren und Drucksensoren. Dies hilft bei der genauen Datenerfassung. Leiterplatten werden auch für Bewegungssteuerungssysteme verwendet, wobei die Sensoren den Maschinen mitteilen, wann sie starten und stoppen sollen. Die Leiterplatte steuert die präzise Bewegung dieser Maschinenkomponenten.
- Industrielle Robotik: PCB-gestützte Steuerungssysteme in Robotern sorgen dafür, dass die Aufgaben mit Präzision und Genauigkeit ausgeführt werden. Komplexe Bewegungen, koordinierte Aktionen und die Integration von Sensoren werden nahtlos über PCBs gesteuert.
Vorteile der PCB-Designsoftware in der industriellen Automatisierung
Die in der Industrieautomatisierung eingesetzte PCB-Designsoftware bietet eine Reihe von Vorteilen, die den Entwurf, die Herstellung und die Wartung von Steuerungssystemen verbessern:
- Präzision und Effizienz: Mit PCB-Designsoftware lassen sich komplizierte Schaltungslayouts präzise erstellen und abbilden. Dieses Maß an Präzision steigert die Gesamteffizienz des Kontrollsystems.
- Schnelles Prototyping: In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der industriellen Automatisierung sind schnelles Prototyping und Iteration von entscheidender Bedeutung. PCB-Designsoftware ermöglicht es Ingenieuren, Schaltungen schnell zu entwerfen, zu testen und zu ändern, wodurch die Entwicklungszeit verkürzt und die Einführung neuer Steuerungssysteme beschleunigt wird.
- Energieeffizienz: Nach Angaben der International Federation of Robotics wird der Bestand an installierten Robotern im Jahr 2023 3,5 Millionen Einheiten erreichen. Dies ist wahrscheinlich ein Schritt hin zur Senkung des Energieverbrauchs in Sektoren wie der Fertigung, wo diese automatisierte Technik in der Lage ist, sich präzise und schnell zu bewegen und so Energie und Geld zu sparen. PCB-Designsoftware leistet einen wichtigen Beitrag zur Robotik, da sie die Leiterplatten erstellt, die in diesen Geräten verwendet werden.
- Platzoptimierung: Fabrikhallen haben oft nur begrenzten Platz. PCB-Designsoftware ermöglicht die Optimierung von Komponenten und die Einführung kompakter Steuersysteme, die an die Umgebung angepasst sind.
- Kosteneffizienz: Durch den Einsatz von PCB-Designsoftware wird der Fertigungsabfall reduziert. Dies senkt nicht nur die Produktionskosten, sondern trägt auch zu einem nachhaltigeren Ansatz in der industriellen Automatisierung bei.
Warum sollten Sie den PCB-Service von DesignSpark für die industrielle Automatisierung wählen?
Wir können Ihnen helfen, die Leiterplatte zu erstellen, die Sie für Ihr Industrieprojekt benötigen. Unsere Designs sind flexibel und können an das Gerät, an dem Sie arbeiten, angepasst werden.
-
Eine Auswahl an Plänen: Wählen Sie aus drei Abonnementplänen. Jedes ist auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten. Möglicherweise bietet unser Explorer-Plan, unser kostenloses Abonnementpaket, die unbegrenzte Anzahl von Schaltplanblättern und Leiterplattenebenen, die Sie benötigen.
Wir haben zwei kostenpflichtige Abonnements, die zusätzliche Funktionen bieten. Creator bietet eine integrierte SnapEDA CAD-Bibliothek und erweiterte DRC-Prüfungen. Engineer ist unsere höchste Stufe, die Funktionen wie IPC-2581-Ausgabe, hierarchische Schaltplanentwürfe und einen Kupferabdeckungsbericht umfasst. -
Keine Größenbeschränkung: Unabhängig davon, welche Stufe Sie wählen, können Sie eine Leiterplatte nach Ihren Spezifikationen erstellen. Es gibt keine Größenbeschränkungen, so dass DesignSpark PCB Sie unabhängig von den Abmessungen unterstützen kann.
-
Einfach zu befolgen: Die Erstellung Ihrer eigenen Leiterplatte ist ein reibungsloser, unkomplizierter Prozess. Wählen Sie einfach den von Ihnen gewünschten Plan aus und folgen Sie den Schritten in unseren Video-Tutorials. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unsere Experten, die Ihnen gerne weiterhelfen.
Loggen Sie sich ein und fangen Sie noch heute Ihr DesignSpark PCB Projekt an!